Saltar al contenido principal

Grove - Divisor de Voltaje

El Grove – Divisor de Voltaje proporciona una interfaz para medir voltaje externo, eliminando la necesidad de conectar una resistencia a la interfaz de entrada. Además, la ganancia de voltaje se puede seleccionar mediante un interruptor de dial. Son fáciles de usar.

Características


  • Interfaz de Voltaje Externo e Interfaz Grove
  • Fácil de usar
  • Puede ajustar la ganancia
tip

Para más detalles sobre los módulos Grove, consulte Sistema Grove

Especificaciones


ElementoMínTípicoMáxUnidad
Voltaje de Trabajo4.75.05.3VDC
Precisión de Medición-<=1-%
Rango de Voltaje Externo (seleccionar 3)0.3-12.9V
Rango de Voltaje Externo (Seleccionar 10)1.0-43V
Dimensión-24X20-mm

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry PiBeagleBoneWioLinkIt ONE
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos


Al medir el voltaje externo, conecte el voltaje externo a J1 y luego conecte el conector Grove integrado al puerto analógico de Arduino/Seeeduino:

Para probar la precisión de este módulo, probé algunas entradas de voltaje y obtuve los siguientes datos:

  • Como puede ver, cuando las entradas estaban en el rango de medición, el divisor de voltaje tiene una alta precisión(<1%, que marqué como "OK"). Pero cuando las entradas no estaban en el rango, la precisión se reduce (marqué como "NO") Por favor vea Especificación sobre el rango de medición específico.

Y cuando el voltaje de salida del divisor de voltaje es mayor que VCC (El Voltaje de Operación Grove y referencia de lectura analógica), un indicador se encenderá para mostrarle el error.

  • Usando el monitor serie de Arduino, puede medir el valor de voltaje de entrada. Código de demostración como se muestra a continuación:
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
long sensorValue=analogRead(A0);
long sum=0;
for(int i=0;i<1000;i++)
{
sum=sensorValue+sum;
sensorValue=analogRead(A0);
delay(2);
}
sum=sum/1000;

Serial.print("if you set the Gain to 10,the input voltage:");
Serial.println(10*sum*4980/1023.00);

Serial.print("if you set the Gain to 3,the input voltage:");
Serial.println(3*sum*4980/1023.00);

delay(1000);
}

Jugar con Codecraft

Hardware

Paso 1. Conecta un Grove - Divisor de Voltaje al puerto A0 de un Base Shield.

Paso 2. Conecta el Base Shield a tu Seeeduino/Arduino.

Paso 3. Conecta el Seeeduino/Arduino a tu PC mediante un cable USB.

Software

Paso 1. Abre Codecraft, añade soporte para Arduino, y arrastra un procedimiento principal al área de trabajo.

nota

Si esta es tu primera vez usando Codecraft, consulta también Guía para usar Codecraft con Arduino.

Paso 2. Arrastra bloques como se muestra en la imagen a continuación o abre el archivo cdc que se puede descargar al final de esta página.

cc

Sube el programa a tu Arduino/Seeeduino.

success

Cuando el código termine de subirse, verás el voltaje en el Monitor Serie.

Visor de Esquemático en Línea

Recursos


Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...