Saltar al contenido principal

Grove - Atomización de Agua

Grove - Atomización de Agua es un excelente módulo Grove para que desarrolles un atomizador o un módulo atomizador en tus aplicaciones fácilmente. Con unos pocos pasos simples, puedes crear un prototipo de atomizador. Tiene interfaz grove que lo hace fácilmente aplicable a muchas aplicaciones. Un humidificador es una aplicación básica que se puede construir con él, puedes desarrollar objetos más avanzados e interesantes con tecnología de aroma digital y cualquier otra situación en la que se requiera atomización.

Características

  • Calentado con ultrasonido.
  • Fácil de crear prototipos de nuevas aplicaciones.
  • Bien aplicado a vastas aplicaciones.
  • Para varias aplicaciones interesantes, inteligentes y modernas.
tip

Más detalles sobre los módulos Grove consulta Sistema Grove

Ideas de aplicación

  • Humidificador.
  • Emisor de aromas en diferentes situaciones.
  • Para aplicaciones de casa inteligente.
  • Para objetos inteligentes en productos electrónicos de consumo.

Especificaciones

ParámetroValor
Voltaje de Operación5.0V(DC)
Rizado(a potencia máx)≤100 mV
Potencia máxima2W
Voltaje de salida pico65±5V
Frecuencia de operación105±5kHz
ChipsETA1617, NE555

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry Pi
precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Descripción general del hardware

Interfaz Grove Conecta la placa de control principal como la placa Seeeduino con la placa controladora.

Interfaz del transductor Conecta el transductor ultrasónico con la placa controladora.

Cable Grove Conecta la placa de control principal con la placa controladora.

Lista de partes

Nombre de las partesCantidad
Placa controladora1PC
Cable Grove1PC
Placa transductora ultrasónica1PC

Comenzar

Material requerido

Seeeduino v4.2 x 1

Grove - Base shield v2 x 1

Grove - Wire x 1

Preparativos

Consulta las siguientes guías para construir un IDE apropiado:

nota

Hemos elegido Seeeduino en este caso.

  • Comenzar en Windows
  • Comenzar en Mac OS X

Conexiones de hardware

Una pequeña demostración

nota

También necesitamos un Grove - Touch Sensor en esta demostración y también conectarlo a D5.

1.Copia el código de abajo al editor de Arduino IDE.

/*
Demo code for grove atomization.
Touch to start atomizing.
Last modified by he
by xiaohe
*/

// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
// initialize digital pin 13 as an output.
pinMode(A5, OUTPUT);// Set A5 as OUTPUT
pinMode(5, INPUT); // Use digital pin 5 as output port
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
int D2Sig = digitalRead(5);// read pin 5 signal
if (D2Sig == 1)
{
/* code */
digitalWrite(A5, HIGH); // atomize
delay(10000); // wait for 10 seconds
digitalWrite(A5, LOW); // atomization stopped

}
}

2.Coloca un poco de papel tisú en una taza de papel recortada llena de agua, pon el transductor ultrasónico sobre el tisú.

nota

El lado inferior es el lado con el hueco que debe quedar hacia abajo. Deja que la parte inferior de la placa del transductor se sumerja en el agua y mantén la parte superior por encima del agua. La función del tisú es conducir agua al transductor y mantener la parte superior del transductor por encima del agua.

3.Sube el código a la placa de control principal.

4.Ahora si tocas el sensor táctil Grove, puedes ver vapor producido.

precaución

No toques directamente los pines de la interfaz del transductor porque el voltaje de salida pico de la placa secadora puede ser de 65V.

precaución

El inductor L2 (marcado en el rectángulo rojo arriba) se calentará. Así que no lo toques directamente.

Jugar con Codecraft

Hardware

Paso 1. Conecta Grove - Water Atomization al puerto D2, y conecta Grove - Button al puerto D5 de un Base Shield.

Paso 2. Conecta el Base Shield a tu Seeeduino/Arduino.

Paso 3. Conecta Seeeduino/Arduino a tu PC mediante un cable USB.

Software

Paso 1. Abre Codecraft, añade soporte para Arduino, y arrastra un procedimiento principal al área de trabajo.

nota

Si esta es tu primera vez usando Codecraft, consulta también Guía para Codecraft usando Arduino.

Paso 2. Arrastra bloques como en la imagen de abajo o abre el archivo cdc que se puede descargar al final de esta página.

cc

Sube el programa a tu Arduino/Seeeduino.

tip

Cuando el código termine de subirse, la atomización de agua comienza a atomizar cuando presionas el botón.

Recursos

Proyecto

Humidificador Inteligente Haz tu habitación cómoda en invierno.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...