Saltar al contenido principal

Grove - Sensor de Agua

pir

El módulo Sensor de Agua es parte del sistema Grove. Indica si el sensor está seco, húmedo o completamente sumergido en agua midiendo la conductividad. Las pistas del sensor tienen una resistencia de pull-up débil de 1 MΩ. La resistencia mantendrá el valor de la pista del sensor en alto hasta que una gota de agua cortocircuite la pista del sensor con la pista conectada a tierra. Aunque no lo creas, este circuito funcionará con los pines de E/S digitales de tu Arduino o puedes usarlo con los pines analógicos para detectar la cantidad de contacto inducido por agua entre las pistas conectadas a tierra y del sensor.

pir

Versión

Versión del ProductoCambiosFecha de Lanzamiento
Grove-Sensor de Agua V1.1InicialJulio 2014

Características

  • Interfaz compatible con Grove
  • Bajo consumo de energía
  • Módulo Grove de 2.0cm x 2.0cm
  • Alta sensibilidad

Ideas de Aplicaciones

  • Detección de lluvia
  • Fuga de líquidos
  • Detector de desbordamiento de tanque

Especificaciones

Elemento

Mín

Típico

Máx

Unidad

Voltaje de Trabajo

4.75

5.0

5.25

V

Corriente

<20

mA

Temperatura de Trabajo

10

30

Humedad de Trabajo (sin condensación)

10

90

%

tip

Más detalles sobre los módulos Grove consulte Sistema Grove

Plataformas Compatibles

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

precaución

Las plataformas mencionadas anteriormente como compatibles son una indicación de la compatibilidad de software o teórica del módulo. Solo proporcionamos biblioteca de software o ejemplos de código para la plataforma Arduino en la mayoría de los casos. No es posible proporcionar biblioteca de software / código de demostración para todas las plataformas MCU posibles. Por lo tanto, los usuarios tienen que escribir su propia biblioteca de software.

Primeros Pasos

nota

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos firmemente que veas Primeros Pasos con Arduino antes de comenzar.

Jugar Con Arduino

Hardware

Conecta el módulo a la placa Basic usando cualquiera de los pines digitales. Puedes obtener el valor del pin de señal. Cuando hay agua en los cables conductores desnudos, el valor es LOW. De lo contrario, será HIGH.

  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Water Sensor

pir

pir

pir

Obtener Uno AhoraObtener Uno AhoraObtener Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta el Sensor de Agua al puerto D2 del Grove-Base Shield.
  • Paso 3. Conecta el Grove - Base Shield al Seeeduino.
  • Paso 4. Conecta el Seeeduino a la PC mediante un cable USB.

pir

nota

Si no tenemos Grove Base Shield, también podemos conectar directamente Grove_Water_Sensor al Seeeduino como se muestra a continuación.

SeeeduinoGrove - Sensor de Agua
5VRojo
GNDNegro
No ConectadoBlanco
D2Amarillo

Software

  • Paso 1. Copia el código en Arduino IDE y súbelo. Si no sabes cómo subir el código, por favor revisa cómo subir código.
#define WATER_SENSOR 2

void setup()
{
Serial.begin (9600);
pinMode(WATER_SENSOR, INPUT);
}
void loop()
{
Serial.println(digitalRead(WATER_SENSOR));
delay(500);
}

  • Paso 2. Veremos la salida mostrada en la terminal como se muestra a continuación.
1
1
0
0
1
1

Jugar con Codecraft

Hardware

Paso 1. Conecta un Grove - Water Sensor al puerto D2 de un Base Shield.

Paso 2. Conecta el Base Shield a tu Seeeduino/Arduino.

Paso 3. Conecta el Seeeduino/Arduino a tu PC mediante un cable USB.

Software

Paso 1. Abre Codecraft, añade soporte para Arduino, y arrastra un procedimiento principal al área de trabajo.

nota

Si esta es tu primera vez usando Codecraft, consulta también Guía para usar Codecraft con Arduino.

Paso 2. Arrastra bloques como en la imagen de abajo o abre el archivo cdc que se puede descargar al final de esta página.

pir

Sube el programa a tu Arduino/Seeeduino.

success

Cuando el código termine de subirse, verás si hay agua o no en el Monitor Serie.

Jugar con Raspberry Pi (Con Grove Base Hat para Raspberry Pi)

Hardware

  • Paso 1. Elementos utilizados en este proyecto:
Raspberry piGrove Base Hat para RasPiGrove - Water Sensor

pir

pir

pir

|Consigue UNO Ahora|Consigue UNO Ahora|Consigue UNO Ahora

  • Paso 2. Conecta el Grove Base Hat al Raspberry Pi.
  • Paso 3. Conecta el Grove - Water Sensor al puerto A0 del Base Hat.
  • Paso 4. Conecta el Raspberry Pi a la PC a través del cable USB.

pir

Software

  • Paso 1. Sigue Configuración de Software para configurar el entorno de desarrollo.
  • Paso 2. Descarga el archivo fuente clonando la biblioteca grove.py.
cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py

  • Paso 3. Ejecuta el siguiente comando para ejecutar el código.
cd grove.py/grove
python grove_water_sensor.py 0

A continuación se muestra el código grove_water_sensor.py.


import math
import sys
import time
from grove.adc import ADC


class GroveWaterSensor:

def __init__(self, channel):
self.channel = channel
self.adc = ADC()

@property
def value(self):
return self.adc.read(self.channel)

Grove = GroveWaterSensor


def main():
if len(sys.argv) < 2:
print('Usage: {} adc_channel'.format(sys.argv[0]))
sys.exit(1)

sensor = GroveWaterSensor(int(sys.argv[1]))

print('Detecting ...')
while True:
value = sensor.value
if sensor.value > 800:
print("{}, Detected Water.".format(value))
else:
print("{}, Dry.".format(value))

time.sleep(.1)

if __name__ == '__main__':
main()


success

Si todo va bien, podrás ver el siguiente resultado


pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python grove_water_sensor.py 0
Detecting ...
612, Dry.
749, Detected Water.
829, Dry.
357, Dry.
98, Dry.
352, Dry.
517, Dry.
718, Detected Water.
868, Detected Water.
581, Dry.
90, Dry.
326, Dry.
451, Dry.
666, Dry.
867, Detected Water.
684, Dry.
100, Dry.
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_water_sensor.py", line 71, in <module>
main()
File "grove_water_sensor.py", line 62, in main
value = sensor.value
File "grove_water_sensor.py", line 48, in value
return self.adc.read(self.channel)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/grove/adc.py", line 66, in read
return self.read_register(addr)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/grove/adc.py", line 84, in read_register
return self.bus.read_word_data(self.address, n)
File "/home/pi/.local/lib/python2.7/site-packages/smbus2/smbus2.py", line 396, in read_word_data
ioctl(self.fd, I2C_SMBUS, msg)
KeyboardInterrupt


Puedes usar este sensor para detectar el agua. Presiona ++ctrl+c++ para salir.

nota

Puede que hayas notado que para el puerto analógico, el número de pin en la serigrafía es algo como A1, A0, sin embargo en el comando usamos el parámetro 0 y 1, igual que el puerto digital. Así que por favor asegúrate de conectar el módulo en el puerto correcto, de lo contrario puede haber conflictos de pines.

Jugar Con Raspberry Pi(con GrovePi_Plus)

Hardware

  • Paso 1. Prepara los siguientes elementos:
Raspberry piGrovePi_PlusGrove - Sensor de Agua

pir

pir

pir

Consigue Uno AhoraConsigue Uno AhoraConsigue Uno Ahora
  • Paso 2. Conecta el GrovePi_Plus al Raspberry.
  • Paso 3. Conecta el Grove-Water Sensor al puerto D2 del GrovePi_Plus.
  • Paso 4. Conecta el Raspberry a la PC a través del cable USB.

pir

Software

  • Paso 1. Sigue Setting Software para configurar el entorno de desarrollo.
  • Paso 2. Navega al directorio de las demos:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/
  • Paso 3. Para ver el código
nano grove_water_sensor.py
import time
import grovepi

# Connect the Grove Water Sensor to digital port D2
# SIG,NC,VCC,GND
water_sensor = 2

grovepi.pinMode(water_sensor,"INPUT")

while True:
try:
print grovepi.digitalRead(water_sensor)
time.sleep(.5)

except IOError:
print "Error"
  • Paso 4. Ejecute la demostración.
sudo python grove_water_sensor.py
  • Paso 5. Veremos la salida mostrada en la terminal como se muestra a continuación.
1
1
0
0
1

Visor Esquemático en Línea

Recursos

Proyecto

Cultivos Inteligentes: ¡Implementando IoT en la Agricultura Convencional!: Nuestra misión con la naturaleza es preservarla, diseñando e implementando tecnologías y métodos de monitoreo con la ayuda de IoT a través de Helium.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...