Saltar al contenido principal

GrovePi Plus

GrovePi es una placa complementaria que lleva los Sensores Grove a la Raspberry Pi. Como nueva versión del GrovePi. Añade soporte para los nuevos RaspberryPi Model B+ y Model A+. Hay tres orificios de montaje que pueden coincidir perfectamente con todas las versiones de Raspberry Pi. Orificio de salida del cable de la cámara. También mejora los subcircuitos de conversión de nivel de voltaje.

Características


  • 7 puertos digitales

  • 3 puertos analógicos

  • 3 puertos I2C

  • 1 puerto serie conectado a GrovePi

  • 1 puerto serie conectado a Raspberry Pi

  • Voltaje de salida Vcc del conector Grove: 5Vdc

Comenzar


Bienvenido a la Guía de Inicio Rápido del GrovePi+.

Si quieres saber más sobre cómo funciona, puedes encontrar todos los archivos de diseño en el Repositorio Github del diseñador.

GrovePi Plus para Raspberry Pi Vs. GrovePi+

ParámetroGrovePi Plus para Raspberry PiGrovePi+
Voltaje de Funcionamiento3.3V5V
MCUSTM32F030F4P6ATMEGA328P
Puertos Grove6 Digital(3.3V) 4 Analógico(3.3V) 3 I2C(3.3V) 1 PWM(3.3V) 1 RPISER(UART) conecta a Raspberry Pi(3.3V) 1 SWD7 Digital(5V) 3 Analógico(5V) 3 I2C(5V) 1 SERIAL: Conecta a ATMEGA328P D0/1(5V) 1 RPISER: Conecta a Raspberry Pi(3.3V) 1 ISP
Grove-DigitalConecta a Raspberry Pi directamenteConecta a pines digitales ATMEGA328P y transfiere a señal I2C, luego a través de convertidor de nivel a Raspberry Pi
Grove-AnalógicoConecta a STM32F030F4P6(12bit ADC) y luego transfiere a señal I2C, enruta a Raspberry Pi directamenteConecta a pines analógicos ATMEGA328P(10bit ADC) y luego transfiere a señal I2C, luego a través de convertidor de nivel a Raspberry Pi
Grove-I2CConecta a Raspberry Pi directamenteConecta a través de convertidor de nivel a Raspberry Pi
Grove-PWMConecta a Raspberry Pi directamenteNA
RPISERConecta a Raspberry Pi directamenteConecta a Raspberry Pi directamente
SERIALNAConecta a pines digitales ATMEGA328P D0/D1 y transfiere a señal I2C, luego a través de convertidor de nivel a Raspberry Pi
SWDGraba firmware a STM32F030F4P6NA
ISPNAGraba firmware a ATMEGA328P
Pines del Conector Raspberry Pi4026

Conectar el GrovePi al Raspberry Pi

Primero, monta tu GrovePi en el Raspberry Pi. El GrovePi se desliza sobre la parte superior del Raspberry Pi como se muestra en la imagen a continuación.

Asegúrate de que los pines estén correctamente alineados al apilar el GrovePi.

Configurar el Software en el Raspberry Pi

A continuación instalaremos el software en el Raspberry Pi. Hay dos opciones para la instalación:

  • Puedes usar nuestra Imagen BrickPi.

  • Usar tu propia imagen. Si ya tienes tu propia versión de linux ejecutándose en el Raspberry Pi, puedes usar nuestro script bash para configurar el GrovePi.

Usando la Imagen BrickPi

git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git

Configurando tu propia imagen

  • Clona el repositorio de Github en una ubicación apropiada
git clone https://github.com/DexterInd/GrovePi.git
  • Ejecuta el script bash en la carpeta Scripts para configurar el Raspbian. aquí está el tutorial para configurar con el Script.

  • Reinicia la Raspberry Pi y comienza a usar el Grove Pi.

Probando el GrovePi

Una vez que tengas tu Raspberry Pi configurada para trabajar con el GrovePi, es hora de verla en acción.

Hemos desarrollado tres proyectos simples para ilustrar cómo funciona el GrovePi.

Productos Compatibles


Lista de Grove

Visor de Esquemas en Línea

Recursos


Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...