Saltar al contenido principal

Grove Base Shield para Photon

Características


  • Interfaz Grove

  • Conecta a módulos Grove masivos y de bajo costo

  • Puertos I2C, UART integrados

Ideas de aplicación


  • Aplicaciones IoT compactas como router inteligente.

Especificaciones


Puertos Grove3 puertos digitales
2 puertos analógicos
2 puertos I2C
1 puerto UART.
Dimensiones53 × 53 mm
Peso18g

Descripción del Hardware


Lista de partes

Nombre de las partesCantidad
Grove Base Shield para Photon1PC

Primeros Pasos


Nota: En este caso te mostramos un entorno de desarrollo general.

Zumbando

  1. Consulta aquí para conectar a un dispositivo (PC o Mac).
nota
  1. Recomendamos que elijas node.js v4.2.3 LTS especialmente para usuarios de Windows 10.
  2. Puede que necesites un paso más después de ejecutar el comando particle setup, que es, conectar tu dispositivo (PC o Mac) a un AP wi-fi cuyo nombre contenga Photon, especialmente en Windows 10.
  1. Usa Web IDE para tu proyecto. Inicia sesión con tu cuenta y elige tu dispositivo (haz clic en el penúltimo icono en la columna izquierda).
nota

Recomendamos que elijas Web IDE para compilar o flashear tu código a Photon, lo cual es mucho más rápido que usar Particle Dev, si tu conectividad a internet no es tan buena.

  1. Conéctalos como sigue:

  1. Ahora puedes copiar el siguiente código al Web IDE y flashearlo a Photon haciendo clic en un icono similar a un rayo (el 1er icono en la columna izquierda).
nota

Copia el código solo a la pestaña llamada filename.ino.

/*
Buzzing
Use digital pin D4
This example code is in the public domain.
by xiaohe
*/
int led1 = D4; //set D4 as output

void setup() {
pinMode(led1, OUTPUT);
}

void loop() {
// enable buzzing
digitalWrite(led1, HIGH);

// We'll leave it on for 1 second...
delay(1000);

// Then we'll turn it off...
digitalWrite(led1, LOW);

// Wait 1 second...
delay(1000);

// And it will repeat!
}

Visor de Esquemas en Línea

Recursos


Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...