Saltar al contenido principal

Kits de Inicio IoT Grove Powered by AWS

enter image description here

Los Kits de Inicio IoT Grove Powered by Amazon Web Service (AWS) son cuatro kits diferentes que están diseñados para AWS para hacer IoT más fácil. Cada kit consiste en una Plataforma de Desarrollo (placa principal) que puede conectarse a la nube y un conjunto de módulos Grove. Estos módulos Grove proporcionan sensores y actuadores esenciales para cualquier persona interesada en AWS IoT.

NOTA: AWS IoT y las placas de desarrollo que vienen con el kit tienen muchas características. El tutorial a continuación cubre los pasos esenciales para conectar la Plataforma de Desarrollo a AWS IoT. Elige uno de los cuatro kits basándote en la Plataforma de Desarrollo de tu elección y familiaridad.

Características

  • Módulos Grove listos para usar, plug and play, no se requiere protoboard ni trabajo de soldadura.

  • Totalmente compatible con los servicios de AWS y las prácticas de AWS.

  • Tutoriales paso a paso para desarrolladores y Makers para prototipado más rápido.

Familiarizándose con AWS IoT y los Kits

  1. Lee, aprende y comprende sobre Cómo Funciona AWS IoT y Primeros Pasos

  2. Regístrate para una cuenta de AWS (si no lo has hecho ya) para experimentar con AWS IoT.

  3. Lee, aprende y comprende sobre la plataforma de desarrollo que viene con tu kit. El enlace a la documentación de la placa principal se proporciona en el manual del usuario del kit. Ve la sección de kit individual a continuación.

  4. La documentación del kit proporciona guías sobre cómo configurar las placas de desarrollo para conectarse a AWS. Usa esta instrucción para descargar el software y firmware necesarios para la placa.

  5. Explora las posibilidades de usar módulos Grove con la placa principal. Se proporciona un enlace a la documentación de cada módulo Grove en la documentación del kit.

Kit de Inicio IoT Seeeduino Cloud y Grove Powered by AWS

enter image description here

[Seeeduino Cloud](/Sensor/Seeeduino Series/Seeeduino_Cloud "Seeeduino Cloud") es una placa microcontroladora basada en el módulo WiFi IoT Dragino HE y ATmega32u4. HE es un módulo WiFi de alto rendimiento, bajo costo 150M, 2.4G que tiene un sistema OpenWrt de código abierto en su interior. Seeeduino Cloud también es una placa compatible con Arduino Yun. El Kit de Inicio IoT Grove incluye los sensores y actuadores más frecuentemente utilizados para convertir tus ideas en aplicaciones tangibles con computación en la nube de AWS.

Para el Manual del Usuario, por favor ve a: Kit de Inicio IoT Seeeduino Cloud y Grove Powered by AW

enter image description here

Lista de Partes:

Placa/ParteCant.Documentación
Placa de desarrollo Seeeduino Cloud1
Base Shield1
Grove - LCD RGB Backlight1
Grove - Relay1
Grove - Buzzer1
Grove - Sound Sensor1
Grove - Touch Sensor1
Grove - Rotary Angle Sensor1
Grove - Temperature Sensor
Grove - LED1
Grove - Light Sensor1
Grove – Button1
DIP LED Azul-Azul1
DIP LED Verde-Verde1
DIP LED Rojo-Rojo1
Mini Servo1
Cable Micro USB - 48cm1

Intel® Edison y Kit de Inicio IoT Grove Alimentado por AWS

Artículos principales: Intel Edison

enter image description here

Diseñado para makers expertos, emprendedores y empresas de IoT industrial, el módulo Intel Edison proporciona un prototipado más fácil con un entorno de desarrollo de hardware y software completamente de código abierto. Soporta conectividad Wi-Fi y BLE 4.0. Este kit contiene once sensores y actuadores Grove seleccionados. Puede ser usado para monitorear el ambiente interior así como para crear aplicaciones de hogar inteligente.

enter image description here

Para el Manual de Usuario, por favor ve a: Intel® Edison y Kit de Inicio IoT Grove Alimentado por AWS página wiki

Lista de Partes

Placa/ParteCantDocumentación
Intel® Edison para Arduino 1
Base Shield 1
Grove - Sensor de Temperatura y Humedad (Alta Precisión y Mini) 1
Grove - Sensor de Humedad 1
Grove - Sensor de Luz 1
Grove - Sensor UV 1
Grove - Sensor de Movimiento PIR 1
Grove - Encoder 1
Grove - Botón 1
Grove - LCD RGB Retroiluminado 1
Grove - Relé 1
Grove - Servo 1
Grove - Buzzer 1
Cable USB; 480mm-Negro1
Fuente de Alimentación USB de Pared 1

Beagle Bone Green y Kit de Inicio IoT Grove Alimentado por AWS

enter image description here

Artículo principal: BeagleBone Green

BeagleBone Green (BBG) es un esfuerzo conjunto de BeagleBoard.org y Seeed Studio. Se desarrolló a partir del diseño de hardware de código abierto de BeagleBone Black y ha añadido dos conectores Grove. El kit contiene el nuevo BBG, 10 módulos Grove así como tutoriales paso a paso para conectarlos rápidamente.

enter image description here

Para el Manual de Usuario, por favor ve a: Beagle Bone Green y Kit de Inicio IoT Grove Alimentado por AWS página wiki.

Lista de Partes

Placa/ParteCant.Documentación
BeagleBone Green 1
Grove - I2C ADC 1
Grove - I2C Hub 1
Grove - Relay 1
Grove - Buzzer 1
Grove - OLED Display 0.96'' 1
Grove - Button 1
Grove - Temperature Sensor 1
Grove - Sound Sensor 1
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g) 1
Grove - Chainable RGB LED 1
Cable Micro USB - 48cm 1

LinkIt One y Kit de Inicio IoT Grove Alimentado por AWS

enter image description here

Artículo principal: LinkIt ONE

La placa de desarrollo LinkIt ONE es una placa de desarrollo de código abierto y alto rendimiento para crear prototipos de dispositivos portátiles e IoT. Está basada en MT2502 (ARM7EJ-S™ MCU) e integra GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth BR/EDR/BLE, GPS, códec de audio y conector de tarjeta SD en una sola placa de desarrollo. El kit te permite construir proyectos conectados a computación en la nube que involucran comunicaciones para ciudades inteligentes, transporte y logística.

enter image description here

Para el Manual de Usuario, por favor ve a: Wiki para LinkIT One y Kit de Inicio IoT Grove Alimentado por AWS página wiki

Lista de Partes

Placa/ParteCant.Documentación
LinkIt ONE 1
Base Shield 1
Grove - Acelerómetro Digital de 3 Ejes(±16g) 1
Grove - Sensor de Luz 1
Grove LED Bar v2.0 1
Grove - Sensor de Humedad 1
Grove - Sensor Táctil 1
Grove - Sensor de Temperatura 1
Grove - Pantalla OLED 1.12'' 1
Grove - Sensor de Volumen 1
Cable Micro USB - 48cm 1

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...