Saltar al contenido principal

Grove SEN5X Todo en Uno

Introducción

El sensor ambiental todo en uno Grove SEN54/SEN55 es un sensor ambiental Grove integrado, que ensambla 8 tipos de salida de señal de datos, detecta con alta precisión y opera hasta por 10 años, diseñado para aplicaciones HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) y detección de calidad del aire durante muchos años. En esta wiki, te introduciremos cómo utilizarlo mientras usas herramientas Arduino y Raspberry Pi.

Características

  • Funcionalidad de detección ambiental integral: Soporta PM (material particulado), VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles), RH (Humedad Relativa), Temp (temperatura) todos los 5 tipos de señales de datos ambientales detectando continuamente
  • Un controlador para hasta 7/8 señales de datos: Entrega 4 tipos de PM y 4 señales ambientales primarias a través de la función IIC
  • Un cable para toda la salida de datos: Representa la conexión simplificada de la familia Grove para solo un cable Grove requerido entre el sensor y la placa única
  • Precisión de detección superior: Calibra señales completamente digitales para la salida
  • Vida útil operativa superior: Mantiene un rendimiento fino hasta por 10 años
  • Tres modos disponibles para desplegar con el borde: Configura Modo Inactivo y Modo de Medición Solo RHT/Gas para aplicaciones de bajo costo donde el Modo de Medición es para función completa

Descripción del Hardware

Comenzando

El sensor ambiental todo en uno Grove SEN54/SEN55 hereda las características finas de la Serie Grove ya que puede ser aplicado directamente a través de la interfaz IIC Grove.

Instalación del Equipo

Conecta con el sensor ambiental todo en uno Grove SEN54/SEN55 con cable Grove.

Preparación del Entorno

Dado que usamos Arduino y Raspberry Pi aquí, se requiere ejecutar el módulo en el sistema instalado:

Descripción de la Librería Arduino

tip

Si esta es tu primera vez usando Arduino, te recomendamos altamente que te refieras a Comenzando con Arduino.

Hay dos librerías requeridas para instalar mientras usas Arduino:

Función

Antes de comenzar a desarrollar un sketch, veamos las funciones disponibles de la librería.

  • Serial.begin(115200) —— Cuando el proceso de carga haya terminado, abre el Monitor Serie o el Plotter Serie a través del menú Herramientas para observar los valores de medición. Nota que la Velocidad de Baudios en la ventana correspondiente tiene que estar configurada a 115200 baudios

Instalación

Dado que has descargado la Librería zip, abre tu Arduino IDE, haz clic en Sketch > Include Library > Add .ZIP Library. Elige el archivo zip que acabas de descargar, y si la librería se instala correctamente, verás Library added to your libraries en la ventana de notificación. Lo que significa que la librería está instalada exitosamente.

Ejemplo de Arduino

Ahora que tenemos nuestra biblioteca instalada y entendemos las funciones básicas, ejecutemos algunos ejemplos para nuestro sensor ambiental todo en uno Grove SEN54/SEN55 para ver cómo se comporta.

Paso 1. Conexión de Hardware.

Paso 2. Necesitas instalar un Software de Arduino.

Paso 3. Ejecuta la aplicación de Arduino.

Demo 1 Detectar 4 tipos de PM y 4 señales ambientales primarias

Esta demostración puede detectar 4 tipos de PM (material particulado), VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles), RH (Humedad Relativa), Temp (temperatura) y luego mostrarlos en el monitor, mostrando si el lugar donde está montado el módulo es saludable.

Materiales Requeridos

Seeeduino V4.2Base ShieldSEN54/SEN55
enter image description hereenter image description here
Obtener UNO AhoraObtener UNO AhoraObtener UNO Ahora

/*
* I2C-Generator: 0.3.0
* Yaml Version: 2.1.3
* Template Version: 0.7.0-112-g190ecaa
*/
/*
* Copyright (c) 2021, Sensirion AG
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
* * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
* list of conditions and the following disclaimer.
*
* * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
* this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
* and/or other materials provided with the distribution.
*
* * Neither the name of Sensirion AG nor the names of its
* contributors may be used to endorse or promote products derived from
* this software without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
* AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE
* LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
* CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
* SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
* INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
* CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
* POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/

#include <Arduino.h>
#include <SensirionI2CSen5x.h>
#include <Wire.h>

// The used commands use up to 48 bytes. On some Arduino's the default buffer
// space is not large enough
#define MAXBUF_REQUIREMENT 48

#if (defined(I2C_BUFFER_LENGTH) && \
(I2C_BUFFER_LENGTH >= MAXBUF_REQUIREMENT)) || \
(defined(BUFFER_LENGTH) && BUFFER_LENGTH >= MAXBUF_REQUIREMENT)
#define USE_PRODUCT_INFO
#endif

SensirionI2CSen5x sen5x;

void printModuleVersions() {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

unsigned char productName[32];
uint8_t productNameSize = 32;

error = sen5x.getProductName(productName, productNameSize);

if (error) {
Serial.print("Error trying to execute getProductName(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("ProductName:");
Serial.println((char*)productName);
}

uint8_t firmwareMajor;
uint8_t firmwareMinor;
bool firmwareDebug;
uint8_t hardwareMajor;
uint8_t hardwareMinor;
uint8_t protocolMajor;
uint8_t protocolMinor;

error = sen5x.getVersion(firmwareMajor, firmwareMinor, firmwareDebug,
hardwareMajor, hardwareMinor, protocolMajor,
protocolMinor);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute getVersion(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("Firmware: ");
Serial.print(firmwareMajor);
Serial.print(".");
Serial.print(firmwareMinor);
Serial.print(", ");

Serial.print("Hardware: ");
Serial.print(hardwareMajor);
Serial.print(".");
Serial.println(hardwareMinor);
}
}

void printSerialNumber() {
uint16_t error;
char errorMessage[256];
unsigned char serialNumber[32];
uint8_t serialNumberSize = 32;

error = sen5x.getSerialNumber(serialNumber, serialNumberSize);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute getSerialNumber(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("SerialNumber:");
Serial.println((char*)serialNumber);
}
}

void setup() {

Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
delay(100);
}

Wire.begin();

sen5x.begin(Wire);

uint16_t error;
char errorMessage[256];
error = sen5x.deviceReset();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute deviceReset(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}

// Print SEN55 module information if i2c buffers are large enough
#ifdef USE_PRODUCT_INFO
printSerialNumber();
printModuleVersions();
#endif

// set a temperature offset in degrees celsius
// Note: supported by SEN54 and SEN55 sensors
// By default, the temperature and humidity outputs from the sensor
// are compensated for the modules self-heating. If the module is
// designed into a device, the temperature compensation might need
// to be adapted to incorporate the change in thermal coupling and
// self-heating of other device components.
//
// A guide to achieve optimal performance, including references
// to mechanical design-in examples can be found in the app note
// “SEN5x – Temperature Compensation Instruction” at www.sensirion.com.
// Please refer to those application notes for further information
// on the advanced compensation settings used
// in `setTemperatureOffsetParameters`, `setWarmStartParameter` and
// `setRhtAccelerationMode`.
//
// Adjust tempOffset to account for additional temperature offsets
// exceeding the SEN module's self heating.
float tempOffset = 0.0;
error = sen5x.setTemperatureOffsetSimple(tempOffset);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute setTemperatureOffsetSimple(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("Temperature Offset set to ");
Serial.print(tempOffset);
Serial.println(" deg. Celsius (SEN54/SEN55 only");
}

// Start Measurement
error = sen5x.startMeasurement();
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute startMeasurement(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
}
}

void loop() {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

delay(1000);

// Read Measurement
float massConcentrationPm1p0;
float massConcentrationPm2p5;
float massConcentrationPm4p0;
float massConcentrationPm10p0;
float ambientHumidity;
float ambientTemperature;
float vocIndex;
float noxIndex;

error = sen5x.readMeasuredValues(
massConcentrationPm1p0, massConcentrationPm2p5, massConcentrationPm4p0,
massConcentrationPm10p0, ambientHumidity, ambientTemperature, vocIndex,
noxIndex);

if (error) {
Serial.print("Error trying to execute readMeasuredValues(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("MassConcentrationPm1p0:");
Serial.print(massConcentrationPm1p0);
Serial.print("\t");
Serial.print("MassConcentrationPm2p5:");
Serial.print(massConcentrationPm2p5);
Serial.print("\t");
Serial.print("MassConcentrationPm4p0:");
Serial.print(massConcentrationPm4p0);
Serial.print("\t");
Serial.print("MassConcentrationPm10p0:");
Serial.print(massConcentrationPm10p0);
Serial.print("\t");
Serial.print("AmbientHumidity:");
if (isnan(ambientHumidity)) {
Serial.print("n/a");
} else {
Serial.print(ambientHumidity);
}
Serial.print("\t");
Serial.print("AmbientTemperature:");
if (isnan(ambientTemperature)) {
Serial.print("n/a");
} else {
Serial.print(ambientTemperature);
}
Serial.print("\t");
Serial.print("VocIndex:");
if (isnan(vocIndex)) {
Serial.print("n/a");
} else {
Serial.print(vocIndex);
}
Serial.print("\t");
Serial.print("NoxIndex:");
if (isnan(noxIndex)) {
Serial.println("n/a");
} else {
Serial.println(noxIndex);
}
}
}

Resultado

Después de cargar los códigos, podemos abrir el monitor serie a una velocidad de baudios de 115200 y debería mostrar los ocho tipos de señales.

Descripción General del Paquete Python

tip

Si esta es tu primera vez usando Raspberry Pi, te recomendamos encarecidamente que consultes Primeros Pasos con Raspberry Pi.

Este paquete soporta los sensores SEN50, SEN54, SEN55, permitiéndote detectar datos ambientales mientras usas Raspberry Pi.

Función

Ejemplo de Raspberry Pi

Ahora que tenemos nuestra biblioteca instalada y entendemos las funciones básicas, ejecutemos algunos ejemplos para nuestro sensor ambiental todo en uno Grove SEN54/SEN55 para ver cómo se comporta.

Paso 1. Conexión de Hardware.

Paso 2. Instala el SO Raspberry Pi en tu Raspberry Pi.

Paso 3. Habilita la interfaz I2C en raspi-config.

Paso 4. Descarga el controlador desde la Página de Github de Sensirion como se indica arriba y extrae el .zip en tu Raspberry Pi.

Demo 1 Aplicar el ejemplo de función con Raspberry Pi

La demostración te ayudará a detectar varios datos ambientales en tu área.

Materiales Requeridos

Obtener UNO AhoraObtener UNO Ahora

Compilar el controlador:

Paso 1. Abrir una terminal

Paso 2. Navegar al directorio del controlador. Por ejemplo, cd ~/raspberry-pi-i2c-sen5x.

Paso 3. Ejecutar el comando make para compilar el controlador.

Paso 4. Ejecutar ./sen5x_i2c_example_usage en el mismo directorio que usaste para compilar el controlador.

//sen5x_i2c_example_usage.c


/*
* I2C-Generator: 0.3.0
* Yaml Version: 2.1.3
* Template Version: 0.7.0-109-gb259776
*/
/*
* Copyright (c) 2021, Sensirion AG
* All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*
* * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this
* list of conditions and the following disclaimer.
*
* * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
* this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
* and/or other materials provided with the distribution.
*
* * Neither the name of Sensirion AG nor the names of its
* contributors may be used to endorse or promote products derived from
* this software without specific prior written permission.
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
* AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE
* LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
* CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
* SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
* INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
* CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
* POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
*/

#include <math.h> // NAN
#include <stdio.h> // printf

#include "sen5x_i2c.h"
#include "sensirion_common.h"
#include "sensirion_i2c_hal.h"

/*
* TO USE CONSOLE OUTPUT (PRINTF) YOU MAY NEED TO ADAPT THE INCLUDE ABOVE OR
* DEFINE IT ACCORDING TO YOUR PLATFORM:
* #define printf(...)
*/

int main(void) {
int16_t error = 0;

sensirion_i2c_hal_init();

error = sen5x_device_reset();
if (error) {
printf("Error executing sen5x_device_reset(): %i\n", error);
}

unsigned char serial_number[32];
uint8_t serial_number_size = 32;
error = sen5x_get_serial_number(serial_number, serial_number_size);
if (error) {
printf("Error executing sen5x_get_serial_number(): %i\n", error);
} else {
printf("Serial number: %s\n", serial_number);
}

unsigned char product_name[32];
uint8_t product_name_size = 32;
error = sen5x_get_product_name(product_name, product_name_size);
if (error) {
printf("Error executing sen5x_get_product_name(): %i\n", error);
} else {
printf("Product name: %s\n", product_name);
}

uint8_t firmware_major;
uint8_t firmware_minor;
bool firmware_debug;
uint8_t hardware_major;
uint8_t hardware_minor;
uint8_t protocol_major;
uint8_t protocol_minor;
error = sen5x_get_version(&firmware_major, &firmware_minor, &firmware_debug,
&hardware_major, &hardware_minor, &protocol_major,
&protocol_minor);
if (error) {
printf("Error executing sen5x_get_version(): %i\n", error);
} else {
printf("Firmware: %u.%u, Hardware: %u.%u\n", firmware_major,
firmware_minor, hardware_major, hardware_minor);
}

// set a temperature offset in degrees celsius
// Note: supported by SEN54 and SEN55 sensors
// By default, the temperature and humidity outputs from the sensor
// are compensated for the modules self-heating. If the module is
// designed into a device, the temperature compensation might need
// to be adapted to incorporate the change in thermal coupling and
// self-heating of other device components.
//
// A guide to achieve optimal performance, including references
// to mechanical design-in examples can be found in the app note
// “SEN5x – Temperature Compensation Instruction” at www.sensirion.com.
// Please refer to those application notes for further information
// on the advanced compensation settings used in
// `sen5x_set_temperature_offset_parameters`,
// `sen5x_set_warm_start_parameter` and `sen5x_set_rht_acceleration_mode`.
//
// Adjust temp_offset to account for additional temperature offsets
// exceeding the SEN module's self heating.
float temp_offset = 0.0f;
error = sen5x_set_temperature_offset_simple(temp_offset);
if (error) {
printf("Error executing sen5x_set_temperature_offset_simple(): %i\n",
error);
} else {
printf("Temperature Offset set to %.2f °C (SEN54/SEN55 only)\n",
temp_offset);
}

// Start Measurement
error = sen5x_start_measurement();

if (error) {
printf("Error executing sen5x_start_measurement(): %i\n", error);
}

for (int i = 0; i < 600; i++) {
// Read Measurement
sensirion_i2c_hal_sleep_usec(1000000);

float mass_concentration_pm1p0;
float mass_concentration_pm2p5;
float mass_concentration_pm4p0;
float mass_concentration_pm10p0;
float ambient_humidity;
float ambient_temperature;
float voc_index;
float nox_index;

error = sen5x_read_measured_values(
&mass_concentration_pm1p0, &mass_concentration_pm2p5,
&mass_concentration_pm4p0, &mass_concentration_pm10p0,
&ambient_humidity, &ambient_temperature, &voc_index, &nox_index);
if (error) {
printf("Error executing sen5x_read_measured_values(): %i\n", error);
} else {
printf("Mass concentration pm1p0: %.1f µg/m³\n",
mass_concentration_pm1p0);
printf("Mass concentration pm2p5: %.1f µg/m³\n",
mass_concentration_pm2p5);
printf("Mass concentration pm4p0: %.1f µg/m³\n",
mass_concentration_pm4p0);
printf("Mass concentration pm10p0: %.1f µg/m³\n",
mass_concentration_pm10p0);
if (isnan(ambient_humidity)) {
printf("Ambient humidity: n/a\n");
} else {
printf("Ambient humidity: %.1f %%RH\n", ambient_humidity);
}
if (isnan(ambient_temperature)) {
printf("Ambient temperature: n/a\n");
} else {
printf("Ambient temperature: %.1f °C\n", ambient_temperature);
}
if (isnan(voc_index)) {
printf("Voc index: n/a\n");
} else {
printf("Voc index: %.1f\n", voc_index);
}
if (isnan(nox_index)) {
printf("Nox index: n/a\n");
} else {
printf("Nox index: %.1f\n", nox_index);
}
}
}

error = sen5x_stop_measurement();
if (error) {
printf("Error executing sen5x_stop_measurement(): %i\n", error);
}

return 0;
}

Resultado

La salida debería verse así:

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

Actualizable a Sensores Industriales

Con el controlador S2110 de SenseCAP y el registrador de datos S2100, puedes convertir fácilmente el Grove en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con la creación de prototipos, sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de sensores industriales robustos.

La carcasa IP66, la configuración Bluetooth, la compatibilidad con la red global LoRaWAN®, la batería integrada de 19 Ah y el potente soporte de la APP hacen del SenseCAP S210x la mejor opción para aplicaciones industriales. La serie incluye sensores para humedad del suelo, temperatura y humedad del aire, intensidad de luz, CO2, EC y una estación meteorológica 8 en 1. Prueba el último SenseCAP S210x para tu próximo proyecto industrial exitoso.

Loading Comments...