Saltar al contenido principal

Shield Grove para Arduino Nano

pir

El Shield Grove para Arduino Nano te proporciona una forma sencilla de conectar con Arduino Nano y también con Seeeduino Nano. Este shield te ayuda a deshacerte de la protoboard y los cables de puente al extraer los pines de la placa madre y expandir a 8 conectores Grove. Este shield extrae los pines de la placa madre y se expande a 8 conectores Grove, incluyendo 3 conectores Grove digitales, 3 conectores Grove analógicos, 1 conector Grove I2C, y 1 conector Grove UART.

Especificaciones

Parámetro

Valor/Rango

Temperatura de Operación

-25℃ a +85℃

Puertos Analógicos

3

Puertos Digitales

3

Puertos UART

1

Puertos I2C

1

Tamaño

45mm x40mm

Grove Shield V1.0 a V1.1, compatible con la placa de desarrollo Arduino Nano 33 series.

pir

Nota de cambio V1.1: Añadir interruptor VCC 3.3V/5V

Hasta ahora, Grove Shield ha sido actualizado a la versión v1.3.

pir

Nota de cambio V1.3: La versión V1.3 del Grove Shield corta los cables que conectan los pines RST y RSE en ambos lados.

Placas Compatibles

Lista de soporte V1.0:

Lista de soporte V1.1:

  • Arduino Nano
  • Seeeduino Nano
  • Arduino Nano Every
  • Arduino Nano 33 IoT*
  • Arduino Nano 33 BLE*
  • Arduino Nano 33 BLE Sense*

Lista de soporte V1.3:

  • Arduino Nano
  • Seeeduino Nano
  • Arduino Nano Every
  • Arduino Nano 33 IoT*
  • Arduino Nano 33 BLE*
  • Arduino Nano 33 BLE Sense*
  • Arduino ESP32 Nano
precaución

Para trabajar con placas de la serie Arduino 33, por favor cambie la alimentación VCC a 3.3V. ¡Si la alimentación VCC se cambia a 5V, la placa de desarrollo puede dañarse!

Descripción del Hardware

pir

  • 1-Puertos Analógicos: incluye 3 puertos analógicos, A0, A2, A6.
  • 2-Puertos Digitales: incluye 3 puertos digitales, D2, D4, D6.
  • 3-Puerto UART: 1 puerto UART.
  • 4-Puertos I2C: 1 puerto I2C.

Primeros Pasos

Hardware

  • Paso 1. Prepare los siguientes elementos:

Seeeduino Nano

Grove Shield para Arduino Nano

Grove - Buzzer

Grove - Button

pir

pir

pir

pir

Obtener UNO Ahora

Obtener UNO Ahora

Obtener UNO Ahora

Obtener UNO Ahora

  • Paso 2. Conecte Grove - Buzzer al puerto D4 del Grove Shield
  • Paso 3. Conecte Grove - Button al puerto D2 del Grove Shield
  • Paso 4. Conecte el Grove Shield para Arduino Nano al Seeeduino nano
  • Paso 5. Conecte el Seeeduino a la PC a través de un cable USB

pir

Software

  • Paso 1. Copie el código de abajo al IDE de Arduino y súbalo al Seeeduino.
const int button = 2;       // connect a button
const int buzzer = 4; // connect a buzzer
void setup()
{
pinMode(button, INPUT); //set button as an INPUT device
pinMode(buzzer, OUTPUT); //set LED as an OUTPUT device
}
void loop()
{
int btn = digitalRead(button); //read the status of the button
digitalWrite(buzzer, btn);
delay(10);
}
  • Paso 2. Presiona el botón y escucharemos el zumbador.

FAQ

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...