Saltar al contenido principal

Grove - Wio-E5 Demo de Helium

Primeros Pasos

La Red IoT de Helium utiliza el protocolo LoRaWAN para proporcionar conectividad a internet a dispositivos del "Internet de las Cosas" y es la subred original en el ecosistema de Helium. Desarrolladores y empresas de todo el mundo confían en la Red IoT de Helium para conectividad.

nota

Asegúrate de estar dentro de la cobertura de la red de helium. Puedes encontrar la cobertura de la red en explorer.helium.com

Preparativos

Aquí hay una demostración que te muestra cómo conectar la Red IoT de Helium y el módulo Seeeduino XIAO a través del módulo Grove - Wio-E5. Estos módulos son capaces de recopilar parámetros de temperatura y humedad del ambiente y enviarlos de vuelta a TTN. Las luces LED parpadeantes en el Seeeduino Xiao indican el estado del sensor de temperatura y humedad al conectarse a la nube de TTN.

precaución

Por favor asegúrate de la consistencia de la banda de frecuencia entre los nodos finales, gateway y la configuración de Helium que estás usando siguiendo esta instrucción. El plan de frecuencia que aplica esta demostración es para IN865.

Hardware Requerido

Seeeduino XIAOGrove - Wio-E5Placa de Expansión Seeeduino XIAOGrove - Sensor de Temperatura y Humedad (DHT11)

pir

pir

pir

pir

nota

Si esta es tu primera vez usando Seeeduino XIAO, por favor consulta la wiki de Seeeduino XIAO. Si esta es tu primera vez usando Arduino, el sitio web de Arduino es un gran recurso para que comiences tu viaje con Arduino.

Conexión de Hardware

  • Paso 1. Conecta el módulo Wio-E5 directamente al slot "UART".

  • Paso 2. Coloca el DH11 en el socket "A0/D0".

  • Paso 3. Descarga el código, por favor consulta la parte de software.

Preparación de la Consola IoT de Helium

  • Paso 1. Visita el sitio web de Helium Console e inicia sesión si tienes una cuenta existente. Si no tienes una cuenta existente entonces tendrás que usar uno de los otros proveedores de LNS de Consola Pública como Metroscientific.

pir

  • Paso 2. Después de iniciar sesión, haz clic en "Devices" para gestionar dispositivos.

pir

  • Paso 3. Luego haz clic en "Add New Device"

pir

  • Paso 4. Aquí, 1) Añade un dispositivo nuevo , 2) Copia el Dev EUI , 3) Copia el App EUI, 4) Copia el App Key, 5) Finalmente haz clic en Save.

pir

  • Paso 5. Ahora puedes ver el dispositivo bajo la sección "Devices".

pir

Ahora, la configuración de la consola de helium está completa. podemos pasar a la parte de Software y subir datos a la consola de helium a través de la red LoRa de helium.

Preparación de Software

nota

Si esta es la primera vez que trabajas con Arduino, te recomendamos encarecidamente que veas Comenzando con Arduino antes de empezar. Haz clic para aprender sobre el detalle de cómo instalar una Librería de Arduino

Descargar Librería

Código de Software

Descarga el ejemplo; copia el código y pégalo en el IDE de Arduino y luego súbelo.


/*
* Grove - Wio-E5 Helium Demo
* Date: 30/08/2023
* Author: Salman Faris (Modified Seeed TTN Sketch)

*/


#include <Arduino.h>
#include <U8x8lib.h>
#include "DHT.h"

//# define DHTPIN 0 // what pin we're connected to

// Uncomment whatever type you're using!
#define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
// #define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C u8x8(/*reset=*/U8X8_PIN_NONE);
// U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_SW_I2C u8x8(/*clock=*/ SCL, /*data=*/ SDA, /*reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // OLEDs without Reset of the Display

static char recv_buf[512];
static bool is_exist = false;
static bool is_join = false;
static int led = 0;

static int at_send_check_response(char *p_ack, int timeout_ms, char *p_cmd, ...) {
int ch;
int num = 0;
int index = 0;
int startMillis = 0;
va_list args;
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
va_start(args, p_cmd);
Serial1.printf(p_cmd, args);
Serial.printf(p_cmd, args);
va_end(args);
delay(200);
startMillis = millis();

if (p_ack == NULL) {
return 0;
}

do {
while (Serial1.available() > 0) {
ch = Serial1.read();
recv_buf[index++] = ch;
Serial.print((char)ch);
delay(2);
}

if (strstr(recv_buf, p_ack) != NULL) {
return 1;
}

} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
}

static void recv_prase(char *p_msg) {
if (p_msg == NULL) {
return;
}
char *p_start = NULL;
int data = 0;
int rssi = 0;
int snr = 0;

p_start = strstr(p_msg, "RX");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RX: \"%d\"\r\n", &data))) {
Serial.println(data);
u8x8.setCursor(2, 4);
u8x8.print("led :");
led = !!data;
u8x8.print(led);
if (led) {
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
} else {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
}
}

p_start = strstr(p_msg, "RSSI");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RSSI %d,", &rssi))) {
u8x8.setCursor(0, 6);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 6);
u8x8.print("rssi:");
u8x8.print(rssi);
}
p_start = strstr(p_msg, "SNR");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "SNR %d", &snr))) {
u8x8.setCursor(0, 7);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 7);
u8x8.print("snr :");
u8x8.print(snr);
}
}

void setup(void) {
u8x8.begin();
u8x8.setFlipMode(1);
u8x8.setFont(u8x8_font_chroma48medium8_r);

Serial.begin(115200);
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);

Serial1.begin(9600);
Serial.print("E5 LORAWAN TEST\r\n");
u8x8.setCursor(0, 0);

if (at_send_check_response("+AT: OK", 100, "AT\r\n")) {
is_exist = true;
at_send_check_response("+ID: DevEui", 1000, "AT+ID=DevEui,\"xxxxxxxxxxxxx\"\r\n"); // replace 'xxxxxxxxxxxxx' with your DevEui
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID=AppEui,\"xxxxxxxxxxxxx\"\r\n"); // replace 'xxxxxxxxxxxxx' with your AppEui
at_send_check_response("+KEY: APPKEY", 1000, "AT+KEY=APPKEY,\"xxxxxxxxxxxxx\"\r\n"); // replace 'xxxxxxxxxxxxx' with your AppKey
at_send_check_response("+ID: DevAddr", 1000, "AT+ID=DevAddr\r\n");
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID\r\n");
at_send_check_response("+MODE: LWOTAA", 1000, "AT+MODE=LWOTAA\r\n");
at_send_check_response("+DR: IN865", 1000, "AT+DR=IN865\r\n"); // Change FREQ as per your location
at_send_check_response("+CH: NUM", 1000, "AT+CH=NUM,0-2\r\n");
at_send_check_response("+CLASS: C", 1000, "AT+CLASS=A\r\n");
at_send_check_response("+PORT: 8", 1000, "AT+PORT=8\r\n");
delay(200);
u8x8.setCursor(5, 0);
u8x8.print("LoRaWAN");
is_join = true;
} else {
is_exist = false;
Serial.print("No E5 module found.\r\n");
u8x8.setCursor(0, 1);
u8x8.print("unfound E5 !");
}

dht.begin();

u8x8.setCursor(0, 2);
u8x8.setCursor(2, 2);
u8x8.print("temp:");

u8x8.setCursor(2, 3);
u8x8.print("humi:");

u8x8.setCursor(2, 4);
u8x8.print("led :");
u8x8.print(led);
}

void loop(void) {

temp = dht.readTemperature();
humi = dht.readHumidity();

Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(humi);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temp);
Serial.println(" *C");

u8x8.setCursor(0, 2);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 2);
u8x8.print("temp:");
u8x8.print(temp);
u8x8.setCursor(2, 3);
u8x8.print("humi:");
u8x8.print(humi);

if (is_exist) {
int ret = 0;
if (is_join) {

ret = at_send_check_response("+JOIN: Network joined", 12000, "AT+JOIN\r\n");
if (ret) {
is_join = false;
} else {
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID\r\n");
Serial.print("JOIN failed!\r\n\r\n");
delay(5000);
}
} else {
char cmd[128];
sprintf(cmd, "AT+CMSGHEX=\"%04X%04X\"\r\n", (int)temp, (int)humi);
ret = at_send_check_response("Done", 5000, cmd);
if (ret) {
recv_prase(recv_buf);
} else {
Serial.print("Send failed!\r\n\r\n");
}
delay(5000);
}
} else {
delay(1000);
}
}

Asegúrate de reemplazar el DevEui, AppEui y AppKey antes de subir el código.

at_send_check_response("+ID: DevEui", 1000, "AT+ID=DevEui,\"xxxxxxxxxxxxx\"\r\n"); // replace 'xxxxxxxxxxxxx' with your DevEui
at_send_check_response("+ID: AppEui", 1000, "AT+ID=AppEui,\"xxxxxxxxxxxxx\"\r\n"); // replace 'xxxxxxxxxxxxx' with your AppEui
at_send_check_response("+KEY: APPKEY", 1000, "AT+KEY=APPKEY,\"xxxxxxxxxxxxx\"\r\n"); // replace 'xxxxxxxxxxxxx' with your AppKey
  • Paso 8: Sube el código de Arduino al Seeeduino XIAO como se explicó anteriormente, y abre el monitor serie para ver la siguiente salida
+ID: DevAddr, 26:0B:20:25
+ID: DevEui, 60:81:F9:A4:84:XX:XX:XX
+ID: AppEui, 60:81:F9:A6:90:XX:XX:XX
AT+MODE=LWOTAA
+MODE: LWOTAA
AT+DR=IN865
+DR: IN865
AT+CH=NUM,0-2
+CH: NUM, 0-2
AT+CLASS=A
+CLASS: A
AT+PORT=8
+PORT: 8
Humidity: 43.00 % Temperature: 23.00 *C
AT+JOIN
+JOIN: Start
+JOIN: NORMAL
+JOIN: Network joined
+JOIN: NetID 326548 DevAddr 48:00:00:0E
+JOIN: Done
Humidity: 29.00 % Temperature: 32.00 *C
AT+CMSGHEX="0020001D"
+CMSGHEX: Start
+CMSGHEX: Wait ACK
+CMSGHEX: ACK Received
+CMSGHEX: RXWIN1, RSSI -30, SNR 6.0
+CMSGHEX: Done
Humidity: 8.00 % Temperature: 30.00 *C
AT+CMSGHEX="001E0008"
+CMSGHEX: Start

Una vez que veas el mensaje como este +JOIN: Network joined, abre la sección "REAL TIME PACKETS" y observa la información de uplink.

pir

También puedes ver el registro de eventos en la sección "Event Log".

pir

y si abrimos la ventana de Debug, podemos ver la carga útil de datos en vivo y otra información.

pir

Recursos

Hoja de datos:

Certificaciones:

SDK relevante:

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...