Saltar al contenido principal

Grove - Wio-E5 Ejemplo LoRa P2P

¿Estás buscando una solución simple, flexible y rentable para tu proyecto IoT? Considera probar LoRa P2P.

LoRa es una tecnología de modulación inalámbrica de baja potencia que permite a los dispositivos comunicarse a largas distancias con un consumo mínimo de energía. "P2P" significa "punto a punto", lo que significa que los dispositivos pueden comunicarse directamente entre sí sin necesidad de infraestructura de red intermedia como estaciones base o enrutadores.

Al aprovechar LoRa P2P, los dispositivos IoT pueden comunicarse directamente entre sí en entornos que requieren comunicación de larga distancia y bajo consumo de energía.

Aquí tienes un ejemplo de cómo construir una aplicación de transmisión punto a punto LoRa usando Grove Wio-E5 y Seeed Studio XIAO SAMD21.

Preparativos

Si esta es tu primera vez usando Seeed Studio XIAO SAMD21, por favor consulta esta wiki.

Si esta es tu primera vez usando Arduino, por favor pon tu mano aquí para comenzar tu viaje con Arduino.

Conectando el hardware

Podemos conectar el módulo Wio-E5 al socket UART directamente como muestra la imagen a continuación.

transmisión punto a punto con grove wio e5

Descargar la librería

La librería u8g2 debe estar instalada para esta demostración. Haz clic para descargar la librería e instalarla (Cómo instalar una librería de Arduino).

Descargar el ejemplo

Copia el código y pégalo en el IDE de Arduino, luego súbelo. Uno de ellos se usa como maestro, y la definición de macro NODE_SLAVE en el código necesita ser comentada, y el otro se usa como esclavo, y la definición de macro NODE_SLAVE en el código necesita ser activada.

# include <Arduino.h>
# include <U8x8lib.h>

// #define NODE_SLAVE

U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_HW_I2C u8x8(/*reset=*/U8X8_PIN_NONE);
// U8X8_SSD1306_128X64_NONAME_SW_I2C u8x8(/*clock=*/ SCL, /*data=*/ SDA, /*reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // OLEDs without Reset of the Display

static char recv_buf[512];
static bool is_exist = false;

static int at_send_check_response(char *p_ack, int timeout_ms, char*p_cmd, ...)
{
int ch = 0;
int index = 0;
int startMillis = 0;
va_list args;
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
va_start(args, p_cmd);
Serial1.printf(p_cmd, args);
Serial.printf(p_cmd, args);
va_end(args);
delay(200);
startMillis = millis();

if (p_ack == NULL)
{
return 0;
}

do
{
while (Serial1.available() > 0)
{
ch = Serial1.read();
recv_buf[index++] = ch;
Serial.print((char)ch);
delay(2);
}

if (strstr(recv_buf, p_ack) != NULL)
{
return 1;
}

} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
}

static int recv_prase(void)
{
char ch;
int index = 0;
memset(recv_buf, 0, sizeof(recv_buf));
while (Serial1.available() > 0)
{
ch = Serial1.read();
recv_buf[index++] = ch;
Serial.print((char)ch);
delay(2);
}

if (index)
{
char *p_start = NULL;
char data[32] = {
0,
};
int rssi = 0;
int snr = 0;

p_start = strstr(recv_buf, "+TEST: RX \"5345454544");
if (p_start)
{
p_start = strstr(recv_buf, "5345454544");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "5345454544%s", data)))
{
data[4] = 0;
u8x8.setCursor(0, 4);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 4);
u8x8.print("RX: 0x");
u8x8.print(data);
Serial.print(data);
Serial.print("\r\n");
}

p_start = strstr(recv_buf, "RSSI:");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "RSSI:%d,", &rssi)))
{
u8x8.setCursor(0, 6);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 6);
u8x8.print("rssi:");
u8x8.print(rssi);
}
p_start = strstr(recv_buf, "SNR:");
if (p_start && (1 == sscanf(p_start, "SNR:%d", &snr)))
{
u8x8.setCursor(0, 7);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 7);
u8x8.print("snr :");
u8x8.print(snr);
}
return 1;
}
}
return 0;
}

static int node_recv(uint32_t timeout_ms)
{
at_send_check_response("+TEST: RXLRPKT", 1000, "AT+TEST=RXLRPKT\r\n");
int startMillis = millis();
do
{
if (recv_prase())
{
return 1;
}
} while (millis() - startMillis < timeout_ms);
return 0;
}

static int node_send(void)
{
static uint16_t count = 0;
int ret = 0;
char data[32];
char cmd[128];

memset(data, 0, sizeof(data));
sprintf(data, "%04X", count);
sprintf(cmd, "AT+TEST=TXLRPKT,\"5345454544%s\"\r\n", data);

u8x8.setCursor(0, 3);
u8x8.print(" ");
u8x8.setCursor(2, 3);
u8x8.print("TX: 0x");
u8x8.print(data);

ret = at_send_check_response("TX DONE", 2000, cmd);
if (ret == 1)
{

count++;
Serial.print("Sent successfully!\r\n");
}
else
{
Serial.print("Send failed!\r\n");
}
return ret;
}

static void node_recv_then_send(uint32_t timeout)
{
int ret = 0;
ret = node_recv(timeout);
delay(100);
if (!ret)
{
Serial.print("\r\n");
return;
}
node_send();
Serial.print("\r\n");
}

static void node_send_then_recv(uint32_t timeout)
{
int ret = 0;
ret = node_send();
if (!ret)
{
Serial.print("\r\n");
return;
}
if (!node_recv(timeout))
{
Serial.print("recv timeout!\r\n");
}
Serial.print("\r\n");
}

void setup(void)
{

u8x8.begin();
u8x8.setFlipMode(1);
u8x8.setFont(u8x8_font_chroma48medium8_r);

Serial.begin(115200);
// while (!Serial);

Serial1.begin(9600);
Serial.print("ping pong communication!\r\n");
u8x8.setCursor(0, 0);

if (at_send_check_response("+AT: OK", 100, "AT\r\n"))
{
is_exist = true;
at_send_check_response("+MODE: TEST", 1000, "AT+MODE=TEST\r\n");
at_send_check_response("+TEST: RFCFG", 1000, "AT+TEST=RFCFG,866,SF12,125,12,15,14,ON,OFF,OFF\r\n");
delay(200);
# ifdef NODE_SLAVE
u8x8.setCursor(5, 0);
u8x8.print("slave");
# else
u8x8.setCursor(5, 0);
u8x8.print("master");
# endif
}
else
{
is_exist = false;
Serial.print("No E5 module found.\r\n");
u8x8.setCursor(0, 1);
u8x8.print("unfound E5 !");
}
}

void loop(void)
{
if (is_exist)
{
# ifdef NODE_SLAVE
node_recv_then_send(2000);
# else
node_send_then_recv(2000);
delay(3000);
# endif
}
}

Resultados de la Revisión

Recursos

Hoja de datos:

Certificaciones:

SDK relevante:

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...