Saltar al contenido principal

Integrar en Google Sheets a través de Helium

Google Sheets es una aplicación basada en web que permite a los usuarios crear, actualizar y modificar hojas de cálculo y compartir los datos en línea en tiempo real.

La aplicación de hojas de cálculo en línea Google Sheets permite a los usuarios crear, editar y formatear hojas de cálculo en línea para organizar y analizar información. Google Sheets a menudo se compara con Microsoft Excel, ya que ambas aplicaciones se utilizan para propósitos similares. Google Sheets es esencialmente la versión basada en la nube de Google de las características básicas de Microsoft Excel.

Gracias a las capacidades de integración de Helium, podemos guardar fácilmente los datos de sensores a través de Google Sheets y hacer algunos análisis de datos simples en consecuencia.

Actualizable a Sensores Industriales

Con el controlador S2110 de SenseCAP y el registrador de datos S2100, puedes convertir fácilmente el Grove en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con la creación de prototipos, sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de sensores industriales robustos.

La carcasa IP66, configuración Bluetooth, compatibilidad con la red global LoRaWAN®, batería incorporada de 19 Ah, y el poderoso soporte de la APP hacen que el SenseCAP S210x sea la mejor opción para aplicaciones industriales. La serie incluye sensores para humedad del suelo, temperatura y humedad del aire, intensidad de luz, CO2, EC, y una estación meteorológica 8 en 1. Prueba el último SenseCAP S210x para tu próximo proyecto industrial exitoso.

Sensor Industrial SenseCAP
S2100
Registrador de Datos
S2101
Temp. y Humedad del Aire
S2102
Luz
S2103
Temp. y Humedad del Aire y CO2
S2104
Humedad y Temp. del Suelo
S2105
Humedad y Temp. del Suelo y EC
S2110
Controlador LoRaWAN®
S2120
Estación Meteorológica 8 en 1

Crear Formulario de Google

Si no te has registrado para una cuenta de Google antes de aprender este tutorial, por favor completa tu cuenta de Google aquí primero.

Una vez que hayas completado el registro de tu cuenta, por favor inicia sesión en la página de Google Forms. Luego, simplemente crea un nuevo Formulario de Google.

Recomendamos configurar las preguntas como "Respuesta corta".

Aquí, crearé una tabla usando el Módulo Vision AI como ejemplo. Esta tabla debería tener dos conjuntos de datos, uno para el número de personas detectadas y su nivel de confianza.

nota

Respuesta Corta necesita ser seleccionada para cada nueva etiqueta de sensor creada.

Dirígete a la pestaña de respuestas y dile al formulario que quieres que tus resultados se envíen a Google Sheets haciendo clic en el botón de Google Sheets.

Simplemente ingresa el título del Formulario de Google en la nueva ventana emergente y haz clic en el botón Crear en la parte inferior derecha.

Asegúrate de que hemos creado las columnas requeridas.

Hacer el Formulario Público

Regresa a nuestra página de configuración del formulario y haz clic en el botón Enviar en la esquina superior derecha para obtener el enlace para compartir el formulario.

Obtendrás un enlace para compartir como este.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce9ozQMVwdgIYXYyutRPeE5opGba6724QGEN_I_dvoEH_Muw/viewform?usp=sf_link

Solo necesitamos el ID del formulario, así que vamos a eliminar el prefijo https://docs.google.com/forms/d/e/ y el sufijo /viewform?usp=sf_link. Deberíamos quedarnos con una cadena grande que no contenga barras diagonales.

1FAIpQLSce9ozQMVwdgIYXYyutRPeE5opGba6724QGEN_I_dvoEH_Muw

Por favor registra este ID, que será usado en la integración de Helium.

Agregar Integración de Google Sheets en Helium

Regresa a Helium y agrega una integración de Google Sheets en Console, ve a Integraciones en el menú del lado izquierdo. Selecciona la integración a agregar - en este caso, la integración de Google Sheets como se muestra a continuación.

Haz clic en Agregar Integración en la nueva página.

En la nueva página, ingresamos el ID del formulario que obtuvimos arriba en el campo correspondiente y hacemos clic en Obtener Campos del Formulario de Google para verificar si el ID es correcto. Si, después de hacer clic en él, podemos obtener el contenido de las etiquetas en las columnas del formulario, el enlace es correcto.

Haz clic en Generar Cuerpo de Función con Campos Anteriores en la parte inferior y Helium generará automáticamente el decodificador requerido para nosotros.

tip

En este punto, no tienes que apresurarte a hacer clic en el botón Agregar Integración a la derecha, ya que la integración aún necesita una pequeña modificación para acomodar los valores del sensor que hemos transmitido.

Crea tu Decodificador

Hemos preparado el código para el decodificador completo requerido para importar todos los sensores del kit a Google Sheets, por favor consulta la tabla a continuación.

Antes de usar el código del decodificador para el sensor correspondiente, por favor asegúrate de haber seguido el tutorial anterior para crear y compartir el Formulario de Google. Y si quieres usar el código proporcionado por nosotros directamente, la etiqueta del sensor en tu formulario también debe coincidir con el código.

Tipo de SensorDirección de Descarga
Sensor de luz integrado de Wio TerminalDescargar
Sensor IMU integrado de Wio TerminalDescargar
Sensor de Humedad del SueloDescargar
Sensor de Gas VOC y eCO2 (SGP30)Descargar
Sensor de Temp&Humedad (SHT40)Descargar
Módulo Vision AIDescargar
nota

El decodificador utilizado por Google Forms no puede ser usado con el decodificador proporcionado en Conectando a Helium.

Continuando desde el paso anterior, necesitamos copiar y reemplazar el área de código de Helium con el codec del sensor que estás usando, y luego simplemente hacer clic en Add Integration en el lado derecho.

Por supuesto, no olvides que necesitamos agregar la integración del decodificador y Google Forms al Flow.

Subir código para enviar datos a Helium

Por favor sigue las instrucciones en el tutorial Conectando a Helium para subir el código y enviar los valores de tu sensor a Helium.

Una vez que los datos hayan comenzado a enviarse, puedes ver una actualización en vivo de los datos desde Google Sheets.

También puedes hacer lo que hice arriba, agregar una variedad de estilos de tabla a Google Sheets para hacerlo más intuitivo y más fácil para que veas los datos o entiendas las tendencias en tus datos.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...