Saltar al contenido principal

J101 Habilitar Tarjeta SD

El método consiste en flashear el SO NVIDIA JetPack a la tarjeta SD en la Placa Portadora J101 que opera en el reComputer J1010. Por lo tanto, primero se requiere Flashear SO JetPack en reComputer J1010.

Configuración del Controlador​

Al principio, necesitamos encender el reComputer e ir al escritorio como se muestra a continuación:

Paso 1 . Clonar el repositorio​

Haz clic derecho y abre la Terminal, y luego ejecuta el comando a continuación para descargar el código relevante:

git clone https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays.git

Paso 2. Compilar jetson-sdmmc-overlay​

Acceder a la ubicación del espacio de trabajo:

cd seeed-linux-dtoverlays

Para la placa portadora J101, necesitamos cambiar el valor "compatible" en este archivo "overlays\jetsonnano\jetson-sdmmc-overlay.dts".

sed -i '17s#JETSON_COMPATIBLE#\"nvidia,p3449-0000-b00+p3448-0002-b00\"\, \"nvidia\,jetson-nano\"\, \"nvidia\,tegra210\"#' overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dts

Y luego compilamos el archivo que cambiamos para asegurarnos de que estén correctamente modificados.

make overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dtbo

Paso 3. Asegúrate de que la tarjeta SD pueda ser reconocida​

Inserta la tarjeta SD en la placa portadora J101.

sudo cp overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dtbo /boot/
cd /boot/
sudo /opt/nvidia/jetson-io/config-by-hardware.py -l

Después de ejecutar estos comandos anteriores, deberíamos obtener una salida similar (Puede no ser exactamente la misma. Depende del periférico y los controladores ya instalados) a la siguiente y sabemos que la tarjeta SD ha sido reconocida:

    Header 1 [default]: Jetson 40pin Header
Available hardware modules:
1. Adafruit SPH0645LM4H
2. Adafruit UDA1334A
3. FE-PI Audio V1 and Z V2
4. MCP251x CAN Controller
5. ReSpeaker 4 Mic Array
6. ReSpeaker 4 Mic Linear Array
7. reComputer sdmmc
Header 2: Jetson Nano CSI Connector


Available hardware modules:
1. Camera IMX219 Dual
2. Camera IMX477 Dual
3. Camera IMX477-A and IMX219-B
Header 3: Jetson M.2 Key E Slot
No hardware configurations found!

Paso 4. Nombrar nuestro dispositivo y finalizar la instalación del controlador​

sudo /opt/nvidia/jetson-io/config-by-hardware.py -n "reComputer sdmmc"

!!!Note Es posible que necesites reiniciar para ejecutar jtop después de completar la instalación por primera vez.

Más​

Cambiar velocidad de E/S de tarjeta SD​

Proporcionamos función de tarjeta SD en placa portadora reComputer J101, que soporta Frecuencia CLK 48MHz. El CLK aquí está diseñado para lograr certificaciones (como CE/FCC). Si quieres aumentar CLK por ti mismo, puedes usar la instrucción a continuación.

  • Paso 1. Clona este repositorio y modifica el código a continuación.

    git clone https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays
  • Paso 2. Modifica y Compila el valor max-clk-limit

    cd seeed-linux-dtoverlays
    sed -i '10s#48000000#208000000#' overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dts
    make overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dtbo
    sudo cp overlays/jetsonnano/jetson-sdmmc-overlay.dtbo /boot/
    sudo /opt/nvidia/jetson-io/config-by-hardware.py -n "reComputer sdmmc"
  • Paso 3. Reiniciar

    reboot

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...