Saltar al contenido principal

Uso de Interfaces

Introducción

La placa portadora reComputer J401 es compatible con NVIDIA Jetson Orin Nano/NX(Orin Nano 4GB/Orin Nano 8GB, Orin NX 8GB/Orin NX 16GB) brindando un rendimiento excepcional y siendo diseñada para abordar tareas de computación de borde desafiantes con facilidad. Es la opción perfecta para desarrollar sistemas de automatización industrial, construir aplicaciones de IA potentes, y más.

Cuenta con capacidad de red que está equipada con 1x puerto Ethernet Gigabit para redes rápidas. También viene con 4x puertos USB 3.2 Tipo-A (10Gbps), 1x puerto USB 2.0 Tipo-C, y 1x conector CAN para opciones de conectividad versátiles. Esta placa de extensión ha sido montada con 1x M.2 Key M 2280 para tarjeta SSD (SSD NVMe 2280 de 128GB incluido) y 1x ranura M.2 Key E para expansión de conectividad inalámbrica LTE.

Además, hay múltiples periféricos soportados en la placa. Puede permitir a los usuarios capturar y mostrar contenido de video de alta calidad con 2x MIPI-CSI de 15 pines y 1x conector HDMI 2.1 para conexión de cámara y pantalla. También incluye un encabezado de VENTILADOR PWM de 5V, un socket RTC y encabezado RTC de 2 pines.

La placa soporta un amplio rango de entrada de 9-19V DC, haciéndola flexible para integrar en una variedad de tareas de computación. Mantiene operación en el rango de temperatura de -10°C a 60°C.

Para más sugerencias de accesorios, por favor consulte la Página de Paquete de reComputer J401.

SODIMM de 260 Pines

La función principal del SODIMM de 260 pines es conectar su placa portadora con NVIDIA Jetson Orin Nano 4GB/NVIDIA Jetson Orin Nano 8GB, NVIDIA Jetson Orin NX 8GB/NVIDIA Jetson Orin NX 16GB.

Resumen de Conexión

nota

Si la conexión es correcta, cuando conecte su adaptador de corriente, verá el indicador de alimentación encenderse.

M.2 Key M

M.2 Key M es una especificación para el diseño físico y eléctrico de un conector M.2 que soporta transferencia de datos de alta velocidad usando la interfaz PCIe (Peripheral Component Interconnect Express). Los conectores M.2 Key M se usan comúnmente para conectar unidades de estado sólido (SSD) y otras tarjetas de expansión de alto rendimiento a una placa madre u otro dispositivo host. La designación "Key M" se refiere a la configuración específica de pines y codificación del conector M.2, que determina el tipo de dispositivos que pueden conectarse a él.

Los SSD soportados son los siguientes

Resumen de Conexión

Si desea remover el SSD incluido e instalar uno nuevo, puede seguir los pasos a continuación.

Uso

Explicaremos cómo hacer una prueba de rendimiento simple en el SSD conectado.

  • Paso 1: Verifique la velocidad de escritura ejecutando el comando a continuación.
sudo dd if=/dev/zero of=/home/nvidia/test bs=1M count=512 conv=fdatasync
  • Paso 2: Verifica la velocidad de lectura ejecutando los siguientes comandos. Asegúrate de ejecutar esto después de ejecutar el comando anterior para la velocidad de escritura.
sudo sh -c "sync && echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches"
sudo dd if=/home/nvidia/test of=/dev/null bs=1M count=512

M.2 Key E

M.2 Key E es una especificación para el diseño físico y eléctrico de un conector M.2 que soporta módulos de comunicación inalámbrica, como tarjetas Wi-Fi y Bluetooth. La designación "Key E" se refiere a la configuración específica de pines y el enclavado del conector M.2, que está optimizado para dispositivos de red inalámbrica. Los conectores M.2 Key E se encuentran comúnmente en placas base y otros dispositivos que requieren opciones de conectividad inalámbrica. Aquí recomendamos el módulo Intel wifi/bluetooth.

Descripción general de la conexión

Uso

Después de instalar el módulo wifi/bluetooth, puedes ver el icono de wifi/bluetooth en la esquina superior derecha.

Prueba de Wi-Fi

ifconfig

Prueba de Bluetooth

bluetoothctl
power on #open bluetooth
agent on #registe agent
scan on #search other bluetooths
connect xx:xx:xx:xx #connect target bluetooth
paired-devices #show all paired devices

Cámaras CSI

CSI significa Interfaz Serial de Cámara. Es una especificación que describe una interfaz de comunicación serial para transferir datos de video desde sensores de imagen a un procesador host. CSI se usa comúnmente en dispositivos móviles, cámaras y sistemas embebidos para permitir la transferencia de alta velocidad y eficiente de datos de imagen y video para procesamiento y análisis.

Las cámaras compatibles son las siguientes

Descripción General de la Conexión

Aquí los 2 conectores de cámara CSI están marcados como CAM0 y CAM1. Puedes conectar una cámara a cualquiera de los 2 conectores o conectar 2 cámaras a ambos conectores al mismo tiempo.

Uso

Abre tu terminal (Ctrl+Alt+T) e ingresa un comando como el siguiente:

sudo /opt/nvidia/jetson-io/jetson-io.py

Para el puerto CAM0

nvgstcapture-1.0 sensor-id=0 

Para el puerto CAM1

nvgstcapture-1.0 sensor-id=1  
nota

Si quieres cambiar más configuraciones de la cámara, puedes escribir "nvgstcapture-1.0 --help" para acceder a todas las opciones configurables disponibles.

RTC

RTC significa Reloj de Tiempo Real. Es un reloj que mantiene el seguimiento de la hora y fecha actuales independientemente del reloj principal del sistema. Los RTC se usan comúnmente en computadoras, sistemas embebidos y otros dispositivos electrónicos para mantener un cronometraje preciso incluso cuando el dispositivo está apagado. A menudo están alimentados por una pequeña batería para asegurar operación continua y retener información de hora y fecha durante los ciclos de encendido.

Descripción General de la Conexión

Conecta una batería de celda tipo moneda CR1220 de 3V al socket RTC en la placa como se muestra a continuación. Asegúrate de que el extremo positivo (+) de la batería esté mirando hacia arriba.

Uso

  • Paso 1: Conecta una batería RTC como se mencionó anteriormente.

  • Paso 2: Enciende reComputer Industrial.

  • Paso 3: En el Escritorio de Ubuntu, haz clic en el menú desplegable en la esquina superior derecha, navega a Settings > Date & Time, conéctate a una red mediante un cable Ethernet y selecciona Automatic Date & Time para obtener la fecha/hora automáticamente.

nota

Si no te has conectado a internet mediante Ethernet, puedes configurar manualmente la fecha/hora aquí.

  • Paso 4: Abre una ventana de terminal y ejecuta el siguiente comando para verificar la hora del reloj de hardware.
sudo hwclock

Verás una salida similar a la siguiente que no es la fecha/hora correcta.

  • Paso 5: Cambia la hora del reloj de hardware a la hora actual del reloj del sistema ingresando el siguiente comando.
sudo hwclock --systohc
  • Paso 6: Retire cualquier cable Ethernet conectado para asegurarse de que no obtenga la hora de internet y reinicie la placa.
sudo reboot
  • Paso 7: Verifica la hora del reloj de hardware para confirmar que la fecha/hora permanece igual aunque el dispositivo haya sido apagado.

  • Paso 8: Crea un nuevo script de shell usando cualquier editor de texto de tu preferencia. Aquí usamos el editor de texto vi.

sudo vi /usr/bin/hwtosys.sh 
  • Paso 9: Ingresa al modo de inserción presionando i, copia y pega el siguiente contenido dentro del archivo.
#!/bin/bash

sudo hwclock --hctosys
  • Paso 10: Hacer que el script sea ejecutable.
sudo chmod +x /usr/bin/hwtosys.sh 
  • Paso 11: Crear un archivo systemd.
sudo nano /lib/systemd/system/hwtosys.service 
  • Paso 12: Añade lo siguiente dentro del archivo.
[Unit]
Description=Change system clock from hardware clock

[Service]
ExecStart=/usr/bin/hwtosys.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
  • Paso 13: Recargar el daemon de systemctl.
sudo systemctl daemon-reload 
  • Paso 14: Habilita el servicio recién creado para que se inicie al arrancar y arranca el servicio.
sudo systemctl enable hwtosys.service
sudo systemctl start hwtosys.service
  • Paso 15: Verifica que el script esté funcionando como un servicio systemd.
sudo systemctl status hwtosys.service
  • Paso 16: Reinicia la placa y verás que el reloj del sistema ahora está sincronizado con el reloj de hardware.

Control del ventilador

nvfancontrol es un demonio de control de velocidad del ventilador en espacio de usuario. Este gestiona la velocidad del ventilador basándose en la tabla de mapeo de temperatura a velocidad del ventilador en el archivo de configuración de nvfancontrol.

Hay algunos elementos básicos en el servicio nvfancontrol, incluyendo Tmargin, PWM de arranque, perfil del ventilador, control del ventilador y gobernador del ventilador. Todos estos pueden ser programados a través del archivo de configuración basándose en las preferencias del usuario. Este capítulo explicará cada uno de ellos en las siguientes secciones.

nota

Si quieres cambiar nvfancontrol.conf asegúrate de haber leído esto

Uso

  • Paso 1: Detén el servicio systemd nvfancontrol.
sudo systemctl stop nvfancontrol
  • Paso 2: Cambiar nvfancontrol.conf.
vi /etc/nvfancontrol.conf 
nota

Después de cambiar nvfancontrol.conf, escribe Ese y :q para salir

  • Paso 3: Elimina el archivo de estado.
sudo rm /var/lib/nvfancontrol/status
  • Paso 4: Reinicia el servicio systemd nvfancontrol.
sudo systemctl restart nvfancontrol

GPIO

El detalle del conector de 40 pines se muestra a continuación:

Pin del ConectorNombre del Pin del MóduloPin del MóduloNombre del Pin del SoCUso PredeterminadoFuncionalidad Alternativa
1---Suministro Principal 3.3V-
2---Suministro Principal 5.0V-
3I2C1_SDA191DP_AUX_CH3_NI2C #1 Datos-
4---Suministro Principal 5.0V-
5I2C1_SCL189DP_AUX_CH3_PI2C #1 Reloj-
6---Tierra-
7GPIO09211AUD_MCLKGPIOReloj Maestro de Audio
8UART1_TXD203UART1_TXUART #1 TransmisiónGPIO
9---Tierra-
10UART1_RXD205UART1_RXUART #1 RecepciónGPIO
11UART1_RTS*207UART1_RTSGPIOUART #2 Solicitud de Envío
12I2S0_SCLK199DAP5_SCLKGPIOAudio I2S #0 Reloj
13SPI1_SCK106SPI3_SCKGPIOSPI #1 Reloj de Desplazamiento
14---Tierra-
15GPIO12218TOUCH_CLKGPIO-
16SPI1_CSI1*112SPI3_CS1GPIOSPI #1 Selección de Chip #1
17---GPIO-
18SPI1_CSI0*110SPI3_CS0GPIOSPI #0 Selección de Chip #0
19SPI0_MOSI89SPI1_MOSIGPIOSPI #0 Maestro Salida/Esclavo Entrada
20---Tierra-
21SPI0_MISO93SPI1_MISOGPIOSPI #0 Maestro Entrada/Esclavo Salida
22SPI1_MISO108SPI3_MISOGPIOSPI #1 Maestro Entrada/Esclavo Salida
23SPI0_SCK91SPI1_SCKGPIOSPI #0 Reloj de Desplazamiento
24SPI0_CS0*95SPI1_CS0GPIOSPI #0 Selección de Chip #0
25---Tierra-
26SPI0_CS1*97SPI1_CS1GPIOSPI #0 Selección de Chip #1
27I2C0_SDA187GEN2_I2C_SDAI2C #0 DatosGPIO
28I2C0_SCL185GEN2_I2C_SCLI2C #0 RelojGPIO
29GPIO01118SOC_GPIO41GPIOReloj de Propósito General #0
30---Tierra-
31GPIO11216SOC_GPIO42GPIOReloj de Propósito General #1
32GPIO07206SOC_GPIO44GPIOPWM
33GPIO13228SOC_GPIO54GPIOPWM
34---Tierra-
35I2S0_FS197DAP5_FSGPIOAudio I2S #0 Selección de Campo
36UART1_CTS*209UART1_CTSGPIOUART #1 Listo para Enviar
37SPI1_MOSI104SPI3_MOSIGPIOSPI #1 Maestro Salida/Esclavo Entrada
38I2S0_DIN195DAP5_DINGPIOAudio I2S #0 Datos de entrada
39---Tierra-
40I2S0_DOUT193DAP5_DOUTGPIOAudio I2S #0 Datos de Salida

UART

UART significa Transmisor/Receptor Asíncrono Universal. Es un protocolo de comunicación utilizado para la comunicación serie entre dos dispositivos. La comunicación UART involucra dos pines: uno para transmitir datos (TX) y uno para recibir datos (RX). Es asíncrona, lo que significa que los datos se transmiten sin una señal de reloj compartida entre los dispositivos. UART se utiliza comúnmente en varias aplicaciones como microcontroladores, sensores y comunicación entre diferentes dispositivos electrónicos.

Descripción General de la Conexión

La interfaz UART utiliza el pin que se muestra a continuación, o puedes usar otra interfaz UART en J401:

Pin del ConectorNombre del Pin del MóduloPin del MóduloNombre del Pin del SoCUso PredeterminadoFuncionalidad Alternativa
6---Tierra-
8UART1_TXD203UART1_TXUART #1 TransmisiónGPIO
10UART1_RXD205UART1_RXUART #1 RecepciónGPIO

Conecta el J401 con TTL con UART como se muestra a continuación:

Pin del Conector J401 UsoUSB convertir TTLUso
6TierraGNDTierra
8UART1_TXDU_RXUART_RX
10UART1_RXDU_TXUART_TX

Uso

  • Paso 1: Instala PuTTy en tu laptop con Windows, y configura PuTTy como se muestra a continuación:
  • Paso 2: Instala PuTTy en Jetson, abre tu terminal (ALT+Ctrl+T) y escribe el siguiente comando.
sudo apt install putty
  • Paso 3: Usa PuTTy en Windows para enviar 'hello linux' a Jetson, y usa PuTTy en Jetson para enviar 'hello windows' a Windows.
nota

Asegúrate de que tu velocidad de baudios esté configurada en 115200.

El resultado es el siguiente:

I2C

I2C significa Inter-Integrated Circuit (Circuito Inter-Integrado). Es un protocolo de comunicación serie ampliamente utilizado que permite la comunicación entre múltiples circuitos integrados en un sistema. I2C utiliza dos líneas bidireccionales: una para datos (SDA) y una para reloj (SCL). Los dispositivos conectados en un bus I2C pueden actuar como maestro o esclavo, permitiendo que múltiples dispositivos se comuniquen entre sí. I2C es popular por su simplicidad, flexibilidad y capacidad para conectar una variedad de dispositivos como sensores, chips de memoria y otros periféricos en sistemas embebidos y dispositivos electrónicos.

Descripción General de la Conexión

La interfaz I2C utiliza los pines como se muestra a continuación, o puedes usar otra interfaz I2C en J401:

Pin del ConectorNombre del Pin del MóduloPin del MóduloNombre del Pin del SoCUso PredeterminadoFuncionalidad Alternativa
2---Suministro Principal de 5.0V-
3I2C1_SDA191DP_AUX_CH3_NDatos I2C #1-
5I2C1_SCL189DP_AUX_CH3_PReloj I2C #1-
6---Tierra-

Conecta el J401 al Grove-3-Axis Digital Accelerometer con I2C como se muestra a continuación:

J401UsoGrove-3-Axis Digital AccelerometerUso
2Suministro de 5VVcc-
3I2C1_SDASDAI2C_SDA
5I2C1_SCLSCLI2C_SCL
6TierraGNDTierra

Prueba

Abre tu terminal (ALT+Ctrl+T) y escribe el siguiente comando:

i2cdetect -y -r 7
nota

Tu canal puede ser diferente al mío en el comando: i2cdetect -y -r x.

Verás el resultado como se muestra a continuación, antes de conectar al I2C, no se detectó ningún dispositivo I2C en el canal 7, pero después se detectó un dispositivo I2C con la dirección 0x19.:

info

Si quieres usar pines IO generales para control lógico, por favor consulta este wiki.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...