Preguntas frecuentes sobre el uso de Jetson
Este documento contiene todas las preguntas frecuentes relacionadas con los productos de la serie Jetson. Esto será de gran ayuda si estás teniendo algún problema al usar Jetson.
P1: Solución de problemas de instalación
Para más detalles, haz clic aquí
P2: El espacio restante en la eMMC del reComputer recibido es de solo unos 2 GB, ¿cómo resolver el problema de espacio insuficiente?
Para más detalles, haz clic aquí
P3: ¿Cómo resolver el problema de compatibilidad entre reComputer y la cámara VEYE?
Para más detalles, haz clic aquí
P4: ¿Cómo resolver el problema de compatibilidad entre la cámara IMX477 y la placa carrier A603?
Para más detalles, haz clic aquí
P5: ¿Cómo obtener el registro del sistema de reComputer J30/J40?
Para más detalles, haz clic aquí
P6: Errores comunes durante el flasheo de Jetson.
Para más detalles, haz clic aquí
P7: No puedo usar el puerto USB-A, el puerto Ethernet o no hay visualización HDMI después de flashear el dispositivo.
R: Por favor, comprueba la integridad de los archivos (por ejemplo, proporcionamos las sumas de verificación SHA256). Para algunas placas carrier (especialmente la serie A60X), asegúrate de que el parche del controlador se haya copiado/aplicado correctamente en el directorio Linux_for_tegra. Hay archivos que requieren permisos de sudo, y cuando copies directorios, asegúrate de que el parámetro -r esté incluido en tu comando.
P8: Mi sistema se bloqueó/no puede arrancar/pantalla negra/perdió controladores de periféricos después de ejecutar los comandos "sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade".
R: Estos problemas se pueden resumir como "¿Por qué no puedo actualizar el sistema con apt upgrade en placas carrier personalizadas?" La respuesta corta es: No ejecutes el comando apt upgrade en placas carrier personalizadas/de terceros. Además, evita ejecutar cualquier script que incluya comandos apt upgrade o usar herramientas de actualización GUI en Ubuntu. Los paquetes Debian del servidor no tienen en cuenta el diseño específico de nuestras placas personalizadas, y forzar la actualización puede causar incompatibilidades que podrían dejar tu dispositivo inservible. Este proceso solo es compatible con el kit de desarrollo oficial. Para resolver estos problemas, sigue nuestra guía para volver a flashear JetPack.
P9: ¿Cómo puedo actualizar los paquetes de software si me dices que no puedo ejecutar apt upgrade? ¿Habrá riesgos de seguridad si no actualizo el software?
Para más detalles, haz clic aquí
P11: ¿Qué modificaciones hace Seeed al BSP de Jetson de NVIDIA?
Para más detalles, haz clic aquí
P12: ¿Cómo habilitar la interfaz SPI en Jetson-nano?
Para más detalles, haz clic aquí
P13: ¿Por qué a veces, después de completar el proceso de flasheo en Jetson, el sistema no arranca desde el SSD?
Este problema ocurre actualmente al flashear JetPack 5, y NVIDIA lo ha documentado oficialmente. Para la solución, haz clic aquí.
P14: ¿Cómo compilar el proyecto de código fuente para el BSP de Jetson de Seeed?
Para más detalles, haz clic aquí
P15: ¿Por qué no se puede ejecutar el comando apt upgrade en reComputer/reServer?
Los kernels y controladores de reComputer/reServer están personalizados. Si se ejecuta el comando apt upgrade, algunos paquetes relacionados con el kernel y los controladores pueden ser reemplazados por los recursos oficiales de NVIDIA, lo que podría causar problemas de compatibilidad de software. Por lo tanto, no ejecutes apt upgrade en ninguna plataforma Jetson de terceros.
Puedes consultar las siguientes instrucciones para bloquear las fuentes APT relevantes. De esta manera, si apt upgrade se ejecuta accidentalmente, el impacto se minimizará:
sudo apt-mark hold <package-name>
### For example:
sudo apt-mark hold nvidia-l4t-core
P16: Si el reComputer/reServer no tiene el módulo de controlador .ko requerido, ¿cómo puedo compilar un controlador utilizable?
Para más detalles, haz clic aquí
P17:¿Cómo puedo montar en Jetson (JetPack 6) un disco duro externo formateado con exFAT?
Primero, instala las dependencias:
sudo apt install build-essential autoconf automake libtool pkg-config
sudo apt install git libfuse-dev
Luego clona y compila desde el código fuente el controlador exFAT:
git clone https://github.com/relan/exfat
cd exfat
autoreconf --install
./configure
make
sudo make install
A continuación, monta manualmente el disco en un directorio local:
lsblk # Check the device name of your external hard drive
sudo mkdir /media/seeed/tmp-exfat # Create a mount point
sudo mount.exfat /dev/sda3 /media/seeed/tmp-exfat/
Esto monta la unidad externa formateada en exFAT en /media/seeed/tmp-exfat/ para que pueda accederse normalmente en Jetson.
P18:¿Cómo cifrar el disco de Jetson antes de flashear la imagen?
Para más detalles, haz clic aquí
P18:¿Cómo establecer comunicación entre Jetson y dispositivos EtherCAT?
Para más detalles, haz clic aquí
P18 No modifiqué nada relacionado con el kernel de Jetson, pero durante el arranque Jetson informó un error relacionado con UUID y luego entró en el terminal de recuperación.
Solución para este problema: haz clic aquí
Soporte técnico
Gracias por elegir nuestros productos. Estamos aquí para ofrecerte diferentes tipos de soporte y garantizar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para adaptarnos a diferentes preferencias y necesidades.