Saltar al contenido principal

Sensor de Luz Wio Terminal

En esta sección, detallaremos cómo funcionan los sensores, cómo obtener datos del sensor usando Wio Terminal y cómo enviar los datos usando Wio Terminal & Grove - Wio-E5.

Actualizable a Sensores Industriales

Con el controlador S2110 y el registrador de datos S2100 de SenseCAP, puedes convertir fácilmente el Grove en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con el prototipado, sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de sensores industriales robustos.

La carcasa IP66, configuración Bluetooth, compatibilidad con la red global LoRaWAN®, batería integrada de 19 Ah y el potente soporte de la APP hacen del SenseCAP S210x la mejor opción para aplicaciones industriales. La serie incluye sensores para humedad del suelo, temperatura y humedad del aire, intensidad de luz, CO2, EC, y una estación meteorológica 8 en 1. Prueba el último SenseCAP S210x para tu próximo proyecto industrial exitoso.

Sensor Industrial SenseCAP
S2100
Registrador de Datos
S2101
Temp. y Humedad del Aire
S2102
Luz
S2103
Temp. y Humedad del Aire y CO2
S2104
Humedad y Temp. del Suelo
S2105
Humedad y Temp. del Suelo y EC
S2110
Controlador LoRaWAN®
S2120
Estación Meteorológica 8 en 1

Principio de Funcionamiento de los Sensores

En esta sección necesitamos aprender a usar el sensor de luz integrado en el Wio Terminal.

El sensor de luz es un sensor que utiliza un elemento fotoeléctrico como elemento de detección. Primero convierte los cambios de luz medidos en cambios de señal luminosa, y luego convierte adicionalmente la señal luminosa en una señal eléctrica con la ayuda de un elemento fotoeléctrico. Un sensor de luz generalmente consta de tres partes: una fuente de luz, una trayectoria óptica y un elemento fotoeléctrico.

Para más información sobre el uso de sensores de luz su referencia aquí.

Materiales Requeridos

Wio TerminalGrove - Wio-E5

Preparación Preliminar

Conexión

En esta rutina, necesitamos conectarnos a una puerta de enlace LoRa® cercana con la ayuda de Grove - Wio-E5. Necesitamos configurar el puerto Grove en el lado derecho del Wio Terminal como un puerto serie suave para recibir comandos AT.

nota

¿Por qué no usar el puerto Grove de la izquierda?

La interfaz Grove de la izquierda es capaz de IIC, y usamos la interfaz IIC para la mayoría de sensores, por lo que mantenerla es una mejor solución.

Preparación del software

Paso 1. Necesitas instalar un Software Arduino.

Paso 2. Inicia la aplicación Arduino.

Paso 3. Añade Wio Terminal al IDE de Arduino.

Abre tu IDE de Arduino, haz clic en File > Preferences, y copia la siguiente url a Additional Boards Manager URLs:

https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json

Haz clic en Tools > Board > Board Manager y busca Wio Terminal en el Administrador de Placas.

Paso 4. Selecciona tu placa y puerto

Necesitarás seleccionar la entrada en el menú Tools > Board que corresponda a tu Arduino. Selecciona el Wio Terminal.

Selecciona el dispositivo serie de la placa Wio Terminal desde el menú Tools -> Port. Es probable que sea COM3 o superior (COM1 y COM2 generalmente están reservados para puertos serie de hardware). Para averiguarlo, puedes desconectar tu placa Wio Terminal y volver a abrir el menú; la entrada que desaparezca debería ser la placa Arduino. Vuelve a conectar la placa y selecciona ese puerto serie.

tip

Para usuarios de Mac, será algo como /dev/cu.usbmodem141401.

Si no puedes cargar el sketch, principalmente es porque Arduino IDE no pudo poner el Wio Terminal en modo bootloader. (Porque el MCU se detuvo o tu programa está manejando USB) La solución es poner tu Wio Terminal en modo bootloader manualmente.

Paso 5. Descarga la librería Grove - Wio-E5

Visita el repositorio Disk91_LoRaE5 y descarga todo el repositorio a tu unidad local.

Paso 6. Añadiendo librerías al Arduino IDE

Ahora, la librería del Acelerómetro Digital de 3 Ejes puede ser instalada en el Arduino IDE. Abre el Arduino IDE, y haz clic en sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library, y elige el archivo Disk91_LoRaE5 que acabas de descargar.

Obtener el valor del sensor de luz integrado del Wio Terminal

Este repositorio demuestra cómo usar el sensor de luz integrado como un componente en Wio Terminal. El sensor de luz usa interfaz analógica y puedes simplemente leer los valores del sensor de luz del entorno mediante la lectura de su pin.

void setup() {
pinMode(WIO_LIGHT, INPUT);
Serial.begin(115200);
}

void loop() {
int light = analogRead(WIO_LIGHT);
Serial.print("Light value: ");
Serial.println(light);
delay(200);
}
nota

WIO_LIGHT es el pin para el sensor de luz integrado. El sensor de luz está conectado a A13.

El sensor de luz está en la parte posterior del Wio Terminal, justo encima de la ranura para tarjeta microSD.

Abre el monitor serie del IDE de Arduino y selecciona la velocidad de baudios como 115200 y observa el resultado.

Enviar datos a través de Grove - Wio-E5

Combinamos el código anterior de Grove - Wio-E5 para conectar a la red LoRa®. Usando el comando AT es posible enviar el valor del sensor de luz a la red LoRa®.

Como sabemos del código en la sección anterior para obtener el valor del sensor de luz, el valor de luz obtenido es un dato entero de menos de ocho bits.

De esta manera, determinamos el contenido, tamaño y formato de los datos a enviar a través del comando AT. Podríamos también configurar un array lo suficientemente grande, almacenar las cadenas que necesitamos enviar en el array, y finalmente usar la función send_sync() para enviar el array.

El pseudo-código para la idea anterior es aproximadamente el siguiente.

......
int light = analogRead(WIO_LIGHT); //Get the Wio Terminal light value.

static uint8_t data[2] = { 0x00 }; //Use the data[] to store the values of the sensors

data_decord(light, data);

if ( lorae5.send_sync( //Sending the sensor values out
8, // LoRaWan Port
data, // data array
sizeof(data), // size of the data
false, // we are not expecting a ack
7, // Spread Factor
14 // Tx Power in dBm
)
)
......

El resto de lo que necesitamos hacer es usar la función begin() para inicializar Grove - Wio-E5 y la función setup() para configurar la información del triplete de Grove - Wio-E5. Cuando enviamos un mensaje de datos usando la función send_sync(), intentaremos unirnos a LoRaWAN® al mismo tiempo, y una vez que tenga éxito, los datos se enviarán y se devolverá información como la intensidad de la señal y la dirección.

El ejemplo de código completo se puede encontrar aquí.

tip

No recomendamos que subas el código ahora para ver los resultados, porque en este punto aún no has configurado Helium/TTN y obtendrás un resultado de "Join failed". Recomendamos que subas este código después de haber completado el capítulo Conectando a Helium o Conectando a TTN para completar el proceso completo de envío de datos.

Una vez que hayas experimentado y entendido cómo funciona el sensor de luz y el formato de datos, por favor continúa con el siguiente paso del tutorial para unirte a LoRaWAN®.

Sección Helium

pir

Introducción a Helium

En este capítulo, presentaremos los controles de la consola de Helium que usamos para obtener una primera impresión de la consola de Helium.

Ir al capítulo >

pir

Conectando a Helium

Esta sección describe cómo configurar Helium para que los datos del sensor puedan ser subidos exitosamente y mostrados en Helium.

Ir al capítulo >
Sección TTN

pir

Introducción a TTN

En este capítulo, presentaremos los controles de la consola de TTN que usamos para obtener una primera impresión de la consola de TTN.

Ir al capítulo >

pir

Conectando a TTN

Esta sección describe cómo configurar TTN para que los datos del sensor puedan ser subidos exitosamente y mostrados en TTN.

Ir al capítulo >

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Declaración

  • La marca LoRa® es una marca comercial de Semtech Corporation o sus subsidiarias.
  • LoRaWAN® es una marca utilizada bajo licencia de LoRa Alliance®.
Loading Comments...