Saltar al contenido principal

Sistema de alarma de monitoreo de humedad del suelo

En esta wiki, te mostraremos cómo utilizar el Wio Terminal para vincular Grove - Wio-E5 y Grove - Sensor de Humedad del Suelo que están en el kit, conectándolos con las plataformas Helium y Azure IoT Central, para construir un monitor de macetas de patio trasero en tiempo real y recordatorio de riego, para un vistazo del Internet de las Cosas.

Actualizable a Sensores Industriales

Con el controlador S2110 de SenseCAP y el registrador de datos S2100, puedes convertir fácilmente el Grove en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con el prototipado sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de sensores industriales robustos.

La carcasa IP66, configuración Bluetooth, compatibilidad con la red global LoRaWAN®, batería integrada de 19 Ah, y el poderoso soporte de la APP hacen del SenseCAP S210x la mejor opción para aplicaciones industriales. La serie incluye sensores para humedad del suelo, temperatura y humedad del aire, intensidad de luz, CO2, EC, y una estación meteorológica 8 en 1. Prueba el último SenseCAP S210x para tu próximo proyecto industrial exitoso.

Sensor Industrial SenseCAP
S2100
Registrador de Datos
S2101
Temp. y Humedad del Aire
S2102
Luz
S2103
Temp. y Humedad del Aire y CO2
S2104
Humedad y Temp. del Suelo
S2105
Humedad y Temp. del Suelo y EC
S2110
Controlador LoRaWAN®
S2120
Estación Meteorológica 8 en 1

Prerrequisitos

Antes de que todo comience, debemos cumplir con los siguientes prerrequisitos:

Materiales Requeridos

Wio TerminalGrove - Wio-E5Grove Sensor de Humedad del Suelo

Software

Cargaremos la programación al Wio Terminal a través de Arduino. Si esta es tu primera vez usando Arduino con Wio Terminal, te recomendamos encarecidamente que consultes Primeros Pasos con Wio Terminal.

Otros

  • Maceta

En esta demostración de inicio rápido, estamos usando un sensor de humedad del suelo. Por lo tanto, una maceta con tierra lo suficientemente profunda será lo mejor.

Registro en Helium para Conectar

Helium es una red global y distribuida de Hotspots que crean cobertura inalámbrica pública de largo alcance para dispositivos IoT habilitados para LoRaWAN®.

Nos permite enviar una cierta cantidad de datos a través de LoRa® de forma gratuita y lo conectaremos al Wio Terminal. Toda la información que necesitamos para conectar el Wio Terminal se presenta en la primera página después del registro de la cuenta:

nota

El dispositivo generalmente tarda casi 20 minutos en estar realmente listo. Se recomienda agregarlo al principio.

Registro en Azure IoT para Notificaciones

Azure IoT Central es un servicio administrado alojado en la nube que actúa como un centro de mensajes central para la comunicación entre una aplicación IoT y sus dispositivos conectados.

Puede ayudarnos a administrar los datos de LoRa® y realizar algunas acciones de forma gratuita durante una semana al principio. Lo integraremos con Helium para monitorear datos y configurar un recordatorio automático de riego de macetas.

Primeros Pasos con el Monitor de Humedad del Suelo

En esta demostración rápida solo requerimos una conexión LoRa® simple con el Grove - Sensor de Humedad del Suelo, con el propósito de monitoreo automático de humedad del suelo y alerta.

Iniciación del Equipo

  • Paso 1. Usa el cable Grove para conectar todo junto donde el Grove - Sensor de Humedad del Suelo esté a la derecha del Wio Terminal y el Grove - Wio-E5 esté a la izquierda.
nota

La posición donde esté el Grove - Wio-E5 hará una diferencia en el código cargado.

  • Paso 2. Conecta una PC y el Wio Terminal con un cable Type-C.

Conectar Wio Terminal con Helium

  • Paso 1. Abre la página de Helium en la PC y haz clic en "Devices" en la columna izquierda. Agrega un nuevo dispositivo, luego verifica la información a continuación (ejemplo):
  • Paso 2. Descarga el código de Arduino a continuación y ábrelo con Arduino.

  • Paso 3. Encuentra la línea de código específica y completa la información de conexión de Helium que encontramos en la línea de código donde debemos saber que solo cambiamos las letras y números.
  • Paso 4. Selecciona la Placa correcta y el Puerto. Podemos proceder a cargarlo haciendo clic en el botón en la esquina superior izquierda.
  • Paso 5. Abre el "Monitor Serie" en la parte superior derecha de Arduino, y podemos ver que la conexión está hecha y los datos han sido enviados.
  • Paso 6. Regresa al sitio web de Helium y verifica los "Devices". En la parte inferior podemos ver que efectivamente algunos datos han sido recibidos.

Debido a la característica de la comunicación LoRa®, la presentación de datos es una matriz de números y letras que puede confundirnos. Por lo tanto, necesitamos decodificarla para obtener la información verdadera.

Datos Recibidos Decodificados en Helium

  • Paso 1. Haz clic en "Function" en la columna izquierda de la página, y agrega una función personalizada.
  • Paso 2. Copia el código a continuación y agrégalo al "CUSTOM SCRIPT", luego guárdalo.
function Decoder(bytes, port) {
var decoded = {};
if (port == 8) {
decoded.soil = bytes[0]<<8 | bytes[1];
}
return decoded;
}
  • Paso 3. Haz clic en "Flows" a la izquierda y arrastra los bloques "Devices" y "Functions" a la paleta. Conéctalos como se muestra a continuación:

Esto nos ayuda a traducir nuestros datos para que sean legibles.

Ahora podemos leer nuestros datos, pero el proceso es un poco complicado y no es fácil de usar. ¿Cómo podemos hacer que los datos se presenten de forma continua?

Integrar la Plataforma IoT de Azure

Podemos integrar otra plataforma IoT de Azure para presentar y gestionar nuestros datos, incluso realizar algunas acciones.

  • Paso 1. Abre primero la página de Helium, haz clic en "Integrations" en la columna izquierda de la página, y selecciona "Azure IoT Central".
  • Paso 2. Crea una nueva aplicación en Azure IoT Central . Y luego integra Azure IoT Central en Helium completando la información requerida a continuación:
  • Paso 3. Haz clic en "Flows" en la columna izquierda de nuestra página, arrastra el bloque de Azure IoT Central y conéctalo después de la función personalizada, el orden debe ser como:
  • Paso 4. Ve a la página "Azure IoT Central" y selecciona "Devices" a la izquierda. Podemos ver que aparece un dispositivo nombrado con algunos números aleatorios.
  • Paso 5. Selecciona el dispositivo y verifica la información de "Raw data" como muestra la figura a continuación. La información contiene todos los datos de Helium, incluyendo los datos decodificados:

Tenemos nuestros datos mostrándose de forma continua, pero ¿es posible mostrarlos en un gráfico y tal vez realizar algunas acciones con los datos?

Función Adicional en Azure IoT Central

Podemos gestionar todos los datos de Helium y elegir los que nos interesan para construir una alerta automática por correo electrónico basada en ellos.

  • Paso 1. Haz clic en "Unformated data" en la página "Devices" y crea una plantilla de dispositivo automática.
  • Paso 2. Ve a "Device template" y podemos ver que la plantilla incluye y hace que los datos del mismo tipo se almacenen por separado en cada bloque:
  • Paso 3. Selecciona "Overview" y podemos ver que se han creado automáticamente algunos gráficos que muestran el valor de los datos.

Cambia los datos de humedad del suelo que queremos mostrar y renombra el gráfico.

Recuerda hacer clic en "Save" y luego hacer clic en "Pubilsh" para guardar la plantilla después de terminar:

  • Paso 4. Ve a "Rules" a la izquierda y crea una nueva.
  • Paso 5. Completa la información a continuación para crear una alerta automática por correo electrónico:

La plantilla del dispositivo (generalmente la predeterminada):

Configura el tipo de datos y el valor que queremos:

Completa el correo electrónico que está registrado en Azure IoT Central y la nota que queremos enviar:

Resultado

  • Regresa a "Devices" a la izquierda y selecciona el dispositivo, podemos ver que los datos se han mostrado en un gráfico.
  • Mientras tanto, si el valor que establecimos ha alcanzado el umbral, se enviarán correos electrónicos continuos que configuramos antes al correo electrónico.

El contenido del correo electrónico es como:

¡Recuerda regar la maceta!

¡Gracias!

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Actualizable a Sensores Industriales

Con el controlador S2110 y el registrador de datos S2100 de SenseCAP, puedes convertir fácilmente el Grove en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con la creación de prototipos, sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de robustos sensores industriales.

La carcasa IP66, la configuración Bluetooth, la compatibilidad con la red global LoRaWAN®, la batería integrada de 19 Ah y el potente soporte de la APP hacen del SenseCAP S210x la mejor opción para aplicaciones industriales. La serie incluye sensores para humedad del suelo, temperatura y humedad del aire, intensidad de luz, CO2, EC, y una estación meteorológica 8 en 1. Prueba el último SenseCAP S210x para tu próximo proyecto industrial exitoso.

Declaración

  • La Marca LoRa® es una marca comercial de Semtech Corporation o sus subsidiarias.
  • LoRaWAN® es una marca utilizada bajo licencia de LoRa Alliance®.
Loading Comments...