Saltar al contenido principal

Tutorial de LinkIt ONE - Interfaz Analógica

Lo que estamos haciendo

En las secciones anteriores, aprendimos cómo controlar la entrada y salida del circuito usando la interfaz digital. En esta sección, aprenderemos cómo variar la salida usando un dispositivo analógico llamado potenciómetro (también conocido como resistor variable). Un potenciómetro se usa para variar el voltaje en el rango de 0 ~ 5V. La MPU lee el valor de voltaje en el rango de 0-1023. Esto puede usarse para controlar el brillo del LED (interfaz de salida de simulación PWM). Si el potenciómetro se gira en sentido horario, el LED se ilumina gradualmente. Si se gira en sentido antihorario, la luminosidad se desvanece.

Cosas que necesitas

  • LinkIt One x 1

  • Placa de pruebas x 1

  • Resistores 330Ω,10kΩ,1kΩ x 1

  • LED de 5mm x 1

  • Potenciómetro deslizante 10kΩ x 1

  • Transistor(2N3904) x 1

Esquemático

Conexión

Código

Por favor haz clic en el botón de abajo para descargar el código del kit:

Puedes descomprimir el archivo en la carpeta Examples de tu Arduino IDE.

Para acceder al código de demostración abre:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L6_Analog_Ctrl_LED

const int led = 3;
const int pot = A0;

void setup()
{
// nothing to initialize
}

void loop()
{
int val = analogRead(pot); // get value from potentiometer
val = map(val, 0, 1023, 0, 255); // make the value to 0~255
analogWrite(led, val); // set the pwm of led
delay(10);
}

Solución de problemas

  • ¿Problema de interfaz de pines?

    • Si has conectado la entrada al pin digital en lugar del pin analógico, el circuito podría no funcionar correctamente.
  • ¿No funciona?

    • El potenciómetro tiene tres pines. Verifica si has conectado el pin del medio a la interfaz analógica o de lo contrario el circuito podría no funcionar correctamente.

Mejorándolo

Para controlar la frecuencia de parpadeo del LED con un potenciómetro sube el siguiente código Para abrir el código de demostración:

Para abrir el código de demostración:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson –> L6_Flashing_LED

Más ideas

¿Qué más puedes hacer con el valor de retorno del potenciómetro?

Referencia

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...