Saltar al contenido principal

Tutorial de LinkIt ONE - Hola Mundo

Lo que estamos haciendo

En la sección anterior obtuvimos una perspectiva sobre cómo controlar un LED con componentes electrónicos, pero hagamos algunos trucos con software para el control automático del LED. Solo tienes que subir el código que está disponible en esta sección. El código escrito inicialmente enciende el LED, después de un retraso de 3 segundos lo apaga. Comencemos a usar la placa LinkIt.

Cosas que necesitas

  • LinkIt One x 1

  • Placa de pruebas x 1

  • Resistencias 330Ω,1kΩ x 1

  • LED de 5mm x 1

  • Transistor(2N3904) x 1

Esquemático

Conexión

Código

Por favor haz clic en el botón de abajo para descargar el código del kit:

Puedes descomprimir el archivo en la carpeta Examples de tu Arduino IDE.

Para acceder al código de demostración abre:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L2_Control_LED

const int pinLED = 3;                      // LED connect to D13

void setup()
{
pinMode(pinLED, OUTPUT); // set direction of D13-OUTPUT
}

void loop()
{
digitalWrite(pinLED, HIGH); // LED on
delay(3000);
digitalWrite(pinLED, LOW); // LED off
delay(100);
}

Solución de problemas

  • ¿Problemas para subir el código?

    • En este caso, el posible problema debería ser debido a una selección incorrecta del puerto de transferencia. Probablemente deberías modificarlo en "Tools> Serial port>".
  • ¿No puedes detener el proceso?

    • Esto ocurre cuando tu código está ejecutándose en un bucle infinito, así que para terminar el proceso desconecta la fuente de alimentación de la placa.

Mejorándolo

En la sección anterior usamos un capacitor para aumentar el brillo del LED lentamente y desvanecer su luminosidad lentamente. Hagamos lo mismo sin el capacitor pero cambiando puramente el código.

Para abrir el código de demostración:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson –> L2_Breath_LED

Más ideas

¿Cómo cambias la frecuencia del LED modificando el código?

Referencia

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...