Saltar al contenido principal

Tutorial de LinkIt ONE - Marquesina

Lo que estamos haciendo

Los experimentos en las secciones anteriores usaron solo un LED, pero para mostrar efectos de luz deslumbrantes usemos tres LEDs. Haz las conexiones como se muestra en la Fig 4.2 y sube el código dado a continuación y observa los cambios que ocurren.

Cosas que necesitas

  • LinkIt One x 1

  • Placa de pruebas x 1

  • Resistencias 330Ω,1kΩ x 3

  • LED de 5mm x 3

  • Transistor(2N3904) x 3

Esquemático

Conexión

Código

Por favor haz clic en el botón de abajo para descargar el código para el kit:

Puedes descomprimir el archivo en la carpeta Examples de tu Arduino IDE.

Para acceder al código de demostración abre:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L4_Control_LEDs

const int pinLed1    = 2;                       // pin of led1
const int pinLed2 = 3; // pin of led2
const int pinLed3 = 4; // pin of led3

void setup()
{
pinMode(pinLed1, OUTPUT); // set all pin OUTPUT
pinMode(pinLed2, OUTPUT);
pinMode(pinLed3, OUTPUT);
}


void loop()
{
digitalWrite(pinLed4, LOW); // led4 off
digitalWrite(pinLed1, HIGH); // led1 on
delay(100);

digitalWrite(pinLed1, LOW); // led1 off
digitalWrite(pinLed2, HIGH); // led2 on

delay(100);

digitalWrite(pinLed2, LOW); // led2 off
digitalWrite(pinLed3, HIGH); // led3 on

delay(100);

digitalWrite(pinLed3, LOW); // led3 off
digitalWrite(pinLed4, HIGH); // led4 on

delay(100);
}

Solución de problemas

  • Verifica la polaridad de los LEDs.

  • Asegúrate de haber conectado los LEDs a los pines de puerto correctos.

Mejorándolo

Sube el siguiente código con la misma conexión en la placa de pruebas para obtener diferentes efectos de parpadeo.

Para acceder al código de demostración abre:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson –> L4_Control_LEDs_Speed

Más ideas

Modifica el código existente de tal manera que la frecuencia de parpadeo del LED aumente.

Referencia

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...