Saltar al contenido principal

Tutorial de LinkIt ONE - Control de LED por SMS

Lo que estamos haciendo

En esta sección, logramos una función genial. La característica destacada del LinkIt One es que está integrado con el módulo de comunicación. Estamos utilizando el módulo de comunicación GSM para transmitir mensajes, el estado del interruptor para cambiar el LED. Esto será emocionante. Primero conecta la antena, luego inserta una tarjeta SIM en la ranura del LinkIt One, después conecta el circuito según el esquema. Usa un teléfono móvil con GSM, edita el contenido del mensaje ON u OFF, envía al número especificado (el número de la SIM), ahora puedes controlar el estado del interruptor del LED, y sincronización global.

Cosas que necesitas

  • LinkIt One x 1

  • Placa de conexiones x 1

  • Resistencias 1kΩ,330Ω x 1

  • Transistor(2N3904) x 1

  • GIS ANT x 1

Esquema

Conexión

Código

Por favor haz clic en el botón de abajo para descargar el código del kit:

Puedes descomprimir el archivo en la carpeta Examples de tu Arduino IDE.

Para acceder al código de demostración abre:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L9_SMS_Light

  • ¿La antena no funciona?

    • Presta atención para verificar que la conexión de la antena sea estable. (El conector de la antena está en la parte posterior, marcado como GSM-ANT)
  • ¿Enviar el mensaje sin respuesta?

    • La tarjeta SIM necesita estar desbloqueada en versión libre. (Es decir, no limitada a ninguna tarjeta SIM de teléfono móvil específico)

Mejorándolo

Perfecto con la función de comunicación del módulo GSM. Si queremos hacer algo por un tiempo corto, ¿cómo modificar el código? Establece un tiempo de 60 segundos (envía desde ON60). Envía un mensaje para configurar que la iluminación se apague automáticamente en un minuto después de la llegada.

Para acceder al código de demostración abre:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson –> L10_SMS_Light_Advanced

Más ideas

Con módulos de función Bluetooth, GPS, Wi-Fi. ¿Qué tal si vemos si hay nuevas formas de jugar?

Referencia

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...