Saltar al contenido principal

Linkit Connect 7681

peligro

Debido al cierre de MediaTek Labs, todos los enlaces relacionados se han vuelto inválidos. Si necesitas descargar archivos relevantes, por favor búscalos en el siguiente enlace: https://github.com/MediaTek-Labs.

La placa de desarrollo LinkIt Connect 7681 proporciona acceso fácil a los cinco pines GPIO y un puerto UART — cada uno con un LED — del MT7681, para conectar rápidamente controladores periféricos y circuitos electrónicos. El MT7681 se proporciona en el módulo LinkIt Connect 7681, que fue co-diseñado con AcSiP. Este módulo, que mide solo 15 x 18mm, también estará disponible por separado para integración directa en el PCB de tu producto.

Características Clave

  • Acceso a los cinco pines GPIO y un puerto UART proporcionados por MT7681, con LEDs adjuntos
  • Antena WiFi integrada en el módulo Linkit 7681
  • Alimentación por USB (puerto Micro USB).
  • Diseño de referencia de hardware de código abierto, incluyendo esquemático, layouts y detalles de pines.

Especificaciones

  • Núcleo del Chipset: MT7681 ANDES N9
  • Velocidad de Reloj: 80MHz
  • Flash: 1MB
  • RAM: 64KB
  • Alimentación: regulador de voltaje de 3.3V 1A integrado (puede alimentarse desde el conector USB)
  • Conectores: Los pines UART/GPIO/SPI están disponibles en conectores (paso de 100mil/2.54mm); conector micro USB.
  • Voltaje GPIO: 3.3V
  • Cantidad de pines de salida PWM: 5
  • Niveles PWM: 0~20
  • Voltaje UART: 3.3V
  • Especificación Wi-Fi: 802.11 b/g/n para modo Station; 802.11 b/g para modo AP
  • Dimensiones: 50 x 31 mm
  • Otros: Botón de reinicio integrado.

Descripción General del Hardware

Primeros Pasos

Instalar Controlador USB

Conecta la placa de desarrollo LinkIt Connect 7681 al puerto USB de la PC usando un cable USB. El controlador se instalará automáticamente.(Como se muestra a continuación en el SO Windows7)

Nota

Si el controlador no se instala exitosamente, puedes descargar e instalar el Controlador FTDI manualmente.

Comenzando con la Guía del Desarrollador de MediaTek LinkIt Connect 7681

Este documento te proporciona una introducción detallada al SDK de MediaTek LinkIt Connect 7681, guía de instalación paso a paso, y detalles sobre cómo usarlo para crear y ejecutar aplicaciones Wi-Fi. También cubre cómo usar la herramienta de actualización de placa proporcionada en el SDK, una descripción general de las APIs y varias guías de cómo realizar operaciones Wi-Fi comunes con ejemplos de código. También se incluyen detalles sobre cómo crear aplicaciones MediaTek Smart Connection para Android e iOS.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...