Saltar al contenido principal

Kit de Desarrollo Wio-E5

pir

LoRaWAN® es una marca utilizada bajo licencia de LoRa Alliance®. La marca LoRa® es una marca comercial de Semtech Corporation o sus subsidiarias.

El Kit de Desarrollo Wio-E5 es un conjunto de herramientas de desarrollo compacto para que puedas desbloquear el poderoso rendimiento del Wio-E5 STM32WLE5JC. Consiste en una Placa de Desarrollo Wio-E5, una antena (EU868/US915), un cable USB tipo C y un portapilas de 2*AA 3V.

La Placa de Desarrollo Wio-E5 incorpora el Módulo Wio-E5 STM32WLE5JC que soporta el protocolo LoRaWAN® en banda de frecuencia global. Expone todos los GPIOs del Wio-E5 soportando varios protocolos de datos e interfaces incluyendo RS-485, Grove, conectores macho/hembra, etc. Sería una elección perfecta para pruebas rápidas y prototipado rápido de tus proyectos IoT LoRa®.

La Placa de Desarrollo Wio-E5 incorpora el Módulo Wio-E5 STM32WLE5JC, que es la primera combinación mundial de chip RF LoRa y MCU en un solo chip diminuto y está certificado por FCC y CE. Está alimentado por el núcleo ARM Cortex-M4 y el chip LoRa® Semtech SX126X, soporta tanto el protocolo LoRaWAN® como LoRa® en frecuencia mundial y modulaciones (G)FSK, BPSK, (G)MSK y LoRa®.

Aprende más sobre Wio-E5 aquí.

La Placa de Desarrollo Wio-E5 tiene un rango de transmisión de larga distancia del Wio-E5 de hasta 10km en área abierta. La corriente de reposo de los módulos Wio-E5 en la placa es tan baja como 2.1 uA (modo WOR). Está diseñada con estándares industriales con una temperatura de trabajo amplia de -40 ℃ ~ 85℃, alta sensibilidad entre -116.5 dBm ~ -136 dBm, y potencia de salida de hasta +20.8dBm a 3.3V.

La Placa de Desarrollo Wio-E5 también tiene interfaces ricas. Desarrollada para desbloquear la funcionalidad completa del módulo Wio-E5, la Placa de Desarrollo Wio-E5 ha expuesto los 28 pines completos del Wio-E5 y proporciona interfaces ricas incluyendo conectores Grove, terminal RS-485, conectores de pines macho/hembra para que puedas conectar sensores y módulos con diferentes conectores y protocolos de datos, ahorrándote tiempo en soldadura de cables. También podrías alimentar fácilmente la placa conectando el portapilas con 2 baterías AA, habilitando uso temporal cuando falta una fuente de alimentación externa. Es una placa amigable para el usuario para pruebas fáciles y prototipado rápido.

Dado que Wio-E5 es un chip LoRaWAN® con un MCU, hay tres formas principales de utilizar la Placa de Desarrollo Wio-E5:

1: Conectar la Placa de Desarrollo Wio-E5 a PC vía USB y controlar por comandos AT

Hay una función USB a UART incorporada en la placa, podrías simplemente conectar la Placa de Desarrollo Wio-E5 a tu PC con un cable USB tipo C, y usar software de comunicación serie para enviar comandos AT y leer datos de la placa

2: Conectar la Placa de Desarrollo Wio-E5 a otra placa principal vía UART y controlar por comandos AT

Por ejemplo, conectar la Placa de Desarrollo Wio-E5 a Seeeduino XIAO y la Placa de Expansión vía UART, y enviar comandos AT y leer datos desde Seeeduino XIAO a través del monitor serie del IDE de Arduino.

3: Desarrollar aplicación de usuario usando SDK

Desarrolla tu propia placa de desarrollo LoRa® con función MCU usando STM32Cube Programmer, que es el SDK proporcionado oficialmente por STMicroelectronics. Para descargar este recurso SDK, por favor encuentra los recursos en aprendizaje y documentación más abajo.

Con todas las características destacadas listadas arriba, la Placa de Desarrollo Wio-E5 será una elección superior para desarrollo de dispositivos IoT, pruebas, prototipado y aplicaciones en escenarios IoT de larga distancia y consumo ultra-bajo de energía como agricultura inteligente, oficina inteligente e industria inteligente.

Si no estás familiarizado con la tecnología LoRa® y LoRaWAN®, por favor revisa este blog LoRapedia en detalle.

Características

  • Consumo de energía ultra bajo y alto rendimiento

  • Pruebas fáciles y prototipado rápido

  • Todos los GPIOs disponibles en interfaces ricas, incluyendo RS-485, Grove, y etc.

  • Plan de frecuencias LoRaWAN® y LoRa® global soportado

  • Rango de transmisión de larga distancia hasta 10km (valor ideal en área abierta)

Descripción General del Hardware

pir

pir

Especificaciones

ParámetrosEspecificaciones
TamañoWio-E5 Dev Board: 85.654mm Paquete: 200130*50mm
Voltaje - suministro3-5V (Batería) / 5V(USB Type C)
Voltaje - salidaEN 3V3 / 5V
Potencia - salidaHasta +20.8dBm a 3.3V
FrecuenciaEU868 / US915 / AU915 / AS923 / KR920 / IN865
ProtocoloLoRaWAN®
Sensibilidad-116.5dBm ~ -136dBm
interfacesUSB Type C / JST2.0 / Grove3(IIC2/UART*1) / RS485 / SMA-K / IPEX
modulaciónLoRa®, (G)FSK, (G)MSK, BPSK
temperatura de trabajo-40℃ ~ 85℃
corrienteCorriente de reposo del módulo LoRa-E5 tan baja como 2.1uA (modo WOR)
Lista de Partes:
Wio-E5 Dev Board *1
Antena(EU868/US915)*1
USB TypeC (20cm) *1
Portapilas 2*AA 3V *1

Aplicaciones

  • Pruebas fáciles del módulo Wio-E5
  • Prototipado rápido de dispositivos LoRa® con Wio-E5
  • Desarrollo de cualquier aplicación de comunicación inalámbrica de larga distancia
  • Aprendizaje e investigación de aplicaciones LoRa® y LoRaWAN®

pir

Notas de Aplicación

1. Firmware AT de Fábrica

La serie Wio-E5 tiene un firmware de comandos AT integrado, que soporta el protocolo LoRaWAN® Clase A/B/C y un amplio plan de frecuencias: EU868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865. Con este firmware de comandos AT, los desarrolladores pueden construir fácil y rápidamente su prototipo o aplicación.

El firmware de comandos AT contiene un bootloader para DFU y la aplicación AT. El pin "PB13/SPI_SCK/BOOT" se usa para controlar que Wio-E5 permanezca en el bootloader o salte a la aplicación AT. Cuando PB13 está en HIGH, el módulo saltará a la aplicación AT después del reset, con una velocidad de baudios predeterminada de 9600. Cuando PB13 está en LOW (presiona el botón "Boot" en el Kit de Desarrollo Wio-E5), el módulo permanecerá en el bootloader, y seguirá transmitiendo el carácter "C" cada 1S a una velocidad de baudios de 115200.

nota
  • El Firmware AT de Fábrica está programado con RDP(Protección de Lectura) Nivel 1, los desarrolladores necesitan remover RDP primero con STM32Cube Programmer. Nota que regresar RDP a nivel 0 causará un borrado masivo de la memoria flash y el Firmware AT de Fábrica no podrá ser restaurado nuevamente.
  • El pin "PB13/SPI_SCK/BOOT" en el módulo Wio-E5 es solo un GPIO normal, no el pin "BOOT0" del MCU. Este pin "PB13/SPI_SCK/BOOT" se usa en el bootloader del firmware AT de Fábrica, para decidir si saltar a APP o permanecer en bootloader(para DFU). El pin real "BOOT0" no se conecta al módulo, por lo que los usuarios necesitan tener cuidado al desarrollar aplicaciones de bajo consumo.

2. Configuración de Reloj

2.1 HSE

  • TCXO de 32MHz

  • Fuente de alimentación TCXO: PB0-VDD_TCXO

2.2 LSE

  • Oscilador de cristal de 32.768KHz

3. Conmutador RF

El módulo Wio-E5 SOLO transmite a través de RFO_HP:

  • Recibir: PA4=1, PA5=0

  • Transmitir(alta potencia de salida, modo SMPS): PA4=0, PA5=1

Primeros Pasos

Inicio rápido de Comandos AT

Preparación

  • Paso 1. Conecta el Kit de Desarrollo Wio-E5 a la PC mediante un cable Type-C

  • Paso 2. Abre una herramienta serial(ej. Monitor Serial de Arduino), selecciona el puerto COM correcto, establece la velocidad de baudios a 9600 y selecciona Both NL & CR

  • Paso 3. Intenta enviar "AT" y verás la respuesta.

pir

Comandos AT Básicos

  • AT+ID // Leer todo, DevAddr(ABP), DevEui(OTAA), AppEui(OTAA)

  • AT+ID=DevAddr // Leer DevAddr

  • AT+ID=DevEui // Leer DevEui

  • AT+ID=AppEui // Leer AppEui

  • AT+ID=DevAddr,"devaddr" // Establecer nuevo DevAddr

  • AT+ID=DevEui,"deveui" // Establecer nuevo DevEui

  • AT+ID=AppEui,"appeui" // Establecer nuevo AppEui

  • AT+KEY=APPKEY,"16 bytes length key" // Cambiar clave de sesión de aplicación

  • AT+DR=band // Cambiar los Planes de Banda

  • AT+DR=SCHEME // Verificar banda actual

  • AT+CH=NUM, 0-7 // Habilitar canal 0~7

  • AT+MODE="mode" // Seleccionar modo de trabajo: LWOTAA, LWABP o TEST

  • AT+JOIN // Enviar solicitud JOIN

  • AT+MSG="Data to send" // Usar para enviar trama en formato string que no necesita ser confirmada por el servidor

  • AT+CMSG="Data to send" // Usar para enviar trama en formato string que debe ser confirmada por el servidor

  • AT+MSGHEX="xx xx xx xx" // Usar para enviar trama en formato hex que no necesita ser confirmada por el servidor

  • AT+CMSGHEX="xx xx xx xx" // Usar para enviar trama en formato hex que debe ser confirmada por el servidor

Conectar y enviar datos a The Things Network

  • Paso 1. Visita el sitio web de The Things Network y regístrate para una nueva cuenta

  • Paso 2. Después de iniciar sesión, haz clic en tu perfil y selecciona Console

pir

  • Paso 3. Selecciona un clúster para comenzar a agregar dispositivos y gateways

pir

  • Paso 4. Haz clic en Go to applications

pir

  • Paso 5. Haz clic en + Add application

pir

  • Paso 6. Completa Application ID y haz clic en Create application

pir

Nota: Aquí Application name y Description no son campos obligatorios. Si Application name se deja en blanco, usará el mismo nombre que Application ID por defecto

La siguiente es la aplicación recién creada

pir

  • Paso 7. Haz clic en + Add end device

pir

  • Paso 8. Haz clic en Manually, para ingresar las credenciales de registro manualmente

pir

  • Paso 9. Selecciona el Frequency plan según tu región. También asegúrate de usar la misma frecuencia que el gateway al cual conectarás este dispositivo. Selecciona MAC V1.0.2 como la LoRaWAN® version y PHY V1.0.2 REV B como la Regional Parameters version. Estas configuraciones son según el stack LoraWAN® de Wio-E5.

pir

  • Paso 10. Mientras el módulo Wio-E5 aún sea accesible a través de la consola serial, envía los siguientes comandos AT en el monitor serial:

    • AT+ID=DevEui para obtener tu Device EUI
    • AT+ID=AppEui, para obtener tu App EUI
    • AT+KEY=APPKEY,"2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C" para establecer la App Key

La salida será la siguiente:

Tx: AT+ID=DevEui
Rx: +ID: DevEui, 2C:F7:F1:20:24:90:03:63
Tx: AT+ID=AppEui
Rx: +ID: AppEui, 80:00:00:00:00:00:00:07
Tx: AT+KEY=APPKEY,"2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C"
Rx: +KEY: APPKEY 2B7E151628AED2A6ABF7158809CF4F3C
  • Paso 11. Copia y pega la información anterior en los campos DevEUI, AppEUI y AppKey. El campo End device ID se llenará automáticamente cuando completemos DevEUI. Finalmente haz clic en Register end device

pir

  • Paso 12. Registra tu Gateway LoRaWAN® con la Consola de TTN. Por favor consulta las instrucciones mostradas aquí

  • Paso 13. Escribe los siguientes comandos AT para conectarte a TTN

// If you are using US915
AT+DR=US915
AT+CH=NUM,8-15

// If you are using EU868
AT+DR=EU868
AT+CH=NUM,0-2

AT+MODE=LWOTAA
AT+JOIN

La salida en el monitor serie será la siguiente:

Tx: AT+DR=US915
Rx: +DR: US915
Tx: AT+CH=NUM,8-15
Rx: +CH: NUM, 8-15

Tx: AT+MODE=LWOTAA
Rx: +MODE: LWOTAA

Tx: AT+JOIN
Rx: +JOIN: Start
+JOIN: NORMAL
+JOIN: Network joined
+JOIN: NetID 000013 DevAddr 26:01:5F:66
+JOIN: Done

Si ves +JOIN: Network joined en tu consola serie, ¡eso significa que tu dispositivo se ha conectado exitosamente a TTN!

También puedes verificar el estado de tu dispositivo en la página End devices

pir

  • Paso 14. Escribe los siguientes comandos AT para enviar datos a TTN
// send string "HELLO" to TTN 
Tx: AT+MSG=HELLO
Rx: +MSG: Start
+MSG: FPENDING
+MSG: RXWIN2, RSSI -112, SNR -1.0
+MSG: Done
// send hex "00 11 22 33 44"
Tx: AT+MSGHEX="00 11 22 33 44"
Rx: +MSGHEX: Start
+MSGHEX: Done

Para más información sobre los Comandos AT, consulte Especificación de Comandos AT de Wio-E5

Desarrollar con el Paquete MCU STM32Cube

Esta sección es para el Kit de Desarrollo Wio-E5, con el objetivo de construir varias aplicaciones con el Paquete MCU STM32Cube para la serie STM32WL (SDK).

Nota: Ahora hemos actualizado la biblioteca para soportar v1.1.0 que es la versión más reciente del Paquete MCU STM32Cube para la serie STM32WL.

nota

Por favor lea primero la sección Borrar Firmware AT de Fábrica, ya que necesitamos borrar el Firmware AT de Fábrica antes de programar con el SDK. Después de borrar el Firmware AT de Fábrica NO se puede recuperar.

Preparativos

Software:

Hardware:

  • Gateway LoRaWAN® conectado a Servidor de Red LoRaWAN® (ej. TTN)

  • Un cable USB Tipo-C y un ST-LINK. Conecte el cable Tipo-C al puerto Tipo-C de la placa para alimentación y comunicación serie. Conecte el ST-LINK a los pines SWD como sigue

connection

Resumen de Configuración de GPIO

  • Como el diseño de hardware de la serie Wio-E5 es un poco diferente al NUCLEO-WL55JC, la placa de desarrollo oficial STM32WL55JC de ST, los desarrolladores necesitan reconfigurar algunos gpios, para adaptar el ejemplo del SDK a la serie Wio-E5. Ya hemos reconfigurado los GPIOs, pero creemos que es necesario señalar la diferencia.
Etiqueta del Ejemplo SDKGPIO de NUCLEO-WL55JCGPIO del Kit de Desarrollo Wio-E5
RF_CTRL1PC4PA4
RF_CTRL2PC5PA5
RF_CTRL3PC3Ninguno
BUT1PA0PB13 (Botón Boot)
BUT2PA1Ninguno
BUT3PC6Ninguno
LED1PB15Ninguno
LED2PB9PB5
LED3PB11Ninguno
DBG1PB12PA0 (Botón D0)
DBG2PB13PB10
DBG3PB14PB3
DBG4PB10PB4
UsartUsart2(PA2/PA3)Usart1(PB6/PB7)

Aplicaciones

Ahora exploraremos varias aplicaciones para el Kit de Desarrollo Wio-E5 con el Paquete MCU STM32Cube para la serie STM32WL (SDK).

Nodo Terminal LoRaWAN®

Esta aplicación conectará el Kit de Desarrollo Wio-E5 con TTN (The Things Network) y enviará datos después de conectarse con una puerta de enlace LoRaWAN®.

  • Paso 1. Haz clic aquí para visitar el repositorio Seeed-Studio/LoRaWan-E5-Node y descárgalo como un archivo ZIP

pir

  • Paso 2. Extrae el archivo ZIP y navega a LoRaWan-E5-Node > Projects > Applications > LoRaWAN > LoRaWAN_End_Node > STM32CubeIDE

  • Paso 3. Haz doble clic en el archivo .project

    Nota: Para MAC, debería tomar una de las opciones siguientes para abrir el proyecto:

    • 1. Navega a Wio-E5-Node > Projects > Applications > LoRaWAN > LoRaWAN_End_Node. Haz doble clic en el archivo "LoRaWAN_End_Node.ioc".

    • 2. Usa "Import Projects from File System or Archieve" como en las imágenes siguientes.

pir

  • Paso 4. Haz clic derecho en el proyecto y haz clic en Properties

pir

  • Paso 5. Navega a C/C++ Build > Settings > MCU Post build outputs, marca Convert to Intel Hex file (-O ihex) y haz clic en Apply and Close

pir

  • Paso 6. Haz clic en Build 'Debug', y debería compilar sin errores

build

pir

Ahora modificaremos nuestro Device EUI, Application EUI, Application KEY y LoRawan Region

  • Paso 7. Por favor sigue la guía aquí para configurar tu aplicación TTN, obtén tu Application EUI y cópialo a la definición de macro LORAWAN_JOIN_EUI en LoRaWAN/App/se-identity.h, por ejemplo, el Application EUI aquí es 80 00 00 00 00 00 00 0x07:
// LoRaWAN/App/se-identity.h

/*!
* App/Join server IEEE EUI (big endian)
*/
#define LORAWAN_JOIN_EUI { 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07 }
  • Paso 8. También puedes modificar tu Device EUI y Application Key, configurando la definición de macro LORAWAN_DEVICE_EUI y LORAWAN_NWK_KEY en LoRaWAN/App/se-identity.h. Asegúrate de que LORAWAN_DEVICE_EUI y LORAWAN_NWK_KEY sean iguales al Device EUI y App Key en la consola de TTN.
// LoRaWAN/App/se-identity.h

/*!
* end-device IEEE EUI (big endian)
*/
#define LORAWAN_DEVICE_EUI { 0x2C, 0xF7, 0xF1, 0x20, 0x24, 0x90, 0x03, 0x63 }

/*!
* Network root key
*/
#define LORAWAN_NWK_KEY 2B,7E,15,16,28,AE,D2,A6,AB,F7,15,88,09,CF,4F,3C

pir

  • Paso 9. La Región LoRaWAN® predeterminada es EU868, puedes modificarla configurando la definición de macro ACTIVE_REGION en LoRaWAN/App/lora_app.h
// LoRaWAN/App/lora_app.h

/* LoraWAN application configuration (Mw is configured by lorawan_conf.h) */
/* Available: LORAMAC_REGION_AS923, LORAMAC_REGION_AU915, LORAMAC_REGION_EU868, LORAMAC_REGION_KR920, LORAMAC_REGION_IN865, LORAMAC_REGION_US915, LORAMAC_REGION_RU864 */
#define ACTIVE_REGION LORAMAC_REGION_US915

pir

  • Paso 10. Después de las modificaciones anteriores, reconstruye el ejemplo y programa tu Wio-E5. Abre STM32CubeProgrammer, conecta ST-LINK a tu PC, mantén presionado el Botón RESET de tu dispositivo, luego haz clic en Connect y suelta el Botón RESET:

pir

  • Paso 11. Asegúrate de que la Protección de Lectura sea AA, si se muestra como BB, selecciona AA y haz clic en Apply:

pir

  • Paso 12. Ahora, ve a la página Erasing & Programming, selecciona la ruta de tu archivo hex (por ejemplo: C:\Users\user\Downloads\LoRaWan-E5-Node\Projects\Applications\LoRaWAN\LoRaWAN_End_Node\STM32CubeIDE\Debug\LoRaWAN_End_Node.hex), selecciona las opciones de programación como se muestra en la siguiente imagen, ¡luego haz clic en Start Programming!

pir

Verás el mensaje Download verified successfully, una vez que la programación haya terminado.

  • Paso 13. Si tu Gateway LoRaWAN® y TTN están configurados, ¡Wio-E5 se unirá exitosamente después del reinicio! Un paquete LoRaWAN® de confirmación será enviado a TTN cada 30 segundos. El siguiente registro se imprimirá en el monitor serie (aquí se usa el Monitor Serie de Arduino) si la unión es exitosa:

pir

  • ¡Felicidades! ¡Ahora has conectado Wio-E5 a la Red LoRaWAN®! ¡Ahora puedes proceder a desarrollar aplicaciones de Nodo Final LoRaWAN® más emocionantes!

Nota: Wio-E5 solo soporta modo de salida de alta potencia, por lo que no puedes usar estas definiciones de macro en radio_board_if.h:

#define RBI_CONF_RFO     RBI_CONF_RFO_LP_HP
// or
#define RBI_CONF_RFO RBI_CONF_RFO_LP

Aunque RBI_CONF_RFO está definido como RBI_CONF_RFO_LP_HP en radio_board_if.h, no se utilizará porque USE_BSP_DRIVER está definido y la función BSP_RADIO_GetTxConfig() devuelve RADIO_CONF_RFO_HP

FreeRTOS LoRaWAN®

Esta aplicación también conectará el Kit de Desarrollo Wio-E5 con TTN (The Things Network) y enviará datos después de conectarse con una puerta de enlace LoRaWAN®. La diferencia entre la aplicación anterior de Nodo Final LoRaWAN® y esta aplicación FreeRTOS LoRaWAN® es que la anterior se ejecuta en metal desnudo mientras que esta se ejecuta bajo FreeRTOS.

  • Paso 1. Haz clic aquí para visitar el repositorio Seeed-Studio/LoRaWan-E5-Node y descárgalo como un archivo ZIP

pir

  • Paso 2. Extrae el archivo ZIP y navega a LoRaWan-E5-Node > Projects > Applications > FreeRTOS > FreeRTOS_LoRaWAN

  • Paso 3. Haz doble clic en el archivo .project

  • Paso 4. ¡Consulta el paso 4 - paso 13 de la aplicación anterior Nodo Final LoRaWAN® para conectar el Kit de Desarrollo Wio-E5 con TTN!

FreeRTOS LoRaWAN® AT

Esta aplicación también conectará el Kit de Desarrollo Wio-E5 con TTN (The Things Network) y enviará datos después de conectarse con una puerta de enlace LoRaWAN®. La diferencia entre la aplicación anterior FreeRTOS LoRaWAN® y esta aplicación es que puedes usar comandos AT.

  • Paso 1. Haz clic aquí para visitar el repositorio Seeed-Studio/LoRaWan-E5-Node y descárgalo como un archivo ZIP

pir

  • Paso 2. Extrae el archivo ZIP y navega a LoRaWan-E5-Node > Projects > Applications > FreeRTOS > FreeRTOS_LoRaWAN_AT

  • Paso 3. Haz doble clic en el archivo .project

  • Paso 4. Consulta el paso 4 - paso 12 de la aplicación anterior Nodo Final LoRaWAN®

  • Paso 5. Abre un monitor serie como Arduino Serial Monitor y verás la siguiente salida

pir

  • Paso 6. Escribe AT? y presiona ENTER para ver todos los comandos AT disponibles

pir

  • Paso 7. Si aún quieres cambiar Device EUI, Application EUI, Application KEY y LoRawan Region, puedes cambiarlos usando comandos AT. Sin embargo, estos parámetros ya están configurados en se-identity.h y lora_app.h en este ejemplo

  • Paso 8. Escribe AT+JOIN=1 y verás la siguiente salida una vez que la unión sea exitosa!

pir

Nota: Aquí se debe usar el formato AT+JOIN=(Mode). Mode corresponde a 0 para ABP o 1 para OTAA

FreeRTOS LowPower

Esta aplicación habilitará el modo de bajo consumo en el Kit de Desarrollo Wio-E5. Una vez que la aplicación esté cargada, la placa consumirá energía normalmente durante 2 segundos y entrará en modo de bajo consumo durante 2 segundos y así sucesivamente.

  • Paso 1. Haz clic aquí para visitar el repositorio Seeed-Studio/LoRaWan-E5-Node y descárgalo como un archivo ZIP

pir

  • Paso 2. Extrae el archivo ZIP y navega a LoRaWan-E5-Node > Projects > Applications > FreeRTOS > FreeRTOS_LowPower

  • Paso 3. Haz doble clic en el archivo .project

  • Paso 4. Haz clic derecho en el proyecto y haz clic en Properties

pir

  • Paso 5. Navega a C/C++ Build > Settings > MCU Post build outputs, marca Convert to Intel Hex file (-O ihex) y haz clic en Apply and Close

pir

  • Paso 6. Haz clic en Build 'Debug', y debería compilar sin errores

pir

pir

  • Paso 7. Abre STM32CubeProgrammer, conecta ST-LINK a tu PC, mantén presionado el Botón RESET de tu dispositivo, luego haz clic en Connect y suelta el Botón RESET:

pir

  • Paso 8. Asegúrate de que la Protección de Lectura sea AA, si se muestra como BB, selecciona AA y haz clic en Apply:

pir

  • Paso 9. Ahora, ve a la página Erasing & Programming, selecciona la ruta de tu archivo hex (por ejemplo: C:\Users\user\Downloads\LoRaWan-E5-Node\Projects\Applications\FreeRTOS\FreeRTOS_LowPower\Debug\FreeRTOS_LowPower.hex), selecciona las opciones de programación como en la siguiente imagen, ¡luego haz clic en Start Programming!

pir

Verás el mensaje Descarga verificada exitosamente, una vez que la programación haya terminado.

  • Paso 10. Conecta el Kit de Desarrollo Wio-E5 a una PC conectando un medidor de potencia. Notarás que el LED rojo en la placa parpadea cada segundo y la placa alterna entre estados normales y de bajo consumo (La corriente en el medidor de potencia baja durante 1 segundo para el estado de bajo consumo y vuelve a subir durante 1 segundo para el estado de funcionamiento normal)

pir

Bajo Consumo

Esta aplicación también habilitará el modo de bajo consumo en el Kit de Desarrollo Wio-E5. La diferencia entre la aplicación anterior de FreeRTOS LowPower y esta aplicación de Bajo Consumo es que la anterior se ejecuta bajo FreeRTOS mientras que esta se ejecuta en bare metal.

  • Paso 1. Haz clic aquí para visitar la rama qian del repositorio Seeed-Studio/LoRaWan-E5-Node y descárgalo como un archivo ZIP

pir

  • Paso 2. Extrae el archivo ZIP y navega a LoRaWan-E5-Node > Projects > Applications > LowPower

  • Paso 3. Haz doble clic en el archivo .project

  • Paso 4. Consulta el paso 4 - paso 10 de la aplicación anterior FreeRTOS LowPower y verás la misma salida al final en el medidor de potencia!

Recursos

Hoja de Datos de la Placa de Desarrollo Wio-E5:

Hoja de Datos Wio-E5:

Certificaciones Wio-E5:

SDK Relevante:

Soporte Técnico y Discusión de Productos

Por favor envía cualquier problema técnico a nuestro foro.

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...