Saltar al contenido principal

Cómo iniciar sesión en Raspberry Pi OS/ Ubuntu OS u otros OS usando un convertidor USB a serie

Si tienes un Convertidor USB a Serie, puedes usar los siguientes pasos para iniciar sesión en Raspberry Pi OS

Conecta cables puente desde un Convertidor USB a Serie a los pines UART en el conector de 40 pines GPIO del reTerminal como sigue

pir

Ahora configuremos el software en la computadora. Por favor sigue según tu sistema operativo

Para Windows

  • Paso 1. Conecta el Convertidor USB a Serie a la PC

  • Paso 2. Abre el Administrador de dispositivos escribiendo Administrador de dispositivos en la caja de búsqueda de windows

  • Paso 3. Haz clic en la flecha desplegable de Puertos (COM y LPT) y encuentra el nombre del puerto serie conectado (ej: COM7)

pir

  • Paso 4. Descarga e instala Putty visitando este enlace

Nota: Putty es un cliente SSH y telnet donde puedes usarlo para conectarte al reTerminal vía SSH. Puedes omitir este paso si ya tienes Putty instalado

  • Paso 5. Abre Putty para conectar la PC al reTerminal

  • Paso 6. Selecciona Serial bajo el Tipo de Conexión

  • Paso 7. Configura los ajustes como sigue:

    • Línea serie: COM7 (elige tu puerto COM)
    • Velocidad: 9600

pir

  • Paso 8. Haz clic en Abrir

  • Paso 9. En la ventana de Putty, ingresa los detalles de inicio de sesión como sigue

- Username: pi
- Password: raspberry
  • Paso 10. Si has iniciado sesión exitosamente en el Raspberry Pi OS, verás la siguiente salida

pir

Para Mac/Linux

  • Paso 1. Conecta el Convertidor USB a Serie a la PC

  • Paso 2. Abre una ventana de terminal en Mac/Linux

  • Paso 3. Escribe lo siguiente para actualizar la lista de paquetes

sudo apt-get update
  • Paso 4. Escribe lo siguiente para instalar minicom
sudo apt-get install minicom
  • Paso 5. Escribe lo siguiente en el terminal para ver los dispositivos serie conectados
dmesg | grep tty

Ej:
[ 1562.048241] cdc_acm 1-3:1.0: ttyACM0: USB ACM device

  • Paso 6. Conéctate al dispositivo serie escribiendo lo siguiente
minicom -D /dev/ttyACM0 -b 9600

Nota: La velocidad de baudios está configurada a 9600

  • Paso 7. Después de las conexiones de hardware mencionadas arriba, enciende la alimentación desde el enchufe de pared para encender el reTerminal

¡Ahora has iniciado sesión exitosamente en Raspberry Pi OS!

Loading Comments...