Saltar al contenido principal

Sensor de Flujo de Agua M11 1.25

El sensor de flujo de agua consiste en un cuerpo de válvula de plástico, un rotor de agua y un sensor de efecto Hall. Cuando el agua fluye a través del rotor, el rotor gira. Su velocidad cambia con diferentes tasas de flujo. El sensor de efecto Hall emite la señal de pulso correspondiente.

Especificaciones


Voltaje de Trabajo MínimoDC 4.5V
Corriente de Trabajo Máxima15mA(DC 5V)
Voltaje de Trabajo5V~24V
Rango de Tasa de Flujo0.3~6L/min
Capacidad de Carga≤10mA(DC 5V)
Temperatura de Operación≤80℃
Temperatura del Líquido≤120℃
Humedad de Operación35%~90%RH
Presión del Agua≤0.8MPa
Temperatura de Almacenamiento-25℃~+80℃
Humedad de Almacenamiento25%~95%RH

Dimensiones Mecánicas

Tamaño de rosca:M11*1.25


Componentes del Sensor

No.NombreCantidadMaterialNota
1Cuerpo de válvula1PA66+33%fibra de vidrio
2Perla de acero inoxidable1Acero inoxidable SUS304
3Eje1Acero inoxidable SUS304
4Impulsor1POM
5Imán anular1Ferrita
6Anillo intermedio1PA66+33%fibra de vidrio
7Anillo de sellado O1Caucho
8Anillo de sellado electrónico1Caucho
9Cubierta1PA66+33%fibra de vidrio
10Tornillo4Acero inoxidable SUS304
11Cable11007 24AWG

Ejemplo de Uso


Nota: Este ejemplo está extraído del foro, el cual fue realizado por Charles Gantt. Gracias por su contribución. Veamos cómo funciona.

Lectura de Caudal de Agua con Sensor de Flujo de Agua

Esta es parte de un proyecto en el que he estado trabajando y pensé que lo compartiría aquí ya que ha habido algunos hilos sobre cómo leer el caudal de agua en litros por hora usando el Sensor de Flujo de Agua que se encuentra en el Depósito de Seeed Studio. Utiliza una rueda giratoria simple que pulsa un sensor de efecto hall. Al leer estos pulsos e implementar un poco de matemáticas, podemos leer el caudal de líquidos con una precisión del 3%. Las roscas son G3/4 simples, por lo que encontrar extremos con púas no será tan difícil.

Instalación de Hardware

Necesitarás Seeeduino / Arduino, Sensor de Flujo de Agua, resistor de 10K, una protoboard y algunos cables jumper.

Conectar el Sensor de Flujo de Agua es bastante simple. Hay 3 cables: Negro, Rojo y Amarillo. Negro al pin de tierra del Seeeduino Rojo al pin de 5v del Seeeduino El cable amarillo necesitará ser conectado a un resistor pull up de 10k. y luego al pin 2 en el Seeeduino.

Aquí hay un diagrama de fritzing que hice para mostrarte cómo conectar todo.

Una vez que lo tengas conectado necesitarás subir el siguiente código a tu Seeeduino. Una vez que esté subido y tengas algo de fluido fluyendo a través del Sensor de Flujo de Agua, puedes abrir el monitor serial y mostrará el caudal, refrescándose cada segundo.

Programación

// reading liquid flow rate using Seeeduino and Water Flow Sensor from Seeedstudio.com
// Code adapted by Charles Gantt from PC Fan RPM code written by Crenn @thebestcasescenario.com
// http:/themakersworkbench.com http://thebestcasescenario.com https://www.seeedstudio.com

volatile int NbTopsFan; //measuring the rising edges of the signal
int Calc;
int hallsensor = 2; //The pin location of the sensor

void rpm () //This is the function that the interupt calls
{
NbTopsFan++; //This function measures the rising and falling edge of the

hall effect sensors signal
}
// The setup() method runs once, when the sketch starts
void setup() //
{
pinMode(hallsensor, INPUT); //initializes digital pin 2 as an input
Serial.begin(9600); //This is the setup function where the serial port is

initialised,
attachInterrupt(0, rpm, RISING); //and the interrupt is attached
}
// the loop() method runs over and over again,
// as long as the Arduino has power
void loop ()
{
NbTopsFan = 0; //Set NbTops to 0 ready for calculations
sei(); //Enables interrupts
delay (1000); //Wait 1 second
cli(); //Disable interrupts
Calc = (NbTopsFan * 60 / 73); //(Pulse frequency x 60) / 73Q, = flow rate

in L/hour
Serial.print (Calc, DEC); //Prints the number calculated above
Serial.print (" L/hour\r\n"); //Prints "L/hour" and returns a new line
}

Puedes consultar nuestro foro para más detalles sobre Lectura de la velocidad de flujo de agua con el Sensor de Flujo de Agua.

Diagrama de Cableado


El diámetro externo de la rosca que utilizan las conexiones es de 1.4mm.

Tabla de Salida


Nivel alto del pulso de salidaVoltaje de señal >4.5 V( entrada DC 5 V)
Nivel bajo del pulso de salidaVoltaje de señal <0.5V( entrada DC 5V)
Precisión3% (Velocidad de flujo de 1L/min a 10L/min)
Ciclo de trabajo de la señal de salida40%~60%

FAQ


¿De qué materiales está hecho el sensor de flujo de agua?

Nylon con fibra, evitando ácidos fuertes y bases fuertes.

¿Es seguro el sensor de flujo de agua para agua potable?

Sí, se ha utilizado en máquinas dispensadoras de agua.

¿Qué tipo de rosca tiene este sensor? ¿Británica o NPT?

Tiene rosca BSP. Tenemos dos tipos de sensores de agua. El negro es estándar (diámetro mayor de rosca) y el blanco es más pequeño (diámetro menor de rosca). Puedes consultar los detalles de BSP.

Recursos


Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...