Saltar al contenido principal

Microsoft MakeCode

El editor Microsoft MakeCode para micro:bit te permite programar tu micro:bit usando un lenguaje de programación basado en bloques.

Cómo Agregar Extensiones (o Paquetes)

La mayoría de las extensiones de hardware (por ejemplo, un controlador de motor) para micro:bit también vienen con extensiones (o paquetes) para el editor MakeCode. Agregar las extensiones a tu proyecto puede hacer tu vida mucho más fácil controlando las características de tu placa de extensión. El siguiente contenido te muestra cómo agregar las extensiones paso a paso:

  1. Encuentra el acceso a la página de extensiones haciendo clic en el ícono de configuración:

o en las categorías de bloques Avanzado => Extensiones.

  1. Busca la extensión por palabras clave (por ejemplo, 'bitkit')

o ingresa la URL de github (por ejemplo, https://github.com/seeed-studio/pxt-grove-zero-for-microbit)

  1. Haz clic en la extensión y las definiciones de Bloques y JavaScript se cargarán automáticamente en el editor como se muestra a continuación.

Pasos de programación

  • Paso 1: Ve a MakeCode: https://makecode.microbit.org/

  • Paso 2: Conecta el micro:bit a tu PC con un cable USB. Cuando se conecte exitosamente, el LED indicador de energía en la parte posterior del micro:bit se encenderá. Abre "Este PC" y verás que hay una unidad MICROBIT en la lista.

  • Paso 3: Crea un nuevo proyecto que te lleve al espacio de trabajo, como se muestra a continuación. Escribamos un programa simple que mostrará un patrón de corazón en la matriz LED. Continúa al siguiente paso después de terminar.

  • Paso 4: Descarga el programa al micro:bit. Dale a tu proyecto un título, por ejemplo, mostrar ícono de corazón.

Primero, haz clic en "Descargar" en la parte inferior izquierda de la interfaz y selecciona "Guardar como" en el cuadro de diálogo emergente para guardar el archivo .hex. Luego, en otro cuadro de diálogo emergente, selecciona la unidad MICROBIT y haz clic en "Guardar" (Si no se encuentra "Guardar como", necesitas buscar el archivo .hex descargado tú mismo, luego copiarlo o arrastrarlo a la unidad MICROBIT). Durante la descarga, el indicador parpadea pero se mantendrá fijo una vez que el proceso termine.

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...