Saltar al contenido principal

Mini Soldador

El Mini Soldador es un soldador delgado, liviano, con control preciso de temperatura y calentamiento rápido (temperatura ambiente a 300℃ en 10 segundos) con una pantalla OLED, que será una herramienta esencial en tu kit de desarrollo. También cuenta con modo de suspensión y notificación de sobrecalentamiento. Además, es fácil de ensamblar y seguro contra ESD (a través de abrazadera de tierra). El rango de temperatura de este soldador es de 100 ~ 400 ℃(212 ~ 752 ℉), y contiene dos puntas de soldadura integradas (con calentador) y compactas para diferentes circunstancias. Puedes configurar tus ajustes mediante la interfaz USB micro tipo-B.[1]

[1]Esta página solo muestra una forma más rápida e información principal para comenzar. Para información detallada, consulta el manual incluido.

Para Edición EUPara Edición US

Características


  • Control de temperatura preciso (estabilidad de temperatura dentro de ± 2%)

  • Soldador delgado y liviano, sin fatiga para trabajo prolongado

  • Calentamiento rápido para alta eficiencia

  • Adaptador de corriente separado para mayor seguridad personal

  • Abrazadera de tierra para estar libre de ESD

  • Interfaz USB micro tipo-B para configuración personalizable del sistema y actualización de firmware

  • No se necesita calibración manual

  • Unidad de temperatura intercambiable (℃ o ℉)

Especificaciones


Pantalla OLED
Interfaz USB USB micro tipo-B
Peso 33g(adaptador de corriente no incluido)
Potencia 65W
Voltaje de entrada(para adaptador de corriente) 100 ~ 240 V
Rango de temperatura 100 ~ 400 ℃(212 ~ 752 ℉)
Impedancia de puntas a tierra 2 Ω
Estabilidad de temperatura ± 2%
Temperatura del modo de suspensión 200℃(392℉), ajustable

Lista de partes'


Nombre de las partes Cantidad
Mini Soldador (parte principal) 1PC
Kit de soldadura PCB 1PC
Punta de soldador tipo-BC2 1PC
Punta de soldador tipo-B2 1PC
Soporte para soldador 1PC
Kit de soldadura PCB 1PC
Adaptador de corriente DC5525 1PC
Pinzas de tierra 1PC
Llave hexagonal (y dos tornillos de repuesto) 1PC
Manual 1PC

Primeros Pasos


Nota: En este caso te mostramos un entorno de desarrollo general. Esta sección te muestra cómo realizar operaciones básicas con este soldador. Para más detalles, consulta el manual incluido en el paquete.

Vista explosionada

①. Tornillo de fijación de la punta del soldador
②. Botón A
③. Botón B
④. Tornillo de ajuste
⑤. Puerto de alimentación
⑥. Micro USB
⑦. Puerto DC5525 12-24V
⑧. Puerto de conexión de la punta del soldador
⑨. Lado de conexión del soldador
⑩. Elemento calefactor del soldador

Ensamblar el soldador

  1. Desenrosca el tornillo de ajuste de la punta, inserta la punta del soldador en el puerto de conexión, y luego aprieta el tornillo.

  2. Conecta los cables de tierra con el tornillo de ajuste de tierra.

  3. Conecta el conector DC al Mini Soldador, enchufa el cable de alimentación y enciende el dispositivo según corresponda.

Operaciones básicas

Ajustar temperatura

Presiona los botones para ajustar las temperaturas.

Presiona el botón A para habilitar el aumento de temperatura, presiona el botón B para habilitar la disminución de temperatura.

Calibración

  1. Presiona el botón B en modo de espera (estado sin calentamiento) para entrar al modo termómetro.

  1. Presiona el botón B y el botón A simultáneamente para entrar al modo termómetro. Ejecutará la operación de calibración automáticamente, no se requiere operación manual.

  1. Después de aproximadamente 30 segundos, mantén presionado cualquier botón para salir del modo de calibración.

  1. La figura izquierda muestra que la auto-calibración fue exitosa y la figura derecha muestra que la auto-calibración falló. Si la auto-calibración falla, repite los pasos anteriores nuevamente.

Un poco de práctica

Puedes hacer un ejercicio soldando algunos LEDs y resistores en una placa PCB con forma de hoja que está incluida en el paquete.

  1. Ensambla un soldador con los pasos descritos arriba.
  2. Solda los cuatro LEDs y cuatro resistores en la placa PCB.

Nota que debes alinear los LEDs en la dirección correcta ya que los LEDs son componentes bipolares:

Nota que necesitas soldar un componente electrónico con los siguientes pasos básicos y fundamentales:

  • Aplica un poco de soldadura en el punto de soldadura, y luego aplica algo de soldadura en un punto específico en los pines.
  • Une los dos puntos juntos con el soldador.

Recursos


Manual del usuario

Soporte Técnico y Discusión de Productos

si tienes algún problema técnico. envía el problema a nuestro foro. ¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...