Saltar al contenido principal

Configuración

SSCMA utiliza el sistema de procesamiento de configuración proporcionado por OpenMMLab - MMEngine con un diseño modular y heredable que proporciona a los usuarios una interfaz de acceso de configuración unificada para varias pruebas y validaciones de diferentes redes neuronales.

Estructura de Directorios

Los archivos de configuración utilizados por SSCMA se encuentran en el directorio configs, que se utilizan para entrenar diferentes modelos bajo diferentes tareas. Y hemos creado muchas subcarpetas según diferentes tareas, y en cada subcarpeta, se almacenan diferentes parámetros de pipeline de entrenamiento de múltiples modelos.

configs
├── _base_
│ ├── datasets
│ │ └── coco_detection.py
│ ├── default_runtime_cls.py
│ ├── default_runtime_det.py
│ ├── default_runtime_pose.py
│ └── schedules
│ ├── schedule_1x.py
│ ├── schedule_20e.py
│ └── schedule_2x.py
├── classification
│ ├── base.py
│ ├── mobnetv2_1.0_1bx16_300e_custom.py
│ └── mobnetv3_small_1bx16_300e_custom.py
├── fomo
│ ├── fomo_efficientnet_b0_x8_abl_coco.py
│ ├── fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco.py
│ └── fomo_squeezenet_0.1_x8_abl_coco.py
├── pfld
│ ├── pfld_dan_fpn_x8_192.py
│ ├── pfld_mbv2n_112.py
│ ├── pfld_mbv3l_192.py
│ └── README.md
└── swift_yolo
├── base_arch.py
└── swift_yolo_tiny_1xb16_300e_coco.py
└── <Other Tasks...>
tip

La carpeta de tareas llamada _base_ es un objeto de herencia para otras tareas. Para más detalles sobre la herencia de archivos de configuración, consulte MMEngine - Herencia de Archivos de Configuración.

Estructura de Configuración

Tomando el archivo de configuración fomo_mobnetv2_0.35_x8_abl_coco.py como ejemplo, introducimos diferentes campos en este archivo de configuración según los diferentes módulos funcionales.

Parámetros Importantes

Al cambiar la configuración de entrenamiento, generalmente es necesario modificar los siguientes parámetros. Por ejemplo, los factores height y width son usualmente para el tamaño de imagen. Por lo tanto, recomendamos definir estos parámetros por separado en el archivo de configuración.

height=96       # Input image height
width=96 # Input image width
batch_size=16 # Batch size of a single GPU during validation
workers=4 # Worker to pre-fetch data for each single GPU during validation
epoches=300 # Maximum training epochs: 300 epochs
lr=0.001 # Learn rate

Configuración del Modelo

En el archivo de configuración del modelo FOMO, usamos model para configurar los componentes del algoritmo de detección, incluyendo componentes de red neuronal como backbone, neck, etc. Parte de la configuración del modelo como se muestra a continuación:

num_classes=2                                   # Number of class
model=dict(
type='Fomo', # The name of detector
backbone=dict(
type='MobileNetV2',
widen_factor=0.35,
out_indices=(2, )), # The config of backbone
head=dict(
type='Fomo_Head', # The config of head
input_channels=16, # The input channels, this is consistent with the input channels of neck
num_classes=num_classes, # Number of classes for classification
middle_channels=[96, 32], # The output channels for head conv
act_cfg='ReLU6', # The config of activation function
loss_cls=dict(type='BCEWithLogitsLoss', # This loss combines a Sigmoid layer and the BCELoss in one single class
reduction='none',
pos_weight=40),
loss_bg=dict(type='BCEWithLogitsLoss', reduction='none'),
cls_weight=40) # Parameter for pos_weight
)

Configuración del Dataset y Evaluador

El dataset y el pipeline de datos necesitan ser configurados para construir el dataloader. Debido a la complejidad de esta parte, utilizamos variables intermedias para simplificar la escritura de las configuraciones del dataloader. Métodos de argumentación de datos más complejos se pueden encontrar en la ruta sscma/datasets/pipelines.

Demostraremos aquí el pipeline de entrenamiento y prueba para FOMO, que utiliza el Custom COCO_MASK Dataset:

dataset_type='FomoDatasets'   # Dataset type, this will be used to define the dataset
data_root='' # Root path of data
train_pipeline=[ # Training data loading pipeline
dict(type='RandomResizedCrop', height=height, width=width, scale=(0.90, 1.1),
p=1), # RandomResizedCrop augmentation in albumentation for fomo
dict(type='Rotate', limit=20), # Rotate transform with limit degree 20
dict(type='RandomBrightnessContrast', # RandomBrightnessContrast augmentation in albumentation
brightness_limit=0.2, # Factor range for changing brightness
contrast_limit=0.2, # Factor range for changing contrast
p=0.5), # Probability of applying the transform
dict(type='HorizontalFlip', p=0.5), # Flip the input horizontally around the y-axis
]
test_pipeline=[dict(type='Resize', height=height, width=width,
p=1)] # Resize the input to the given height and width

data=dict(samples_per_gpu=batch_size, # Batch size of a single GPU during training
workers_per_gpu=workers, # Worker to pre-fetch data for each single GPU during training
train_dataloader=dict(collate=True), # Flag of merging a list of samples to form a mini-batch
val_dataloader=dict(collate=True),
train=dict(type=dataset_type,
data_root=data_root,
ann_file='annotations/person_keypoints_train2017.json',
img_prefix='train2017', # Path of annotation file and prefix of image path
pipeline=train_pipeline),
val=dict(type=dataset_type,
data_root=data_root,
test_mode=True, # Enable test mode of the dataset to avoid filtering annotations or images
ann_file='annotations/person_keypoints_val2017.json',
img_prefix='val2017',
pipeline=test_pipeline),
test=dict(type=dataset_type,
data_root=data_root,
test_mode=True,
ann_file='annotations/person_keypoints_val2017.json',
img_prefix='val2017',
pipeline=test_pipeline))

Los evaluadores se utilizan para calcular las métricas del modelo entrenado en los conjuntos de datos de validación y prueba. La configuración de los evaluadores consiste en una o una lista de configuraciones de métricas:

evaluation=dict(interval=1, metric=['mAP'], fomo=True) # Validation metric for evaluate mAP
find_unused_parameters=True

Configuración del Optimizador

optimizer=dict(type='Adam', lr=lr, weight_decay=0.0005)         # Adam gradient descent optimizer with base learning rate and weight decay
optimizer_config=dict(grad_clip=dict(max_norm=35, norm_type=2)) # Config used to build the optimizer hook
tip

Para más detalles sobre la aplicación de Hook, consulte MMEngine - Hook.

Herencia de Archivos de Configuración

El directorio config/_base_ contiene el archivo de configuración predeterminado, y los archivos de configuración están compuestos por los componentes en _base_, lo cual se denomina primitivo.

Para facilitar las pruebas, recomendamos que los usuarios hereden los archivos de configuración existentes. Por ejemplo, el archivo de configuración de entrenamiento de un modelo FOMO con _base_='. /_base_/default_runtime_det.py', y luego basándose en el archivo heredado, modificamos los campos necesarios en el archivo de configuración.

_base_='../_base_/default_runtime_det.py
checkpoint_config=dict(interval=5) # Config to set the checkpoint hook
log_config=dict( # Config to register logger hook
interval=150, # Interval to print the log
hooks=[
dict(type='TextLoggerHook', ndigits=4), # TXT logger
dict(type='TensorboardLoggerHook', ndigits=4) # Tensorboard logger
]) # The logger used to record the training process
epochs=300
runner=dict(type='EpochBasedRunner', # Type of runner to use (i.e. IterBasedRunner or EpochBasedRunner)
max_epochs=epochs) # Runner that runs the workflow in total max_epochs. For IterBasedRunner use `max_iters`
dist_params=dict(backend='nccl') # Parameters to setup distributed training, the port can also be set
log_level = 'INFO' # The level of logging
load_from = None # Load models as a pre-trained model from a given path, this will not resume training
resume_from = None # Resume checkpoints from a given path, the training will be resumed from the epoch when the checkpoint's is saved
workflow = [('train', 1)] # Workflow for runner. [('train', 1)] means there is only one workflow and the workflow named 'train' is executed once. The workflow trains the model by 300 epochs according to the total_epochs
opencv_num_threads = 1 # Disable OpenCV multi-threads to save memory
work_dir = './work_dirs' # Directory to save the model checkpoints and logs for the current experiments

Configuración Parametrizada

Al enviar un trabajo usando tools/train.py o tools/test.py desde SSCMA, puedes especificar --cfg-options para sobrescribir temporalmente la configuración.

tip

Puedes especificar opciones de configuración en el orden de las claves del diccionario en la configuración original y actualizar la cadena de diccionario de claves de configuración. Por ejemplo, --cfg-options data_root='. /dataset/coco' cambia el directorio raíz de datos del conjunto de datos.

Preguntas Frecuentes

Loading Comments...