Saltar al contenido principal

Exportación de Modelos

SSCMA actualmente soporta los siguientes métodos para convertir y exportar modelos. Puedes consultar los tutoriales correspondientes para completar la exportación del modelo, y luego poner el modelo exportado en despliegue.

tip

Por defecto, se exportan tanto modelos ONNX como TFLite. Si solo necesitas exportar uno de ellos, puedes usar el parámetro --targets para especificar el tipo de modelo exportado, por ejemplo --targets onnx o --targets tflite.

  • PyTorch a ONNX: Convierte modelo PyTorch y pesos .pth a modelo ONNX .onnx

  • PyTorch a TFLite: Convierte modelo PyTorch y pesos .pth a modelo TFLite .tflite

tip

Antes de poder comenzar a exportar modelos, necesitas completar la sección de Entrenamiento y obtener el archivo de pesos del modelo .pth antes de comenzar la exportación.

Descripciones de Parámetros

Para más parámetros para la exportación de modelos, puedes consultar el código a continuación.

python3 tools/export.py --help

# Convert and export PyTorch model to TFLite or ONNX models

# positional arguments:
# config the model config file path
# checkpoint the PyTorch checkpoint file path

# optional arguments:
# -h, --help show this help message and exit
# --targets TARGETS [TARGETS ...]
# the target type of model(s) to export e.g. tflite onnx
# --precisions PRECISIONS [PRECISIONS ...]
# the precisions exported model, e.g. 'int8', 'uint8', 'int16', 'float16' and 'float32'
# --work_dir WORK_DIR, --work-dir WORK_DIR
# the directory to save logs and models
# --output_stem OUTPUT_STEM, --output-stem OUTPUT_STEM
# the stem of output file name (with path)
# --device DEVICE the device used for convert & export
# --input_shape INPUT_SHAPE [INPUT_SHAPE ...], --input-shape INPUT_SHAPE [INPUT_SHAPE ...]
# the shape of input data, e.g. 1 3 224 224
# --input_type {audio,image,sensor}, --input-type {audio,image,sensor}
# the type of input data
# --cfg_options CFG_OPTIONS [CFG_OPTIONS ...], --cfg-options CFG_OPTIONS [CFG_OPTIONS ...]
# override some settings in the used config, the key-value pair in 'xxx=yyy' format will be merged into config file
# --simplify SIMPLIFY the level of graph simplification, 0 means disable, max: 5
# --opset_version OPSET_VERSION, --opset-version OPSET_VERSION
# ONNX: operator set version of exported model
# --dynamic_export, --dynamic-export
# ONNX: export with a dynamic input shape
# --algorithm {l2,kl} TFLite: conversion algorithm
# --backend {qnnpack,fbgemm}
# TFLite: converter backend
# --calibration_epochs CALIBRATION_EPOCHS, --calibration-epochs CALIBRATION_EPOCHS
# TFLite: max epoches for quantization calibration
# --mean MEAN [MEAN ...]
# TFLite: mean for model input (quantization), range: [0, 1], applied to all channels, using the average if multiple values are provided
# --mean_and_std MEAN_AND_STD [MEAN_AND_STD ...], --mean-and-std MEAN_AND_STD [MEAN_AND_STD ...]
# TFLite: mean and std for model input(s), default: [((0.0,), (1.0,))], calculated on normalized input(s), applied to all channel(s), using the average if multiple values are provided
Loading Comments...