Skip to main content

Inicio Rápido del SenseCAP M2 Light Gateway

Paso 1: Conectar el SenseCAP M2

Conecta la antena, el adaptador de corriente y el cable ethernet (no es necesario) al hotspot y enciéndelo.

El LED de alimentación se mostrará en rojo, y en aproximadamente 15s (si usas PoE para alimentar, este tiempo de espera será un poco más largo), el indicador en la parte superior parpadeará en verde, indicando que el hotspot se está iniciando.

Conexión PoE

SenseCAP M2 soporta PoE (Power on Ethernet) y es compatible con el estándar IEEE 802.3 af. Necesitarás tener un switch PoE adicional que proporcione alimentación DC de 40V-57V como PSE (Power Sourcing Equipment) si tu módem/router no soporta PoE.

Paso 2: Conectar SenseCAP M2 a la APP

Crea una cuenta para tu App SenseCAP Hotspot.

  • Elige "Helium" y vincula tu Helium Wallet a la App SenseCAP Hotspot.

  • Haz clic en Onboard New Hotspot en la página de Wallet y selecciona "SenseCAP M2" para incorporar

  • Presiona el botón del M2 durante 5s hasta que el indicador azul parpadee lentamente para entrar en modo de configuración y sigue las instrucciones en la App para conectar el SenseCAP M2.

NOTA: Por favor elige "SenseCAP M2" para SenseCAP M2 Light Hotspot. Si tienes más de un hotspot alrededor, podrías identificar el hotspot con la dirección MAC de 6 cifras bajo el nombre del hotspot.

  • Configurar la Conexión Wi-Fi

Haz clic en "Scan Networks", selecciona el Wi-Fi e ingresa la contraseña; o haz clic en "Use Ethernet Instead" si ya usas un cable ethernet o tarjeta SIM (para la versión 4G).

Paso 3: Agregar SenseCAP M2 a la Blockchain

  • Establece y confirma la ubicación de tu hotspot, luego agrega tu hotspot a la blockchain.

NOTA: El SenseCAP M2 Light Hotspot ha cubierto la tarifa de activación de red Helium de $40 y la primera tarifa de afirmación de ubicación de $10 (por un valor de $50 en total) en el precio de compra. Podrías configurar la ubicación y cambiar a otra ubicación si es necesario, pero necesitarás pagar la tarifa de afirmación de ubicación de $10 nuevamente cada vez que muevas tu hotspot a una nueva ubicación.

Ahora has agregado tu SenseCAP M2 a la blockchain (el indicador parpadeará en blanco), pero tu dispositivo aún no puede proporcionar cobertura Helium, por favor revisa el paso 4 para activar tu hotspot.

Paso 4: Activar el SenseCAP M2 Light Hotspot

cómo canjear la Tarjeta de Licencia SenseCAP

  • Haz clic en Redeem License e ingresa el código de canje de tu tarjeta de canje.

NOTA: Por favor no compartas tu código de canje con otros.

  • Haz clic en el botón Confirm, entonces recibirás una licencia.

  • Haz clic en Apply y selecciona el hotspot que deseas activar.

  • Entonces tu hotspot comenzará a proporcionar cobertura Helium LoRaWAN ahora, y el indicador en el dispositivo estará verde.

Comprar Licencia SenseCAP M2 Light Hotspot

cómo comprar Licencia SenseCAP

Una vez que la licencia haya expirado, puedes comprarla directamente desde el SenseCAP Hotspot Dashboard y aplicarla a tu dispositivo sin comprar la tarjeta de canje nuevamente.

  • Visita la página License y haz clic en el botón Purchase License

  • Selecciona el plan de licencias y la cantidad, luego haz clic en el botón Checkout

  • Confirma tu pedido y paga con PayPal

  • Entonces puedes verificar tu licencia en la lista License

  • Haz clic en Apply y selecciona el hotspot que deseas activar.

  • Entonces tu hotspot comenzará a proporcionar cobertura Helium LoRaWAN ahora, y el indicador en el dispositivo estará verde.

Loading Comments...