Conectando a AWS IoT
Configuración de AWS IoT
Inicia sesión en AWS. Si no tienes una cuenta de AWS, por favor crea una nueva cuenta primero.
Agregar Gateway
Navega a Internet of Things > IoT Core
Selecciona LPWAN devices > Gateway para agregar un gateway
EUI del Gateway: El EUI del gateway se puede encontrar en la etiqueta del dispositivo o en la Consola Local
Banda de frecuencia: Selecciona el plan de frecuencia según la elección real.
Crear certificado
Descarga los archivos de certificado y los certificados de confianza del servidor.
Elige el Rol: IoT Wireless Gateway Cert Manager Role, luego envía la configuración.
Verificar el estado de conexión del gateway
Navega a la página de Gateways y elige el gateway que has agregado.
En la sección de detalles específicos de LoRaWAN de la página de detalles del Gateway, verás el estado de conexión y la fecha y hora en que se recibió el último uplink.
Agregar Perfiles
Los perfiles de dispositivo y servicio se pueden definir para describir configuraciones comunes de dispositivos. Estos perfiles describen parámetros de configuración que son compartidos por dispositivos para facilitar la adición de esos dispositivos. AWS IoT Core para LoRaWAN soporta perfiles de dispositivo y perfiles de servicio.
Agregar perfiles de dispositivos
Navega a Devices > Profiles, haz clic en Add device profile
Proporciona un nombre de perfil de dispositivo, selecciona la banda de frecuencia (RfRegion) que estás usando para el dispositivo y gateway, y mantén las otras configuraciones con los valores predeterminados.
Agregar perfiles de servicio
Navega a Devices > Profiles, haz clic en Add service profile
Se recomienda que dejes la configuración AddGWMetaData habilitada para que recibas metadatos adicionales del gateway para cada payload, como RSSI y SNR para la transmisión de datos.
Agregar Destino
Navega a Devices > Destination, haz clic en Add destination
Publicar en el broker de mensajes de AWS IoT Core
Permisos: Selecciona un rol de servicio existente > IoT Wireless Gateway Cert Manager Role
Un nombre de destino solo puede tener caracteres alfanuméricos, - (guión) y _ (guión bajo) y no puede tener espacios.
Agregar Dispositivos LoRaWAN
Agregar dispositivo inalámbrico
Navega a LPWAN devices > Devices, haz clic en Add wireless device
Configurar dispositivo
Especificación del dispositivo inalámbrico: OTAAv1.0x
DevEUI: El device EUI/APP EUI/APP
key se puede encontrar en la etiqueta del dispositivo.
Verificar el estado de conexión del dispositivo
Navega a la página Devices y elige el dispositivo que has agregado.
En la sección de Detalles de la página de detalles de dispositivos inalámbricos, verás la fecha y hora en que se recibió el último uplink.
Configuración del Gateway
Inicia sesión en la Consola Local. Consulta la Guía de Inicio Rápido del dispositivo para iniciar sesión.
Configuración de Red LoRaWAN
Navega a LoRa > Red LoRa
Modo: Basics Station
EUI del Gateway: Obtendrá automáticamente el EUI del gateway conectado
Servidor: Elige Servidor CUPS o Servidor LNS (Para CUPS, el puerto es 443; para LNS, el puerto es 8887)
Aprende más sobre Servidor CUPS y LNS
Modo de Autenticación: Autenticación TLS de Servidor y Cliente
Haz clic en Guardar y Aplicar cuando termines la configuración.