Conectando a ChirpStack
Configuración de ChirpStack
ChirpStack proporciona componentes de código abierto para redes LoRaWAN. Juntos forman una solución lista para usar que incluye una interfaz web fácil de usar para la gestión de dispositivos y APIs para integración.
Agregar Gateway
Antes de comenzar, por favor inicie sesión en el Servidor de Aplicaciones ChirpStack.
Las credenciales predeterminadas son: Usuario: admin; Contraseña: admin
Si aún no ha conectado su instancia del Servidor de Aplicaciones ChirpStack con una instancia del Servidor de Red ChirpStack, necesita hacer esto primero. Vea Servidores de red. También necesita conectar la organización con el servidor de red creando un Perfil de servicio.
Navegue a Gateways > Add gateway
Gateway name: Un nombre para su gateway
Gateway EUI: El EUI del Gateway se puede encontrar en la etiqueta del dispositivo o en la Consola Local
Agregar perfil de dispositivo
Antes de poder agregar su dispositivo a ChirpStack, debe crear un Perfil de dispositivo si aún no lo ha hecho.
Navegue a Device profile> Add device profile
Name: Un nombre para su perfil de dispositivo
Region: Seleccione el plan de Región según su gateway.
MAC version: LoRaWAN 1.0.3
Regional parameters revision: A
ADR algorithm: Algoritmo ADR predeterminado (solo LoRa)
Seleccione la versión MAC/revisión de parámetros regionales/algoritmo ADR según su dispositivo. Para más detalles, consulte: https://lora-alliance.org/resource_hub/
Agregar dispositivo
Navegue a Application > Add Application
Haga clic en la aplicación a la que desea agregar su dispositivo. Bajo la pestaña Devices, haga clic en Add device
Name: Un nombre para su dispositivo
Device EUI: El EUI del dispositivo se puede encontrar en la etiqueta del dispositivo o en la APP SenseCAP Mate
Device profile: Elija el perfil de dispositivo que creamos en el paso 1.2.
Configuración del Gateway
Configure el gateway a través de la interfaz web, por favor consulte la Guía de Inicio Rápido para iniciar sesión en la Consola Local primero.
Configuración de Red LoRa
Navegue a LoRa > LoRa Network
Mode: Packet Forward
Configuración del Packet Forwarder:
Gateway EUI: Obtendrá automáticamente el EUI del gateway conectado
Server Address: La dirección de su servidor ChirpStack
Server Port(Up/Down): 1700
Otras configuraciones se pueden dejar como predeterminadas, o se pueden cambiar para adaptarse a sus requisitos.
Configuración del Plan de Canales
Navegue a LoRa > Channel Plan
Seleccione la Región y el plan de frecuencia según la elección real.
Después de configurar, haga clic en Save&Apply
Vista de Datos
Datos del gateway
Navegue a Gateways, elija el gateway que desea verificar.
Datos del dispositivo
Después de agregar su dispositivo LoRaWAN a ChirpStack, valide que su dispositivo pueda activarse (en caso de OTAA) y enviar datos.
Navegue a Applications > Devices, elija el dispositivo que desea verificar.