Saltar al contenido principal

Instalación de TrueNAS

pir

Esta guía explica cómo convertir tu ODYSSEY-X86 en un Almacenamiento Conectado a la Red (NAS) instalando TrueNAS. ¡Comencemos!

¿Qué es TrueNAS?​

TrueNAS es un sistema operativo de almacenamiento conectado a la red (NAS) gratuito y de código abierto desarrollado por iXsystems. Está basado en FreeBSD y Linux y utiliza el sistema de archivos OpenZFS. Puede ejecutarse en casi todo el hardware basado en X86.

TrueNAS tiene varias ediciones e incluye TrueNAS CORE (anteriormente conocido como FreeNAS), TrueNAS Enterprise (edición comercial), y TrueNAS SCALE (edición Linux). Puedes visitar este enlace para aprender más sobre las diferencias entre ellas.

TrueNAS soporta clientes ejecutando múltiples sistemas operativos como Windows, macOS y Linux. También ofrece varios hosts de virtualización como XenServer y VMware usando los protocolos SMB, AFP, NFS, iSCSI, SSH, rsync y FTP/TFTP. También incluye características avanzadas como cifrado de disco completo y una arquitectura de complementos para software de terceros.

pir

Prerrequisitos​

  • ODYSSEY-X86

  • Unidad Flash USB (>1GB)

  • Cable Ethernet y un router con un puerto libre

  • Medio de almacenamiento externo (Si usas ODYSSEY-X86 con eMMC integrado, también puedes usar eso)

    • SSD NVMe o
    • SSD SATA o
    • HDD SATA o
    • Tarjeta Micro-SD o
    • Unidad Flash USB (>1GB)

Comenzando​

Ahora vamos a repasar el proceso de instalación de TrueNAS en ODYSSEY-X86. Aquí usaremos TrueNAS Core como ejemplo para recorrer los pasos de instalación.

Grabar imagen de TrueNAS en una unidad flash USB​

  • Paso 1. Visita este enlace para abrir la página de descarga de TrueNAS Core

Nota: Si quieres descargar TrueNAS scale, puedes visitar este enlace

  • Paso 2. Puedes suscribirte al boletín de TrueNAS o elegir omitir ese paso

pir

  • Paso 3. Descarga la versión Stable

pir

  • Paso 4. Descarga e instala BalenaEtcher según tu SO visitando este enlace y ábrelo

pir

  • Paso 5. Conecta una unidad flash USB a tu PC, haz clic en Flash from file, selecciona el archivo descargado anteriormente, haz clic en Select target, elige la unidad flash USB conectada y haz clic en Flash

pir

Arrancar TrueNAS desde la unidad flash e instalar en unidad externa​

  • Paso 1. Conecta la unidad flash USB en la que grabamos la imagen de TrueNAS anteriormente a uno de los puertos USB del ODYSSEY-X86

  • Paso 2. Conecta una unidad de almacenamiento externa para instalar TrueNAS. ODYSSEY-X86 tiene varias opciones de almacenamiento como:

    • SSD NVMe
    • SSD SATA
    • HDD SATA
    • Tarjeta Micro-SD
    • Unidad Flash USB (>1GB)

pir

Nota: Aquí te recomendamos elegir un SSD M.2 para instalar TrueNAS por confiabilidad y elegir el puerto M.2 y SATA restantes para conectar otras unidades para almacenamiento de archivos

  • Paso 3. Conecta un extremo de un cable Ethernet a uno de los puertos Ethernet del ODYSSEY-X86 y el otro extremo del cable a un router

  • Paso 4. Enciende ODYSSEY-X86 y presiona continuamente la tecla DELETE para entrar al BIOS

pir

  • Paso 5. Ve a la pestaña Boot, selecciona Boot Option #1 y selecciona UEFI: USB, Partition 2

pir

  • Paso 6. Ve a la pestaña Save & Exit, selecciona Save Changes and Reset y selecciona Yes para la ventana emergente

pir

  • Paso 7. Una vez que ODYSSEY-X86 arranque exitosamente en TrueNAS, presiona ENTER para proceder con la opción Install/Upgrade que está resaltada por defecto

pir

  • Paso 8. Elige tu unidad deseada para instalar TrueNAS presionando SPACE después de navegar usando las teclas de flecha. Presiona ENTER para ir al siguiente paso

pir

  • Paso 9. Presiona ENTER nuevamente para proceder

pir

  • Paso 10. Ahora te pedirá cambiar la contraseña de root. Esto es recomendado. Ingresa una contraseña y presiona ENTER

pir

  • Paso 11. Elige arrancar vía UEFI porque ODYSSEY-X86 soporta arranque UEFI

pir

  • Paso 12. Elige Crear swap para un mejor rendimiento

pir

  • Paso 13. Una vez que TrueNAS termine de instalarse, presiona ENTER

pir

  • Paso 14. Selecciona Reiniciar Sistema y presiona ENTER nuevamente

pir

  • Paso 15. Cuando el sistema comience a arrancar nuevamente, retira la Unidad Flash USB, ingresa al BIOS, selecciona la unidad externa conectada como dispositivo de arranque y arranca nuevamente

pir

Ahora ODYSSEY-X86 arrancará desde la unidad externa hacia TrueNAS y verás la siguiente salida si arranca exitosamente

pir

Configurar TrueNAS​

Ahora configuraremos el software TrueNAS

Acceder a la GUI​

  • Paso 1. Ingresa la dirección IP mostrada en un navegador

pir

  • Paso 2. Ingresa el nombre de usuario como root y la contraseña que configuraste antes para INICIAR SESIÓN

pir

Finalmente podrás acceder a la GUI del panel de control de TrueNAS

pir

Aquí puedes configurar una gran cantidad de ajustes y explorar muchas características. Puedes aprender más visitando la documentación oficial de TrueNAS

Configurar pool de almacenamiento​

Para esta sección de este wiki, te mostraremos cómo configurar un pool de almacenamiento con el HDD conectado

  • Paso 1. Primero necesitamos crear un pool de almacenamiento. Navega a Storage > Pools y haz clic en ADD

pir

  • Paso 2. Haz clic en CREATE POOL

pir

  • Paso 3. Escribe un nombre para el pool

pir

  • Paso 4. Selecciona todos los discos disponibles y haz clic en la flecha que apunta a la derecha para agregar los discos. Aquí solo hemos conectado un HDD. Sin embargo, puedes conectar múltiples HDDs y todos se mostrarán aquí.

pir

pir

Dado que hemos conectado solo un HDD, solo permitirá la configuración Stripe. Sin embargo, si se conectan múltiples discos, tendrá la opción de RAID que se enfoca en la redundancia de datos.

pir

  • Paso 5. Ignora las advertencias sobre pérdida de datos (debido a una sola unidad) marcando Force, luego Confirm y finalmente haz clic en CONTINUE. Si tienes múltiples unidades conectadas, no tendrás esta advertencia.

pir

  • Paso 6. Haz clic en CREATE

pir

  • Paso 7. Marca Confirm y luego haz clic en CREATE POOL

pir

Una vez que el pool sea creado, verás la siguiente salida

pir

Crear una cuenta de usuario​

Ahora crearemos una nueva cuenta de usuario y vincularemos la cuenta de usuario a un dataset

  • Paso 1. Navega a Accounts > Users y haz clic en ADD

pir

  • Paso 2. Escribe Nombre Completo, Nombre de Usuario y Contraseña

pir

  • Paso 3. Marca Microsoft Account y haz clic en SUBMIT

pir

  • Paso 4. Navega a Pools nuevamente, haz clic en los 3 puntos junto al pool que creamos antes y haz clic en Add Dataset

pir

  • Paso 5. Da un nombre para el Dataset y haz clic en SUBMIT

pir

pir

  • Paso 6. Haz clic en los 3 puntos junto al conjunto de datos recién creado y selecciona Edit Permissions

pir

  • Paso 7. Selecciona el nombre de usuario creado previamente como User y Group desde los menús desplegables, marca Apply User y Apply Group y finalmente haz clic en SAVE

pir

Configurar recurso compartido SMB y acceso desde PC​

A continuación te mostraremos cómo hacer que este espacio de almacenamiento sea accesible desde una PC

  • Paso 1. Navega a Sharing > Windows Shares (SMB) y haz clic en ADD

pir

  • Paso 2. Selecciona el conjunto de datos que creamos anteriormente al final y haz clic en SUBMIT

pir

  • Paso 3. Haz clic en CONFIGURE NOW para la ventana emergente

pir

  • Paso 4. Selecciona RESTRICTED y haz clic en CONTINUE

pir

pir

  • Paso 5. Haz clic en SAVE

pir

Ahora hemos configurado exitosamente el recurso compartido SMB

  • Paso 6. Ve al Explorador de archivos en una PC, y selecciona Conectar a unidad de red desde el menú de 3 puntos

pir

  • Paso 7. Junto a Carpeta, escribe lo siguiente
\\<IP_address_of_x86>\<dataset_name>

Luego marca ambas casillas debajo de eso y haz clic en Finish

pir

  • Paso 8. Ingresa el nombre de usuario y contraseña que especificaste cuando creaste una nueva cuenta anteriormente, marca la casilla Remember my credentials y haz clic en OK

pir

Ahora podrás acceder a esta unidad compartida directamente desde tu PC. Puedes comenzar a copiar archivos directamente desde tu PC a esta unidad

pir

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...