Saltar al contenido principal

Guía ODYSSEY

ODYSSEY - X86

La serie de SBC ODYSSEY - X86J41x5 consiste en ODYSSEY - X86J4105, ODYSSEY - X86J4125 y ODYSSEY - X86J4125 V2. Están basados en Intel Celeron J4105/ J4125 y tienen todas las excelentes características que una computadora estándar necesita, incluyendo 8GB de RAM LPDDR4, 64GB de almacenamiento eMMC (solo versión eMMC), Wi-Fi/BLE integrado, puertos Dual 1GbE/ 2.5GbE, entrada y salida de audio, puertos USB, HDMI, conectores SATA, PCIe y más.





Comenzando con ODYSSEY - X86J41x5Accediendo al GPIO de 40 pinesAgregando Accesorios
Esta wiki incluye información sobre especificaciones de hardware, instalación del sistema operativo, conexión de componentes externos y uso de Arduino Core. Esta wiki demuestra cómo acceder y controlar el GPIO de 40 pines del ODYSSEY - X86J41x5 bajo Linux (Ubuntu). ¡Con esto, puedes comenzar a construir tus proyectos IoT usando ODYSSEY - X86J41x5 con facilidad! Esta wiki presenta cómo agregar diferentes accesorios al ODYSSEY - X86J41x5 para aumentar el rendimiento y adaptarse a tus necesidades.

Acelerador Coral Mini PCIe para ODYSSEYMódulos LTE para ODYSSEY
Esta wiki explica cómo integrar el Acelerador Coral Mini PCIe con el ODYSSEY-X86J41x5 para mejorar el rendimiento de aprendizaje automático. Cubre los pasos de instalación, incluyendo la configuración de hardware, instalación de controladores y tiempo de ejecución, y ejecutar modelos TensorFlow Lite para clasificación de imágenes. Esta wiki te guiará sobre cómo usar el módulo LTE en ODYSSEY-X86 tanto en Windows como en Linux OS. En este ejemplo, el módulo LTE es el Quectel EM06-E LTE Cat 6 M.2 Module que está en el factor de forma M.2.

Aplicación


Intel OpenVINO ToolkitIntel Neural Compute Stick 2
Esta wiki guía la instalación del kit de herramientas Intel® OpenVINO™ en Ubuntu 18.04.4 LTS para el ODYSSEY - X86J4105, cubriendo prerrequisitos, instalación, configuración de dependencias, configuración del entorno y verificación de la instalación. Esta wiki explica la configuración y uso del Intel Neural Compute Stick 2 (NCS2) con ODYSSEY - X86J41x5, incluyendo configuración de software, ejecución de muestras de inferencia y acceso a ejemplos adicionales del repositorio ncappzoo.

Proyecto FRIGATE NVR con Seeed OdysseyAzure IoT
En esta guía, te mostraremos cómo configurar el entorno docker de Frigate para realizar detección de IA local en el flujo de cámara RTSP en Seeed Studio Odyssey Blue con Coral USB Accelerator, ¡para la configuración del complemento de home assistant, mantente atento! Esta wiki demuestra cómo leer valores de sensores conectados al ODYSSEY - X86J41x5 y envía los datos a Microsoft Azure IoT Hub, donde estos datos pueden ser mostrados o procesados para aplicaciones IoT adicionales.

Software


Comenzando con Home AssistantCómo Personalizar Home AssistantConectar Módulos Grove a Home Assistant usando ESPHome
A través de esta wiki, podrás ver un hermoso panel de control en tu PC, tablet, smartphone, reTerminal y podrás controlar tus electrodomésticos y ver otra información como datos de sensores al alcance de tus dedos. Esta wiki te guiará paso a paso sobre cómo construir el panel de control haciendo las configuraciones necesarias y también cómo usar algunos de los complementos importantes que vienen con Home Assistant. Esta wiki te guiará paso a paso sobre cómo conectar Seeed Studio XIAO ESP32C3 con ESPHome ejecutándose en Home Assistant y enviar los datos del sensor/controlar dispositivos después de conectar módulos Grove a XIAO ESP32C3.

Cliente Mender en ODYSSEY - X86Servidor Mender en ODYSSEY - X86
Esta guía se enfoca en usar la placa ODYSSEY - X86 ejecutando un Sistema Linux personalizado compilado usando el Proyecto Yocto. Esta guía se enfoca en usar la placa ODYSSEY - X86 ejecutando el Sistema OpenWrt de Seeed. Luego ejecutamos el Servidor Mender Auto-Hospedado como un contenedor Docker en OpenWrt.

Instalación del SO


SO OriginalActualización de Firmware
Este tutorial demuestra cómo crear una unidad USB de arranque e instalar el SO Linux (Ubuntu Desktop 18.04) en el ODYSSEY - X86J41x5. Este tutorial demuestra cómo actualizar el firmware del BIOS y EC (Controlador Integrado) para el ODYSSEY - X86.

Instalación de Jellyfin Media ServerInstalación de OpenWRTInstalación de OPNsense
Esta guía explica cómo configurar Jellyfin Media Server como un contenedor Docker instalado en un sistema Ubuntu ejecutándose en ODYSSEY-X86. ¡Usando Jellyfin, puedes transmitir todos tus archivos multimedia locales desde cualquier lugar del mundo! Este tutorial demuestra cómo instalar el sistema operativo de código abierto para red de router. ¡Con la ayuda de OpenWrt, tu ODYSSEY - X86J41x5 puede convertirse en un router y encargarse de tu red doméstica! Esta guía explica cómo convertir tu ODYSSEY-X86 en un router de software y firewall instalando OPNsense. ¡Comencemos!

Instalación de pfSenseInstalación de TrueNASInstalación de Android-x86
Este tutorial demuestra cómo instalar pfSense en el ODYSSEY-X86J41x5.Esta guía explica cómo convertir tu ODYSSEY-X86 en un Almacenamiento Conectado a la Red (NAS) instalando TruneNAS. ¡Comencemos!Este tutorial demuestra cómo instalar Android-x86 en el ODYSSEY-X86J41x5 y usarlo como una caja de TV inteligente para ver transmisiones de TV en vivo o medios desde almacenamiento local (como NAS) con la ayuda de Kodi.

Instalación de FreeNASInstalación de BalenaOS
Este tutorial demuestra cómo instalar el sistema operativo de almacenamiento de código abierto. FreeNAS es un sistema operativo que se puede instalar en prácticamente cualquier plataforma de hardware para compartir datos a través de una red. ¡Al instalar FreeNAS en ODYSSEY - X86J41x5 has construido tu propia unidad de nube personal! Esta wiki proporciona una guía paso a paso para instalar balenaOS en una placa ODYSSEY - X86, incluyendo la configuración de una flota de dispositivos en balenaCloud, la grabación de la imagen de balenaOS en una unidad USB, y la gestión del dispositivo a través del panel de control de balenaCloud.

Preguntas Frecuentes


ODYSSEY - STM32

ODYSSEY – STM32MP135D

ODYSSEY STM32MP135D es una computadora de placa única compacta basada en STM32 MPU que ofrece hardware potente en un factor de forma pequeño diseñado para una variedad de usos que van desde el hogar inteligente, hasta máquinas expendedoras, hasta cámaras IP, etc. Ofrece una amplia gama de opciones de conectividad diseñadas para facilitar la creación de prototipos.





ODYSSEY – STM32MP157C

El ODYSSEY – STM32MP157C es una computadora de placa única basada en STM32MP157C, un procesador de núcleo dual Arm-Cortex-A7 que opera a 650Mhz. El procesador también integra un coprocesador Arm Cortex-M4, lo que lo hace adecuado para tareas en tiempo real.





Seeed Studio SOM STM32MP157C

SOM - STM32MP157C es el SOM basado en STM32MP157C, STM32MP157C es un procesador de núcleo dual arm-cortex-a7 que opera a 650Mhz, el procesador también está integrado con el coprocesador Arm cortex-m4, Arm cortex-m4 integra FPU y MPU.




✨ Proyecto de Colaboradores

  • Tenemos una lista de tareas para actualizar esta página, que está categorizada bajo nuestro proyecto de colaboradores, ya que estamos dedicados a mejorar la experiencia del usuario y brindar mejor soporte a través del desarrollo de nuestra plataforma wiki.
  • Tu contribución a esta página es esencial para nosotros! Realmente valoramos tu aporte y agradeceríamos mucho tu asistencia para generar ideas.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...