Saltar al contenido principal

Introducción a OpenWRT

pir

OpenWrt es un sistema operativo Linux de código abierto que se ejecuta en dispositivos embebidos/routers. Ofrece más características, rendimiento y seguridad que un router tradicional. Tiene un sistema de archivos completamente escribible e incluye un sistema de gestión de paquetes. Puedes hacer uso de estos paquetes para adaptar tus aplicaciones de varias maneras.

Al usar OpenWrt puedes tener varias características como:

  • Aumentar el rendimiento general de la red cuando múltiples dispositivos están conectados
  • Compartir archivos entre dispositivos a través de una unidad de almacenamiento externa conectada directamente al router
  • Aumentar la seguridad de la red
  • Ejecutar un cliente BitTorrent desde el router
  • Conectar una impresora directamente al router para crear una impresora en red
  • Limitar el uso de ancho de banda de un dispositivo particular en la red
  • Gestión activa de colas
  • Monitoreo de red en tiempo real
  • Crear DNS Dinámico
  • Configurar un cliente o servidor VPN

Ahora vamos a sumergirnos en el uso de OpenWrt en la Placa Portadora Dual Gigabit Ethernet para Raspberry Pi CM4 y ODYSSEY - X86J4125.

nota

Esta guía también funciona para ODYSSEY - X86J4105.

Hardware Requerido​

Necesitas preparar el siguiente hardware antes de comenzar con OpenWRT en la Placa Portadora Dual Gigabit Ethernet para Raspberry Pi CM4 y ODYSSEY - X86J4125

Configuración Inicial​

Placa Portadora Dual Gigabit Ethernet para Raspberry Pi CM4​

Primero explicaremos cómo instalar y configurar OpenWrt en la Placa Portadora Dual Gigabit Ethernet para Raspberry Pi CM4

Flashear Imagen de OpenWrt​

Ahora necesitamos flashear la imagen de OpenWrt en el almacenamiento eMMC de la placa para que pueda ejecutarse en el Raspberry Pi Compute Module 4. Una vez que los controladores necesarios estén instalados, solo tienes que conectar el puerto USB Type-C del CM4 a tu PC, y se mostrará como una unidad externa. Sigue los pasos a continuación según tu sistema operativo.

Para Windows​
  • Paso 1. Descarga la última Imagen de OpenWrt compilada por Seeed para esta placa desde aquí
nota

Elige el archivo openwrt-bcm27xx-bcm2711-rpi-4-ext4-factory.img.gz

  • Paso 2. Descarga y ejecuta este instalador para instalar los controladores necesarios y la herramienta de arranque

  • Paso 3. Busca la herramienta rpiboot que instalamos y ábrela

  • Paso 4. Conecta un cable puente entre los pines Boot y GND como se muestra a continuación para habilitar el modo BOOT

pir

  • Paso 5. Conecta la Placa Portadora al PC a través del cable USB Type-C

Windows ahora encontrará el hardware e instalará los controladores necesarios

  • Paso 6. Abre el explorador de archivos y verás el eMMC del Computer Module 4 mostrado como un dispositivo de almacenamiento masivo USB

  • Paso 7. Descarga el software balenaEtcher visitando este enlace según tu sistema operativo

  • Paso 8. Ejecuta balenaEtcher como administrador

pir

  • Paso 9. Haz clic en Flash from file y apunta al archivo de imagen de OpenWrt que descargaste antes

  • Paso 10. Haz clic en Select target y selecciona la unidad eMMC conectada

  • Paso 11. Finalmente, haz clic en Flash!

pir

Por favor espera unos minutos hasta que el proceso de flasheo esté completo.

Para Mac/Linux​
  • Paso 1. Descarga la última Imagen de OpenWrt compilada por Seeed para esta placa desde aquí
nota

Elige el archivo openwrt-bcm27xx-bcm2711-rpi-4-ext4-factory.img.gz

  • Paso 2. Abre una ventana de Terminal y escribe lo siguiente para actualizar la lista de paquetes
sudo apt update
  • Paso 3. Instala Git con el siguiente comando
sudo apt install git
  • Paso 4. Git podría producir un error si la fecha no está configurada correctamente. Escribe lo siguiente para corregir esto
sudo date MMDDhhmm
nota

Donde MM es el mes, DD es la fecha, y hh y mm son las horas y minutos respectivamente.

  • Paso 5. Clona el repositorio de la herramienta usbboot
git clone --depth=1 https://github.com/raspberrypi/usbboot
cd usbboot
  • Paso 6. Ingresa lo siguiente para instalar libusb
sudo apt install libusb-1.0-0-dev
nota

Para los usuarios de macOS, siga lo siguiente:

brew install libusb pkg-config
  • Paso 7. Construir e instalar la herramienta usbboot
make
  • Paso 8. Ejecuta la herramienta usbboot y esperará una conexión
sudo ./rpiboot
  • Paso 9. Conecta un cable puente entre los pines Boot y GND como se muestra a continuación para habilitar el modo de programación

pir

  • Paso 10. Conecta la Placa Portadora al PC mediante un cable USB Type-C

  • Paso 11. Descarga el software balenaEtcher visitando este enlace según tu sistema operativo

  • Paso 12. Ejecuta balenaEtcher como administrador

pir

  • Paso 13. Haz clic en Flash from file y apunta al archivo de imagen de OpenWrt que descargaste anteriormente

  • Paso 14. Haz clic en Select target y selecciona la unidad eMMC conectada

  • Paso 15. Finalmente, haz clic en Flash!

pir

Por favor espera unos minutos hasta que el proceso de flasheo esté completo.

Conexión de Puertos Dual Gigabit Ethernet​

Una vez que OpenWrt haya terminado de flashearse en la Placa Portadora Dual Gigabit Ethernet para Raspberry Pi CM4, puedes conectar cables Ethernet a la placa como se muestra a continuación:

pir

La imagen de OpenWrt ya incluye las configuraciones de red necesarias para que los puertos dual Gigabit funcionen de inmediato, por lo que no tienes que configurarlos tú mismo. Sin embargo, aquí hay una explicación de cómo están configurados los 2 puertos.

Un puerto está configurado como una interfaz LAN y el otro como una interfaz WAN. La interfaz WAN es la que puede conectarse a internet y está configurada como un cliente DHCP. Por otro lado, la interfaz LAN es la que puede conectarse a los dispositivos cliente y está configurada como un servidor DHCP.

Aquí la interfaz LAN está configurada para que tenga una dirección IP estática de 192.168.2.1. Sin embargo, si conectas este router OpenWrt a otro router con IP de puerta de enlace predeterminada de 192.168.2.1, es posible que quieras cambiar la dirección IP en la interfaz LAN o de lo contrario OpenWrt tendrá conflicto de IP. ¡Por favor sigue las FAQ a continuación para aprender más!

ODYSSEY - X86J4125​

A continuación explicaremos cómo instalar y configurar OpenWrt en ODYSSEY - X86J4125

Flashear Imagen de OpenWrt​

Ahora necesitamos instalar OpenWrt en la eMMC/ HDD/ SSD del ODYSSEY - X86J4125 para que pueda ejecutarse en la placa. Para hacer esto, primero necesitamos crear un USB booteable con la imagen de OpenWrt. Sigue los pasos a continuación

  • Paso 1. Descarga la última Imagen de OpenWrt compilada por Seeed para esta placa desde aquí
nota

Elige el archivo openwrt-x86-64-generic-ext4-combined-efi.img.gz

  • Paso 2. Inserta una unidad USB en el PC

  • Paso 3. Descarga el software balenaEtcher visitando este enlace según tu sistema operativo

  • Paso 4. Ejecuta balenaEtcher como administrador

pir

  • Paso 5. Haz clic en Flash from file y apunta al archivo de imagen de OpenWrt que descargaste anteriormente

  • Paso 6. Haz clic en Select target y selecciona la unidad USB conectada

  • Paso 7. Finalmente, haz clic en Flash!

pir

Por favor espera unos minutos hasta que el proceso de flasheo esté completo.

Conexión de Puertos Dual Gigabit Ethernet​

Una vez que OpenWrt haya terminado de flashearse en la unidad USB, puedes conectar cables Ethernet a la placa como se muestra a continuación:

pir

La imagen de OpenWrt ya incluye las configuraciones de red necesarias para que los puertos dual Gigabit funcionen de inmediato, por lo que no tienes que configurarlos tú mismo. Sin embargo, aquí hay una explicación de cómo están configurados los 2 puertos.

Un puerto está configurado como una interfaz LAN y el otro como una interfaz WAN. La interfaz WAN es la que puede conectarse a internet y está configurada como un cliente DHCP. Por otro lado, la interfaz LAN es la que puede conectarse a los dispositivos cliente y está configurada como un servidor DHCP.

Aquí la interfaz LAN está configurada para que tenga una dirección IP estática de 192.168.2.1. Sin embargo, si conectas este router OpenWrt a otro router con IP de puerta de enlace predeterminada de 192.168.2.1, es posible que quieras cambiar la dirección IP en la interfaz LAN o de lo contrario OpenWrt tendrá conflicto de IP. ¡Por favor sigue las FAQ a continuación para aprender más!

Instalar OpenWrt​

Ahora que hemos creado una unidad USB booteable anteriormente, continuemos con la instalación de OpenWrt en ODYSSEY - X86J4125

  • Paso 1. Inserta la unidad USB booteable en la placa ODYSSEY y conecta la placa a una pantalla y un teclado

  • Paso 2. Enciende la placa y mantén presionado F7 para entrar a la pantalla del administrador de arranque

pir

  • Paso 3. Selecciona el USB booteable y presiona ENTER

Ahora OpenWrt comenzará a ejecutarse en vivo desde la unidad USB.

  • Paso 4. Enciende la placa, abre un navegador web y escribe 192.168.2.1 en la barra de búsqueda

  • Paso 5. Una vez que se abra el portal de OpenWrt, navega a System > FileTransfer

  • Paso 6. Haz clic en Choose File bajo Upload y selecciona la imagen de OpenWrt que descargamos anteriormente

nota

Asegúrate de que el archivo .gz esté extraído al archivo .img antes

  • Paso 7. Haz clic en Upload

pir

Ahora la imagen se guarda en el directorio /tmp/upload/

  • Paso 8. Navega a System > TTYD Terminal e inicia sesión con root como nombre de usuario

  • Paso 9. Escribe lsblk para listar los dispositivos de almacenamiento conectados

pir

  • Paso 10. Escribe lo siguiente para flashear la imagen de OpenWrt al dispositivo de almacenamiento conectado (eMMC/ HDD/ SSD)
dd if=/tmp/upload/openwrt-x86-64-generic-ext4-combined-efi.img of=/dev/sda 
nota

/dev/sda corresponde al dispositivo de almacenamiento conectado

  • Paso 11. Una vez que termine de flashear al dispositivo de almacenamiento, reinicia la placa, retira la unidad USB y comenzará a arrancar OpenWrt desde el dispositivo de almacenamiento conectado.

Ejecutar OpenWrt​

Ahora que hemos terminado de configurar el software OpenWrt y los puertos Ethernet Gigabit duales, procederemos a ejecutar OpenWrt en la Placa Portadora Ethernet Gigabit Dual para Raspberry Pi CM4 y ODYSSEY - X86J4125. Esta sección no se dividirá según las 2 placas porque ambas tendrán la misma funcionalidad OpenWrt junto con la misma interfaz web.

Una vez que los cables ethernet estén conectados como antes y la imagen OpenWrt esté flasheada, procede con los pasos a continuación

  • Paso 1. Enciende la placa

  • Paso 2. Abre un navegador web y escribe 192.168.2.1

Verás la interfaz web Luci de OpenWrt aquí. La imagen OpenWrt compilada por Seeed incluye muchos paquetes listos para usar. ¡Así que puedes usar estos paquetes para realizar muchas aplicaciones!

pir

Ejecutar OpenWrt R23.5​

Actualizamos la última versión de OpenWrt para Rerouter, la versión R23.5. Si quieres usar la última versión de OpenWrt, puedes elegir la imagen a continuación.

Imágenes OpenWrt R23.5

Una vez que los cables ethernet estén conectados como antes y la imagen OpenWrt esté flasheada, procede con los pasos a continuación

  • Paso 1. Enciende la placa

  • Paso 2. Abre un navegador web y escribe 192.168.1.1

account: root
password: password

pir

Prueba de Velocidad de Red​

Finalmente procederemos a probar las velocidades de red en la Placa Portadora Dual Gigabit Ethernet para Raspberry Pi CM4 y ODYSSEY - X86J4125 con OpenWrt instalado.

Placa Dual Gigabit como Servidor y ODYSSEY como Cliente​

Primero usaremos la Placa Portadora Dual Gigabit Ethernet como servidor y ODYSSEY - X86J4125 como cliente para la prueba de red

nota

Asegúrate de cambiar la dirección IP de la interfaz LAN en la placa ODYSSEY a 192.168.3.1 siguiendo esto

  • Paso 1. Conecta las placas como sigue

pir

  • Paso 2. Abre un navegador web e inicia sesión en ambas placas y accede al terminal como sigue:

Placa Portadora Dual Gigabit Ethernet

  • Escribe 192.168.2.1 en la barra de búsqueda del navegador web

  • Navega a System > TTYD Terminal e inicia sesión con root como nombre de usuario

ODYSSEY - X86J4125/ X86J4105

  • Escribe 192.168.3.1 en la barra de búsqueda del navegador web

  • Navega a System > TTYD Terminal e inicia sesión con root como nombre de usuario

nota

Asegúrate de que ambos dispositivos no estén en el mismo rango de IP en la interfaz LAN

  • Paso 3. Instala la herramienta de prueba de rendimiento de red iperf3 en ambos dispositivos
opkg update
opkg install iperf3
  • Paso 4. En la ventana Terminal TTYD de la Dual Gigabit Ethernet Carrier Board, escribe lo siguiente para iniciar iperf3 como servidor
iperf3 -s
  • Paso 5. En la ventana Terminal TTYD de ODYSSEY - X86J4125, escribe lo siguiente para iniciar iperf3 como cliente y conectarte al servidor creado anteriormente
iperf3 -c 192.168.2.1
nota

Aquí se escribe la dirección IP del servidor de la Placa Dual Gigabit

Ahora verás los resultados de la prueba de velocidad de red como sigue

pir

nota

Aquí puedes ver que la velocidad está cerca de 1Gbps

ODYSSEY como Servidor y Placa Dual Gigabit como Cliente​

Ahora usaremos ODYSSEY - X86J4125 como servidor y la Placa Portadora Dual Gigabit Ethernet como cliente para la prueba de red

  • Paso 1. Conecta las placas como sigue

pir

  • Paso 2. En la ventana Terminal TTYD de ODYSSEY - X86J4125, escribe lo siguiente para iniciar iperf3 como servidor
iperf3 -s
  • Paso 3. En la ventana Terminal TTYD de la Placa Portadora Dual Gigabit Ethernet, escriba lo siguiente para iniciar iperf3 como cliente y conectarse al servidor creado anteriormente
iperf3 -c 192.168.3.1
nota

Aquí se escribe la dirección IP del servidor ODYSSEY-X86

Ahora verás los resultados de la prueba de velocidad de red como sigue

pir

nota

Aquí puedes ver que la velocidad está cerca de 1Gbps

FAQ​

Para más detalles, por favor haz clic aquí

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...