Saltar al contenido principal

Proyecto Uno - Parpadeo

El propósito de este proyecto es demostrar una simple pantalla de salida digital usando el twig LED. Conecta tu equipo como se muestra en la imagen a continuación: Conecta el Twig LED al conector D1/D2 Digital I/O en el Shield Grove. El Pin D1 de Arduino alimenta el LED Verde en el conector SIG del Twig.

Ahora sube el siguiente sketch de Arduino:

// Project One - Double Blink
//

int del=500; // adjust for blink rate

void setup()
{
pinMode(1, OUTPUT);
}

void loop()
{
digitalWrite(1, HIGH);

delay(del);
digitalWrite(1, LOW);

delay(del);
}

te simple. El LED parpadea alternativamente, con el retraso entre los dos establecido por la variable del. Sin embargo, al hacerlo puedes experimentar por ti mismo lo simple que es usar el sistema Grove.

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...