Saltar al contenido principal

RS485 Sensor de Temperatura del Aire, Humedad y Presión Barométrica(S-THP-01A)

Un sensor RS485 de temperatura del aire, humedad y presión barométrica con clasificación IP56 tiene un amplio rango de operación de 0-100% HR, -40 a 125°C, y 300-1100 hPa. Es ideal para aplicaciones como agricultura inteligente, monitoreo meteorológico, cálculo de evapotranspiración, prevención de moho y más. Al integrar este sensor con el registrador de datos SenseCAP S2100, los usuarios pueden lograr una recolección y gestión de datos sin problemas.

Actualizable a Sensores Industriales

Con el registrador de datos SenseCAP S2100, puedes convertir fácilmente este sensor en un sensor LoRaWAN®. Seeed no solo te ayuda con la creación de prototipos, sino que también te ofrece la posibilidad de expandir tu proyecto con la serie SenseCAP de sensores industriales robustos.

Trabajar con el Registrador de Datos LoRaWAN S2100

En esta página, te guiaremos a través del proceso de conectar el Registrador de Datos LoRaWAN S2100 con un Sensor RS485 de Temperatura del Aire, Humedad y Presión Barométrica, permitiéndote crear un sensor inalámbrico LoRaWAN robusto de grado industrial que puede ser usado comercialmente en solo cinco minutos.

Comenzar

Preparación

Hardware

Materiales requeridos
Registrador de Datos SenseCAP S2100RS485 Sensor de Temperatura del Aire, Humedad y Presión BarométricaDestornillador de cruz

1. Prepare el registrador de datos, sensor de temperatura del aire, humedad y presión barométrica RS485, gateway y herramientas.

  1. Registrador de datos: Es un convertidor LoRaWAN que convierte sensores MODBUS RS485/Analógicos/GPIO en sensores habilitados para LoRa y por lo tanto transfiere datos a través del protocolo LoRaWAN.

  2. Sensor de temperatura del aire, humedad y presión barométrica RS485: Este sensor mide con precisión la temperatura del aire, humedad y presión barométrica dentro de los rangos de 0-100% HR, -40 a 125°C y 300-1100 hPa. Es adecuado para aplicaciones precisas de monitoreo ambiental industrial.

  3. Destornillador de cruz: Se utiliza para ensamblar la sonda del sensor.

  4. Gateway: El sensor LoRaWAN transmite datos a un gateway LoRaWAN, que luego los transmite al servidor en la nube. Si no tienes un gateway, hay dos opciones:

  • Opción 1: Los sensores funcionan en áreas cubiertas por la Red Helium (Consulta en Helium Explorer). Donde esté disponible la red helium, puedes usar sensores para transferir datos sin comprar un gateway.
  • Opción 2: Comprar un gateway.
  1. Descarga la aplicación SenseCAP Mate para la configuración:
Aplicación SenseCAP Mate iOS&Android

La preparación está completa. ¡Comencemos!

2. Arquitectura de red

Comencemos con la red de LoRaWAN. El registrador de datos convierte los datos del sensor en datos LoRa y carga los datos al gateway. El gateway carga los datos al servidor.

3. Conectar el sensor de temperatura del aire, humedad y presión barométrica RS485

  • Paso 1: Desatornilla los tres tornillos del registrador de datos
  • Paso 2: Retira la cubierta inferior y saca la PCBA interior hasta que los terminales de tornillo sean accesibles. No necesitas sacar toda la placa
  • Paso 3: Retira la tapa roscada desenroscando en dirección contraria a las agujas del reloj
  • Paso 4: Pasa el cable incluido a través de la tapa roscada y la cubierta inferior
  • Paso 5: Conecta los cables del cable en el terminal de tornillo como sigue

Consejos: Si estás usando otro protocolo, como 4-20mA, consulta la tabla de pines:

Secuencia de cables del sensor de temperatura del aire, humedad y presión barométrica RS485:

  • Paso 6: Vuelve a colocar la unidad de hardware dentro de la carcasa, ciérrala desde la cubierta inferior y atorníllala de vuelta
  • Paso 7: Aprieta la tapa roscada y asegura el cable en su lugar

Una vez que todas las conexiones estén hechas para el sensor de nivel ultrasónico y el registrador de datos, debería verse como se muestra a continuación

4. Configurar ajustes para la comunicación del registrador de datos y el sensor de temperatura del aire, humedad y presión barométrica RS485

  • Paso 1: Selecciona S2100 Data Logger y haz clic en Setup en la página de configuración.
  • Paso 2: Presiona el botón y manténlo presionado durante 3 segundos, el LED verde parpadeará con una frecuencia de 1s. Luego haz clic en Scan para comenzar a escanear el Bluetooth del registrador de datos.
  • Paso 3: Configura los parámetros de LoRaWAN y del sensor (incluyendo el comando RS485 Modbus-RTU).

Cómo importar plantilla

  • Paso 3: Haz clic en Send y prueba el sensor haciendo clic en Measure

¡La distancia y temperatura del sensor se obtienen exitosamente!

5. Cargar los datos al portal SenseCAP y la aplicación Mate

  • Paso 1: Regresa a la página de inicio de la aplicación y los LEDs rojos del registrador de datos comenzarán a parpadear durante un par de segundos seguidos por LEDs verdes parpadeando brevemente para indicar que la conexión LoRaWAN es exitosa y los datos son enviados. Alternativamente puedes hacer clic en el botón del registrador de datos una vez, para forzar este envío de datos. Antes de cargar datos, asegúrate de que el gateway esté funcionando correctamente o tenga cobertura de red helium.

Ahora necesitamos agregar este sensor a la plataforma SenseCAP para poder ver los datos en la nube

  • Paso 2: Vincular el registrador de datos escaneando el código QR.

6. Probar el sensor en un entorno real.

Aplicación rápida al escenario real al aire libre para monitoreo a largo plazo.

En la actualidad, se ha desarrollado un sensor LoRaWAN.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...