Saltar al contenido principal

Sensor mmWave de 24GHz - Sensor de Detección de Caídas Humanas (MR24FDB1)

Introducción

El módulo de detección de caídas por radar mmWave es un módulo mmWave autónomo, protector de la privacidad y seguro que opera a 24GHz. Con el radar Doppler mejorado de Infineon y el algoritmo estándar, el módulo es una solución ideal para aplicaciones individuales como el cuidado de la salud de personas mayores, hogar inteligente y alarma de peligro.

Aplicación

  • Detección de Caídas
  • Hogar Inteligente
  • Cuidado de la Salud

Características

  • Tecnología confiable: Radar industrial FMCW mmWave de Infineon
  • Teoría habilitada: Aplica tecnología de radar Doppler con Sensor de Distancia Cercana (NDS) operando a 24GHz
  • Algoritmo estándar: Distingue condiciones ocupado/desocupado e identifica actividades humanas en el entorno de auto-adaptación
  • Detección singular de caídas: Detecta simultáneamente, protegiendo la privacidad, de forma inalámbrica, libre de dispositivos portátiles, caídas sospechosas/caídas rápidas/permanencia anormalmente larga en un área de hasta 20 metros cuadrados
  • Protección perfecta de la privacidad: Proporciona capacidades de vigilancia sin identificación
  • Ubicación de instalación flexible: Opera correctamente independientemente de los bloques de refugio
  • Estado de trabajo inofensivo: Emite 10 dBm de potencia de energía inofensiva
  • Alta precisión: Disminuye la interferencia de objetos no vivos y los resultados de salida alcanzan más del 95% de precisión
  • Alta robustez: Mantiene el funcionamiento adecuado en un entorno complejo que contiene diferentes temperaturas, humedad, ruido, corrientes de aire, polvo, luz, etc.
  • Antena de alto rendimiento: Detecta incluso micromovimientos en un patrón de haz en abanico donde Horizontal 90°/ Vertical 60°
  • Distancia de medición:
    • Distancia máxima de percepción de movimiento: hasta 12 metros
    • Distancia máxima de percepción de micromovimiento: hasta 5 metros
    • Distancia máxima de percepción corporal: hasta 3 metros
  • Tiempo de detección:
    • Estado desocupado a ocupado: dentro de 0.5 segundos
    • Estado tripulado a no tripulado: más de 1 minuto
  • Radar personalizable: Soporta desarrollo secundario incluyendo parámetros de radar, protocolo, antena, función

Descripción del Hardware

  1. Salida S1: nivel alto - ocupado, nivel bajo - desocupado.
  2. Salida S2: nivel alto - activo, nivel bajo - estacionario
  3. GP1 a GP4 son controles de selección de parámetros, que pueden ser redefinidos según los requisitos del usuario.
  4. Las señales de salida de esta interfaz están todas a nivel de 3.3V.
precaución

El consumo de energía del producto es de 500mW, lo cual no es adecuado para suministro de energía a largo plazo.

Característica

Comenzando

Descripción General de la Biblioteca de Arduino

tip

Si esta es tu primera vez usando Arduino, te recomendamos encarecidamente que consultes Comenzando con Arduino.

El código de la biblioteca utilizado en este ejemplo se puede descargar haciendo clic en el icono de abajo.

Antes de comenzar a desarrollar un sketch, veamos las funciones disponibles de la biblioteca.

  • void recvRadarBytes() —— Esta función toma la longitud del marco actual devuelto por el radar. Los marcos se almacenan en un array según esa longitud. Parámetros de entrada: Ninguno Valor de retorno: Ninguno

  • void Bodysign_judgment(byte inf[], float Move_min, float Move_max) —— Los datos devueltos por el radar contienen una gran cantidad de datos físicos. El usuario tiene la flexibilidad de ajustar la información de movimiento detectada basándose en los datos de señal y el algoritmo de decodificación proporcionado por la función. El contenido del juicio se enviará a través del puerto serie. Parámetros de entrada:

    • byte inf[] —— Marcos de datos enviados por el radar.

    • float Move_min —— Determinar el umbral del usuario estando en un estado estacionario o desocupado.

    • float Move_max —— Determinar el valor umbral para que el usuario esté en un estado estacionario o un estado donde alguien está en movimiento.

      Valor de retorno: Ninguno Acerca de la descripción de los parámetros de señal: Teóricamente, los valores calculados de los parámetros de señal van de 0 a 100. Cuando el valor calculado es 0, significa que no se detecta a nadie en el entorno circundante. Cuando el valor calculado es 1, significa que se detecta que el entorno está ocupado y en un estado estacionario. Un valor calculado de 2 a 100 indica que se detecta que los alrededores están ocupados y activos.

  • void Situation_judgment(byte inf[]) —— Esta función detecta si el cuerpo humano se está acercando o alejando de la ubicación donde se encuentra el radar y determina el movimiento del cuerpo humano, según el algoritmo interno del radar. Esta información se enviará a través del puerto serie. Parámetros de entrada:

    • byte inf[] —— Marcos de datos enviados por el radar.

      Valor de retorno: Ninguno

  • void Fall_inf(byte inf[]) —— Esta función completa la decodificación de la información de detección de caídas devuelta por el radar e imprime los resultados de la detección del radar a través del puerto serie. Parámetros de entrada:

    • byte inf[] —— Marcos de datos enviados por el radar.

      Valor de retorno: Ninguno

  • unsigned short int us_CalculateCrc16(unsigned char *lpuc_Frame, unsigned short int lus_Len) —— Esta función se utiliza para generar la suma de verificación CRC16. Parámetros de entrada:

    • unsigned char *lpuc_Frame —— El marco de datos que deseas enviar al radar (sin incluir el marco de suma de verificación final de 2 Bytes).

    • unsigned short int lus_Len —— La longitud del marco de datos que deseas enviar al radar.

      Valor de retorno: Dígito de verificación de tipo entero de 2 Bytes.

      Valor de retorno: Ninguno

  • void SerialInit() —— Establece la velocidad de baudios del puerto serie del radar a 9600. Si es una placa Seeeduino, establece el puerto serie suave a RX: 2, TX: 3. Parámetros de entrada: Ninguno Valor de retorno: Ninguno

Instalación

Paso 1. Necesitas instalar un Software de Arduino.

Paso 2. Inicia la aplicación Arduino.

Paso 3. Selecciona tu modelo de placa de desarrollo y agrégalo al IDE de Arduino.

  • Si quieres usar Seeeduino V4.2 para las rutinas posteriores, por favor consulta este tutorial para terminar de agregarlo.

  • Si quieres usar Seeeduino XIAO para las rutinas posteriores, por favor consulta este tutorial para terminar de agregarlo.

  • Si quieres usar XIAO RP2040 para las rutinas posteriores, por favor consulta este tutorial para terminar de agregarlo.

  • Si quieres usar XIAO BLE para las rutinas posteriores, por favor consulta este tutorial para terminar de agregarlo.

Paso 4. Instala la biblioteca de código de Arduino.

Comienza obteniendo la base de código de GitHub y descargándola a tu computadora local.

Dado que has descargado la biblioteca zip, abre tu IDE de Arduino, haz clic en Sketch > Include Library > Add .ZIP Library. Elige el archivo zip que acabas de descargar, y si la biblioteca se instala correctamente, verás Library added to your libraries en la ventana de notificación. Lo que significa que la biblioteca se instaló exitosamente.

Materiales Requeridos

Antes de completar los siguientes ejemplos, necesitarás preparar los siguientes materiales.

Sensor de Radar mmWave de 24GHzSeeed XIAO BLE nRF52840 SenseCable de Cinta de 2mm a 2.54mm de Paso

Paso 1. Conecta el dispositivo a la computadora a través de la placa principal. El diagrama de cableado se muestra en la tabla a continuación.

Sensor de RadarPlaca Principal
5V-->5V
GND-->GND
RX-->D6
TX-->D7

Paso 2. En la barra de menú en la esquina superior izquierda del IDE de Arduino, selecciona herramientas, elige el tipo de placa de desarrollo que estás usando y selecciona el puerto serie correspondiente.

tip

Si estás usando MacOS, el nombre del puerto serie del dispositivo a menudo comenzará con /dev/cu.usbmodem xxx, terminando con el nombre del dispositivo. Si estás usando Windows, el nombre del puerto serie del dispositivo a menudo comenzará con COM, nuevamente terminando con el nombre del dispositivo.

En este ejemplo, demostraremos cómo funciona el radar con nuestro producto popular XIAO BLE.

Demo1 Decodificar la salida de datos del algoritmo de radar integrado del estado del entorno

El radar tiene un conjunto completo de algoritmos integrados que pueden generar directamente las condiciones ambientales obtenidas por el juicio del radar. Esta rutina describirá cómo imprimir las condiciones ambientales detectadas por el radar directamente a través del puerto serie mediante código.

El código en este ejemplo es el siguiente.

#include <falldetectionradar.h>

FallDetectionRadar radar;

void setup()
{
radar.SerialInit();
Serial.begin(9600);
delay(1500);
Serial.println("Readly");
}

void loop()
{
radar.recvRadarBytes(); //Receive radar data and start processing
if (radar.newData == true) { //The data is received and transferred to the new list dataMsg[]
byte dataMsg[radar.dataLen+1] = {0x00};
dataMsg[0] = 0x55; //Add the header frame as the first element of the array
for (byte n = 0; n < radar.dataLen; n++)dataMsg[n+1] = radar.Msg[n]; //Frame-by-frame transfer
radar.newData = false; //A complete set of data frames is saved

//radar.ShowData(dataMsg); //Serial port prints a set of received data frames
radar.Fall_inf(dataMsg); //Sleep information output
}

}

En el código setup(), activamos el puerto Serial y el puerto Serial1 en el XIAO BLE. Serial se usa para la impresión de datos y Serial1 se usa para la comunicación entre el XIAO BLE y el radar. Según la velocidad de baudios del radar, establecemos la velocidad de baudios de ambos puertos serie a 9600. Cuando esté listo, el monitor serie imprimirá Ready.

radar.Situation_judgment(dataMsg);

Cuando la lista dataMsg se obtiene completamente, se utilizará como parámetro de la función Situation_judgment() para completar la salida de los datos de monitoreo ambiental, y el resultado de salida se imprimirá directamente en el monitor serie.

Sube el programa. Abrir tu monitor serie con una velocidad de baudios de 9600 debería mostrar el resultado. La salida debería verse algo como la imagen de abajo.

tip

Si no ves datos después de abrir el monitor serie, puede ser normal. La adquisición de esta parte de los datos del radar depende de los cambios en el movimiento humano dentro del rango de monitoreo del radar. Solo cuando el movimiento de la persona dentro del rango cambia, el radar enviará datos, y solo entonces se imprimirán los datos.

Si quieres ver qué datos devuelve el radar, puedes descomentar radar.ShowData(dataMsg);, que mostrará el conjunto completo de tramas de datos recibidas a través del monitor serie.

Demo2 Obtención del movimiento humano usando análisis de parámetros característicos

Entre la gran cantidad de datos devueltos por el radar, la información sobre datos físicos constituye la mayoría de la información. A veces, la dependencia excesiva de los propios algoritmos del radar puede producir resultados menos que satisfactorios en algunos escenarios. Entonces, podemos elegir usar la información devuelta por el radar para hacer ajustes adecuados según los escenarios de aplicación reales.

El código en este ejemplo es el siguiente.

//Physical_Parameters_Example.ino

#include <sleepbreathingradar.h>

SleepBreathingRadar radar;

void setup()
{
radar.SerialInit();
Serial.begin(9600);
delay(1500);
Serial.println("Readly");
}

void loop()
{
radar.recvRadarBytes(); //Receive radar data and start processing
if (radar.newData == true) { //The data is received and transferred to the new list dataMsg[]
byte dataMsg[radar.dataLen+1] = {0x00};
dataMsg[0] = 0x55; //Add the header frame as the first element of the array
for (byte n = 0; n < radar.dataLen; n++)dataMsg[n+1] = radar.Msg[n]; //Frame-by-frame transfer
radar.newData = false; //A complete set of data frames is saved

//radar.ShowData(dataMsg); //Serial port prints a set of received data frames
radar.Bodysign_judgment(dataMsg, 1, 15); //Output of human movement using sign parameters
}
}
radar.Bodysign_judgment(dataMsg, 1, 15);

Una vez que se obtiene el array dataMsg, podemos pasar los datos de este array como el primer argumento a la función Bodysign_judgment(), que analiza los parámetros de signos.

El segundo y tercer parámetros de la función Bodysign_judgment() son los valores críticos para juzgar el desocupado y el cuerpo humano en reposo, los valores críticos para el cuerpo humano en reposo y en movimiento, respectivamente.

(1, 15) significa que cuando el valor calculado del signo corporal es menor que 1, se muestra que no hay nadie en el entorno. Cuando el valor somático es mayor o igual a 1 y menor que 15, la salida es que el entorno actual está ocupado por alguien en estado estacionario. Cuando el valor del signo corporal es mayor o igual a 35, muestra que hay alguien moviéndose en el entorno.

Sube el programa. Abrir tu monitor serie a una velocidad de baudios de 9600 debería mostrar el resultado. La salida debería verse algo como la imagen de abajo.

tip

Los valores que siguen al marco de datos de salida representan los valores de signos calculados.

Demo 3 Enviando datos al radar

El radar abre un número muy grande de interfaces para que obtengamos información y para configurar la sensibilidad del radar o la escena. Esta rutina instruirá al usuario sobre cómo usar el manual del usuario para enviar mensajes de datos al radar para ajustar los parámetros del radar o para obtener la información de datos deseada.

Paso 1. Obtener marcos de datos basados en la consulta deseada.

Descarga el manual del usuario en el área de Recursos, y en el Capítulo 8.2, encuentra el contenido de los marcos que necesitas consultar o configurar, y organízalos.

En este ejemplo, asumiendo que quieres consultar el ID del dispositivo radar, deberías poder obtener el código de función deseado, código de dirección 1 y código de dirección 2.

Paso 2. Abre el código de ejemplo en Arduino IDE.

El código en este ejemplo es el siguiente.

//CRC_Checksum_Generation.ino

#include <sleepbreathingradar.h>

SleepBreathingRadar radar;
char buff[30];

void setup()
{
radar.SerialInit();
Serial.begin(9600);
delay(1500);
Serial.println("Readly");
}

void loop()
{
//Please fill in the data frame you want to set according to the datasheet(Excluding 2 Byte checksum frames)
unsigned char data[] = {0x55, 0x08, 0x00, 0x05, 0x01, 0x04, 0x03};

unsigned int length = sizeof(data)/sizeof(unsigned char);
unsigned char datas[length + 2];
for (int n = 0; n < length; n++)datas[n] = data[n];
unsigned short int crc_data = radar.us_CalculateCrc16(data, length);
sprintf(buff, "The CRC16 values is: %04x", crc_data);
Serial.println(buff);
datas[length] = (crc_data & 0xff00) >> 8;
datas[length+1] = crc_data & 0xff;
Serial.print("The datas send to the radar: ");
for (int n = 0; n < length + 2; n++){
char buffsend[1];
sprintf(buffsend, "0x%02x ", datas[n]);
Serial.print(buffsend);
}
Serial.println();
delay(6000);
}

Paso 3. Modifica el contenido del marco de datos para generar el marco de datos completo enviado al radar.

Lo que necesitamos modificar es el array data[] en el bucle.

//Please fill in the data frame you want to set according to the datasheet(Excluding 2 Byte checksum frames)
unsigned char data[] = {0x55, 0x08, 0x00, 0x05, 0x01, 0x04, 0x03};

Los lugares que necesitamos modificar son el segundo elemento, del cuarto al último elemento. La trama de cabecera 0x55 es fija y no necesita ser modificada. La segunda trama es la trama de longitud, por favor modifícala según la longitud de los datos que envíes. La tercera trama es fija a 0x00. La cuarta trama es el código de función, la quinta trama es el código de dirección 1, y así sucesivamente.

tip

Acerca del método de cálculo de la trama de longitud: Longitud = Longitud de Datos + Código de Función + Código de Dirección 1 + Código de Dirección 2 + Datos + Suma de Verificación. (Las tramas de cabecera no se cuentan)

Consulta el Capítulo 8 del manual de usuario para obtener más información sobre formatos y reglas de tramas.

Sube el programa. Abrir tu monitor serie a una velocidad de baudios de 9600 debería mostrar el resultado. La salida debería verse algo como la imagen de abajo.

Los datos completos que necesitan ser enviados al radar se mostrarán en el monitor serie.

Otras formas

Si no quieres usar ningún maestro para generar tramas de datos completas, también puedes pegar este código de abajo en un editor que pueda ejecutar programas C. Sigue el procedimiento anterior y llena los datos del array con el contenido de tus tramas.

#include <stdio.h>

const unsigned char cuc_CRCHi[256]= {
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
0x00, 0xC1, 0x81, 0x40
};

const unsigned char cuc_CRCLo[256]= {
0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06, 0x07, 0xC7,
0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD, 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E,
0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09, 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9,
0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A, 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC,
0x14, 0xD4, 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3, 0xF2, 0x32,
0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4, 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D,
0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A, 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38,
0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29, 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF,
0x2D, 0xED, 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60, 0x61, 0xA1,
0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67, 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4,
0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F, 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB,
0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68, 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA,
0xBE, 0x7E, 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71, 0x70, 0xB0,
0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92, 0x96, 0x56, 0x57, 0x97,
0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C, 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E,
0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B, 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89,
0x4B, 0x8B, 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42, 0x43, 0x83,
0x41, 0x81, 0x80, 0x40
};

static unsigned short int us_CalculateCrc16(unsigned char *lpuc_Frame, unsigned short int lus_Len){
unsigned char luc_CRCHi = 0xFF;
unsigned char luc_CRCLo = 0xFF;
int li_Index=0;
while(lus_Len--){
li_Index = luc_CRCLo ^ *( lpuc_Frame++);
luc_CRCLo = (unsigned char)( luc_CRCHi ^ cuc_CRCHi[li_Index]);
luc_CRCHi = cuc_CRCLo[li_Index];
}
return (unsigned short int )(luc_CRCLo << 8 | luc_CRCHi);
}

int main() {
//Please fill in the data frame you want to set according to the datasheet(Excluding 2 Byte checksum frames)
unsigned char data[] = {0x55, 0x07, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01};

unsigned short int crc_data = 0x0000;
unsigned int length = sizeof(data)/sizeof(unsigned char);
unsigned char datas[length + 2];
for (int n = 0; n < length; n++)datas[n] = data[n];
printf("The data frame length is: %d\n", length);
crc_data = us_CalculateCrc16(data, length);
datas[length] = (crc_data & 0xff00) >> 8;
datas[length+1] = crc_data & 0xff;
printf("The last two CRC check digits are: %04x\n", crc_data);
printf("The datas send to the radar: ");
for (int n = 0; n < length + 2; n++){
printf("0x%02x ", datas[n]);
}
printf("\n");
return 0;
}

Después de la ejecución del editor, también es posible generar los marcos de datos completos que necesitan ser enviados al radar.

Paso 4. Enviar marcos de datos al radar.

Conecta el radar directamente al puerto USB de la computadora a través de un dispositivo UART a USB. El cableado se muestra en la tabla a continuación.

Sensor de RadarPlaca Principal
5V-->5V
GND-->GND
RX-->TX
TX-->RX

Usa un software como asistente de depuración serial para seleccionar el puerto serie donde se encuentra el radar.

precaución

El radar de 24GHz necesita una fuente de alimentación de 5V, de lo contrario el radar puede no funcionar correctamente.

Después de una conexión exitosa, verás el radar enviando un flujo constante de mensajes.

Pega la trama de datos completa que obtuvimos en el paso 3 en el área de envío del software. Luego haz clic en Enviar.

Puedes buscar un conjunto de datos devueltos con el tercer elemento siendo 0x03. Este conjunto de datos es la información obtenida después de la consulta. Si envías datos que ajustan los parámetros del radar, también devolverá dicha información.

precaución

Si eliges ASCII como formato para enviar datos, cada conjunto de datos necesita tener el prefijo 0x. Si eliges HEX, entonces cada conjunto de datos no necesita tener el prefijo 0x.

Solución de problemas

FAQ1: ¿Cómo aplicar el código a Seeeduino (o Arduino)?

Debido al diferente diseño de hardware, el puerto serie de la serie XIAO o Wio Terminal se llama Serial1, mientras que Seeeduino o Arduino necesitan usar puerto serie suave. Si quieres usar el radar para Seeeduino, puedes cambiar el puerto serie suave o usar los pines 2 (RX) y 3 (TX).

FAQ2: ¿Qué debo hacer si XIAO BLE y el Radar recopilan datos durante mucho tiempo y no pueden cargar el código?

En este momento, puedes usar tu dedo para presionar ligeramente el botón de reinicio en la parte superior de XIAO BLE para volver a cargar el programa y ejecutarlo.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...