Saltar al contenido principal

Usar la Raspberry Pi como un NAS (Almacenamiento Conectado a la Red)

La Raspberry Pi es una microcomputadora potente, popular entre los entusiastas de la tecnología. Se puede usar para varios proyectos DIY, incluyendo la configuración de un Almacenamiento Conectado a la Red (NAS). En este tutorial, exploraremos los siguientes aspectos:

¿Es Buena la Raspberry Pi para NAS?

pir

La Raspberry Pi tiene capacidades de procesamiento sólidas y opciones de configuración flexibles, lo que la convierte en una opción ideal para construir un NAS. Aquí están sus ventajas:

  • Costo-Efectivo: La Raspberry Pi es relativamente económica comparada con dispositivos NAS tradicionales.
  • Bajo Consumo de Energía: La Raspberry Pi tiene un consumo de energía muy bajo, haciéndola adecuada para operación 24/7.
  • Flexibilidad y Personalización: Puedes instalar varios sistemas operativos y software para configurar el NAS según sea necesario.
  • Soporte de la Comunidad: La Raspberry Pi tiene una gran comunidad de usuarios, proporcionando abundantes recursos y soporte técnico.

Sin embargo, hay algunas limitaciones a considerar:

  • Limitaciones de Rendimiento: La Raspberry Pi puede tener restricciones de rendimiento comparada con dispositivos NAS de alta gama, especialmente al manejar grandes cantidades de datos.
  • Limitaciones de Almacenamiento: La Raspberry Pi en sí misma no tiene almacenamiento integrado de gran capacidad y requiere discos duros externos o SSDs.

¿Cómo Convertir la Raspberry Pi 5 en NAS?

Convertir la Raspberry Pi 5 en un NAS no es complicado. Solo sigue estos pasos:

Paso 1: Preparar el Hardware

  • Una Raspberry Pi 5
  • Una tarjeta microSD (se recomienda 32GB o más)
  • Un adaptador de corriente estable
  • Disco duro externo o SSD
  • Conexión de red (cableada o inalámbrica)

Paso 2: Instalar el Sistema Operativo

  1. Usa una herramienta como Raspberry Pi Imager para escribir la imagen del SO en la tarjeta microSD.
pir
  1. Selecciona "Raspberry Pi 5" -> "Raspberry Pi OS (32-bit)" -> tarjeta SD (asegúrate de seleccionar el dispositivo correcto para evitar pérdida de datos si otros dispositivos USB están conectados), luego haz clic en "Next." Aquí hay un ejemplo:
pir
  1. Luego, edita la configuración. Aquí hay un ejemplo de la configuración proporcionada:
  • Ingresa tu nombre de host elegido nas (recomendado en este tutorial).
  • Ingresa un nombre de usuario y contraseña, que necesitarás más tarde para autenticación.
  • Marca la casilla junto a "Configure WiFi" para que tu Pi pueda conectarse automáticamente al Wi-Fi.
  • Ingresa tu SSID de red (nombre) y contraseña.
  • Marca la casilla junto a "Enable SSH," para que podamos conectarnos al Pi sin usar mouse y teclado.
pir
  1. Después de hacer clic en "Save," comienza a grabar la imagen. El proceso puede tomar algún tiempo. Cuando aparezca como se muestra en la imagen a continuación, indica que la grabación está completa.
pir

Paso 3: Conexión Remota al Pi

Después de insertar la tarjeta SD, enciende la Raspberry Pi (si es posible, conéctala a la red vía cable Ethernet, pero en este tutorial, usaremos WiFi elegido durante la creación de imagen).

Abre una sesión de terminal en tu computadora y accede a la Raspberry Pi vía SSH ejecutando el siguiente comando, reemplazando username y hostname con los configurados durante la creación de imagen:

ssh <username>@<hostname>.local

Por ejemplo:

Necesitarás ingresar la contraseña que creaste durante la creación de la imagen. Aquí tienes un ejemplo:

pir

Ahora que hemos completado la conexión SSH, es hora de convertirlo en un NAS.

Paso 4: Instalar y Configurar NAS

1.Localizar la Unidad

Primero, conecta el dispositivo de almacenamiento al Raspberry Pi, luego verifica los dispositivos de almacenamiento conectados con el siguiente comando:

lsblk

Verás una salida similar a esta:

pir
tip

En esta salida, mmcblk0 es tu tarjeta microSD, y el primer dispositivo de almacenamiento USB conectado aparece como sda (Dispositivo de Almacenamiento A). Los dispositivos adicionales serán sdb, sdc, etc.

2.Particionar la Unidad

A continuación, particiona la unidad para que Raspberry Pi OS pueda reconocerla como un único dispositivo de almacenamiento:

sudo fdisk /dev/sda

Aquí hay algunos comandos relevantes:

  • Crear una nueva partición: n
  • Listar particiones actuales: p
  • Eliminar una partición: d
  • Salir sin guardar cambios: q

En este proyecto, procederemos a crear una partición nueva ingresando 'n' seguido de presionar la tecla Enter, y la designaremos como una partición primaria escribiendo 'p' y luego presionando Enter. Para las opciones restantes, optaremos por la configuración predeterminada simplemente presionando Enter. Si hay una partición existente presente, la eliminaremos escribiendo 'd'. Aquí hay un ejemplo:

pir
tip

Si aparece el mensaje "All space for primary partitions is in use", significa que ya hay cuatro particiones primarias o tres particiones primarias y una partición extendida en el disco, y necesitarás eliminar una partición (d).

nota

Si hay particiones montadas en el disco (como mi sda1), sigue estos pasos para desmontarlas:

  1. Salir de fdisk: Escribe q y presiona Enter para salir de fdisk y evitar modificaciones accidentales.
  2. Desmontar sistemas de archivos: Si hay particiones montadas en el disco, desmóntalas primero. Puedes ver las particiones montadas con el siguiente comando:
mount | grep /dev/sda
  1. Luego desmóntalos usando el comando umount, por ejemplo:
sudo umount /dev/sda1
  1. Ejecuta:
sudo fdisk /dev/sda 

Aquí hay un ejemplo:

pir

Luego, regresa al paso de particionado anterior.

3.Formatear la Unidad

Ahora que la unidad ha sido particionada, es esencial formatearla para asegurar que el Raspberry Pi OS pueda acceder y manipular datos en ella. Para formatear tu unidad con el sistema de archivos ext4, usa el siguiente comando:

sudo mkfs.ext4 /dev/sda1
pir

4.Montar la Unidad

A continuación, monta la unidad para hacerla disponible en el sistema de archivos de la Raspberry Pi:

sudo mount /dev/sda1 /mnt

Y asegúrate de que la unidad se monte cada vez que el sistema se inicie:

sudo nano /etc/fstab

Añade la siguiente línea al final del archivo:

/dev/sda1 /mnt/sda1/ ext4 defaults,noatime 0 1

Presiona Ctrl+X, luego Y, y finalmente Enter para guardar el archivo editado en nano. Aquí tienes un ejemplo:

pir

5.Crear una Carpeta Compartida

Ejecuta el siguiente comando para crear una carpeta compartida en tu unidad:

sudo mkdir /mnt/sda1/shared

Otorga permisos de lectura, escritura y ejecución a todos los usuarios en la Raspberry Pi con el siguiente comando:

sudo chmod -R 777 /mnt/sda1/shared

Aquí hay un ejemplo:

pir

Paso 5: Compartir la Unidad a Través de la Red

Ejecuta el siguiente comando para instalar Samba, una herramienta para compartir directorios a través de una red:

sudo apt install samba samba-common-bin

Aquí hay un ejemplo:

pir

Luego, configura Samba para compartir el directorio a través de la red. Podemos instruir a Samba a través del archivo de configuración de Samba. Abre el archivo de configuración en un editor: smb.conf

sudo nano /etc/samba/smb.conf

Añade las siguientes líneas al final del archivo:

[shared]
path=/mnt/sda1/shared
writeable=Yes
create mask=0777
directory mask=0777
public=no

Presiona Ctrl+X, luego Y, y finalmente Enter para guardar el archivo editado en nano. Aquí tienes un ejemplo:

pir

Reinicia Samba para aplicar los cambios de configuración:

sudo systemctl restart smbd

Aquí hay un ejemplo:

pir

Paso 6: Conceder acceso a la unidad

Finalmente, necesitas conceder acceso al recurso compartido de Samba para que solo los usuarios autenticados puedan acceder a los archivos a través de la red. Ejecuta el siguiente comando para crear un usuario que administre el recurso compartido de Samba, nombrando el nombre de usuario como pinas en este ejemplo:

sudo adduser <username>

Aquí hay un ejemplo:

pir

Luego, añade una contraseña para ese usuario usando el siguiente comando:

sudo smbpasswd -a <username>

Aquí hay un ejemplo:

pir

Paso 7: Acceder y Usar el NAS

Desde Windows

  1. Abre el Explorador de archivos y selecciona "Conectar a unidad de red" desde el menú Equipo.
  2. Elige una letra de unidad e introduce la ruta de la carpeta, usando un formato de nombre de dominio para acceder fácilmente al dispositivo incluso si la dirección IP cambia (en este tutorial, la ruta es \nas\pinas).
  3. Introduce el nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión. Aquí tienes un ejemplo:
pir
  1. Una vez iniciada la sesión, puedes acceder a los archivos en el servidor.
pir

Siguiente Paso

Si quieres hacer que tu disco duro y Raspberry Pi se vean más organizados y estéticamente atractivos, puedes usar una impresora 3D para crear soportes y carcasas para asegurar la Raspberry Pi y el disco duro externo, y luego ensamblarlos juntos.

Problemas Comunes y Soluciones al Usar Raspberry Pi como NAS

Aquí tienes algunos problemas comunes que podrías encontrar al usar una Raspberry Pi como NAS y cómo solucionarlos:

Pregunta 1: ¿Cómo mejorar el rendimiento del NAS con Raspberry Pi?

  • Usa un SSD en lugar de un HDD para mejorar las velocidades de lectura de datos.
  • Asegúrate de que la Raspberry Pi esté conectada a través de una red cableada para un rendimiento más estable.
  • Optimiza el archivo de configuración de Samba ajustando la configuración de caché y las conexiones máximas.

Pregunta 2: ¿Cómo asegurar el NAS con Raspberry Pi?

  • Actualiza regularmente el sistema y el software para corregir vulnerabilidades de seguridad.
  • Usa contraseñas fuertes y limita el acceso SSH.
  • Configura un firewall y usa una VPN para acceso remoto.

Pregunta 3: ¿Cómo automatizar las copias de seguridad al NAS con Raspberry Pi?

  • Usa la herramienta rsync para configurar tareas de copia de seguridad periódicas:
rsync -av --delete /source_directory /mnt/external_hdd/backup_directory
  • Configure trabajos cron para copias de seguridad automáticas.

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...