Saltar al contenido principal

Introducción a RePhone

RePhone Kit es un kit de teléfono modular de código abierto que cambia la forma en que utilizamos nuestro teléfono. Proporciona una nueva forma de personalización de teléfonos, y la solución más fácil para el desarrollo de dispositivos portables/IoT.

Con Rephone puedes crear tu propio teléfono en minutos utilizando los MÓDULOS delgados, SOFTWARE accesible, y CARCASA DE TELÉFONO personalizable. También puedes hackear las cosas que te rodean, dando a objetos inanimados el poder de la comunicación celular, teniendo conversaciones con tus mascotas, plantas, juguetes, cascos de motocicleta, robots, o drones a través de conectividad celular.

Características​

  • El primer teléfono modular y de código abierto del mundo
  • Soporte para Lua, Javascript, Arduino IDE y Eclipse IDE
  • Varios módulos complementarios con características avanzadas para extensión de funciones
  • Teléfono DIY
  • Duración de aproximadamente 25 horas en espera (RePhone Kit Create)

Familia RePhone​

El núcleo del RePhone es proporcionado por Xadow GSM+BLE o por RePhone Core 3G Module (próximamente), más allá de estos dos módulos centrales hay 8 módulos complementarios encadenables más para extender las características y funcionalidades – Xadow 1.54'' Touchscreen, Xadow Audio, Xadow GSM Breakout, Xadow LED 5x7, Xadow Basic Sensors, Xadow Duino, Xadow GPS v2 y Xadow NFC v2.

Xadow GPS v2Xadow Basic SensorsXadow NFC v2
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener Más DetallesObtener Más DetallesObtener Más Detalles
Xadow LED 5 x 7Xadow GSM + BLEXadow 1.54 inch Touchscreen
-------------------------------------------
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener Más DetallesObtener Más DetallesObtener Más Detalles
Xadow AudioXadow GSM BreakoutXadow Duino
-------------------------------------------
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener Más DetallesObtener Más DetallesObtener Más Detalles

RePhone Kit Create​

RePhone Strap Kit para Pebble​

RePhone Geo Kit​

RePhone Lumi Kit​

RePhone Extension Pack​

Entorno de Desarrollo​

Hemos desarrollado bibliotecas ricas que se conectan con Arduino IDE, Lua y JavaScript, con ejemplos detallados para ayudar a programadores de nivel básico a desarrollar con módulos RePhone de manera fácil y rápida. También proporcionamos un SDK completo basado en Eclipse IDE para desarrolladores de C/C++ que trabajen con aplicaciones de alto nivel.

Consulta:

Arduino IDE para RePhone Kit

Eclipse IDE para RePhone Kit

Lua para RePhone Kit

JavaScript para RePhone Kit

Construyendo Aplicaciones RePhone en Mac OS X

Además, si estás desarrollando módulos RePhone basados en otra placa de desarrollo compatible con Arduino, puedes consultar:

APIs de RePhone para Arduino

Encuentra el Código Fuente del RePhone Kit Create aquí (basado en Eclipse IDE):

Código Fuente del RePhone Kit Create

Mantendremos actualizado el SDK de RePhone en nuestra página de Github:

SDK de RePhone

Restablecer tu Rephone a los valores predeterminados​

Ten en cuenta que restablecer tu Rephone a los valores predeterminados eliminará todas las configuraciones y archivos (imágenes, música) en el RePhone, ten esto en cuenta antes de restablecerlo a los valores predeterminados.

Para restablecer tu RePhone a los VALORES PREDETERMINADOS:

  1. Sigue las instrucciones en la sección "Actualizar/Flashear el Firmware" para flashear el firmware
  2. Descarga el archivo RePhone_Create_Kit_VXP
  3. Entra al Modo de Almacenamiento Masivo de RePhone
  4. Copia todo lo que está bajo el archivo llamado "RePhone Create Kit VXP" en el almacenamiento masivo de 5MB del RePhone.
  5. Reinicia tu RePhone y estará listo. Como el restablecimiento ha eliminado todos los archivos, también tendrás que poner un archivo mp3 en el almacenamiento masivo para usar como tono de llamada.

Comunidad RePhone​

Hemos estado buscando un mejor lugar donde nuestros patrocinadores (Usuarios de RePhone) puedan sentarse juntos, cálida y cómodamente, tener conversaciones sobre RePhone, discutir problemas técnicos, compartir ideas/proyectos, y dar retroalimentación sobre el desarrollo de los módulos en el futuro. Y entonces aquí vamos, la Comunidad RePhone.

Ahora únete a nosotros en la Comunidad RePhone

Juntos buscamos respuestas, hacemos cosas interesantes, nos cuidamos unos a otros, y compartimos nuestras experiencias.

Preguntas Frecuentes

Algunas preguntas frecuentes en la Comunidad RePhone son recopiladas y respondidas en el tema "Preguntas Frecuentes de RePhone (FAQ)", el tema se mantendrá actualizándose cada vez que surja una nueva FAQ.

Visor de Esquemas en Línea​

Recursos​

Los diagramas esquemáticos de los Módulos RePhone se proporcionan en el siguiente enlace:

que incluye:

Loading Comments...