Saltar al contenido principal

RePhone Geo Kit

La combinación del módulo GSM y el módulo GPS es lo que hace brillante al RePhone Geo Kit. El kit te permite obtener la posición geográfica en tiempo real, altitud, velocidad de viaje e información de tiempo en cualquier momento, y en todas las condiciones climáticas, a través de la red GSM (SMS). Además, como beneficio adicional, el Xadow GSM Breakout puede proporcionarte más posibilidades para hackear electrónicos.

Especificaciones


Xadow GSM+BLE

Microcontrolador MT2502
Núcleo MCU Procesador RISC ARM7EJ-STM de 32 bits
RAM 4 MB
Memoria Flash 16 MB
Fuente de Alimentación 3.3 ~ 4.2V(sin SIM)/3.5 ~ 4.2V(con SIM)
Consumo de Energía 20mW/30mW/52mW @ reposo(sin radio)/reposo(GSM)/reposo(BT)
Cuatro bandas 850/900/1800/1900 MHz
GPRS Módem Clase 12
Velocidad de Reloj 260 MHz
Conectores Conector de 35 PINES y Conector de 11 PINES para Módulos Xadow; Conector JST 1.0 para la batería
Interfaces LCD, Audio, I2C, SPI, UART, y GPIOs etc
Dimensiones 25.37mm × 20.30mm / 1" × 0.8"

Xadow GPS v2

Microcontrolador Kinetis KL02
Núcleo ARM® 32-bit Cortex® -M0+CPU
Fuente de Alimentación 3.3 ~ 6 V (a través de pines de conexión)
Flash 32 KB
SRAM 4 KB
Velocidad de Reloj 48 MHz
Consumo de Energía 18mA@Seguimiento, 21mA@Adquisición
Ahorro de Energía Típ. 3mA@AlwaysLocateTM, 7uA@Modo de Respaldo, 180uA@Modo de Espera
Canal 22(Seguimiento) / 66 (Adquisición)
Tasa de Actualización 1Hz(Por defecto), hasta 10Hz
Precisión de Posición Horizontal <2.5m CEP
Precisión de Velocidad <0.1m/s
Velocidad Máxima Máx.515m/s
Arranque en frío/caliente con EASYTM 215s/5s
Sensibilidad de Adquisición -145dBm
Sensibilidad de Seguimiento -163dBm
Temperatura de Funcionamiento -40℃ a 85℃
Protocolos NMEA 0183/PMTK
Tipo de Antena Antena de chip
Interfaz Interfaz con Xadow GSM+BLE a través de I2C (dirección de 7 bits 0x05)
Dimensiones 25.37mm X 20.30mm / 1" × 0.8"

Xadow GSM Breakout

Dimensiones 25.37mm × 20.30mm / 1" × 0.8"

Conexión del Módulo


El Xadow GSM+BLE integra un conector Xadow de 36 pines y un conector Xadow de 11 pines. Como muestra la imagen aquí, si es necesario, puedes conectar el Xadow GSM+BLE al breakout Xadow GSM con un cable Xadow de 36 pines, pero ten en cuenta que el cable debe insertarse firmemente y plano, y lo más importante, mantén el lado 'TOP' hacia arriba. El conector Xadow de 11 pines tiene un diseño mucho más flexible, puedes conectar el Xadow GPS v2 y la placa principal con un cable de cinta Xadow de 11 pines de la manera que desees, nuevamente solo asegúrate de que el cable esté insertado firmemente.

Ejecutar un Código de Prueba GPS


Luego copia el siguiente código de prueba GPS a tu Arduino IDE para RePhone. Elige la placa como "RePhone" y descárgalo con el "MTK USB Debug Port".

#include <LGPS.h>
#include <stdio.h>

void setup()
{
Serial.begin(115200);
Serial.print("GPS test.\r\n");
}

void loop()
{
unsigned char *utc_date_time = 0;
char buffer[50] = {0,};

if(LGPS.check_online())
{
utc_date_time = LGPS.get_utc_date_time();
sprintf(buffer, "GPS UTC:%d-%d-%d %d:%d:%d\r\n", utc_date_time[0], utc_date_time[1], utc_date_time[2], utc_date_time[3], utc_date_time[4],utc_date_time[5]);
Serial.print(buffer);

sprintf(buffer, "GPS status is %c\r\n", LGPS.get_status());
Serial.print(buffer);

sprintf(buffer, "GPS latitude is %c:%f\r\n", LGPS.get_ns(), LGPS.get_latitude());
Serial.print(buffer);

sprintf(buffer, "GPS longitude is %c:%f\r\n", LGPS.get_ew(), LGPS.get_longitude());
Serial.print(buffer);

sprintf(buffer, "GPS speed is %f\r\n", LGPS.get_speed());
Serial.print(buffer);

sprintf(buffer, "GPS course is %f\r\n", LGPS.get_course());
Serial.print(buffer);

sprintf(buffer, "GPS position fix is %c\r\n", LGPS.get_position_fix());
Serial.print(buffer);

sprintf(buffer, "GPS sate used is %d\r\n", LGPS.get_sate_used());
Serial.print(buffer);

sprintf(buffer, "GPS altitude is %f\r\n", LGPS.get_altitude());
Serial.print(buffer);

sprintf(buffer, "GPS mode is %c\r\n", LGPS.get_mode());
Serial.print(buffer);

sprintf(buffer, "GPS mode2 is %c\r\n", LGPS.get_mode2());
Serial.print(buffer);
}
delay(1000);
}

Ten en cuenta que: Para obtener una mejor intensidad de señal, debes colocar el módulo GPS fuera de la ventana/casa en un espacio abierto. Además, después de iniciarlo por primera vez, puede tomar un tiempo antes de que rastree los satélites.

Ahora cambia el Puerto a MTK USB Modern Port (es muy importante hacerlo), deberías poder ver la información del GPS en el Monitor Serie.

Más Código de Ejemplo


Jugar con algunos códigos de ejemplo sería un buen comienzo si te diriges hacia algún proyecto aún más interesante.

  1. Simplemente configura tu ubicación del sketchbook en las preferencias donde instalaste el Arduino IDE para RePhone, entonces podrás ver los códigos de ejemplo.

  1. Puedes encontrar el código de ejemplo de Arduino codificado manualmente para todos los módulos RePhone en la siguiente ruta:

Arduino_IDE_for_RePhone-master\hardware\arduino\mtk\libraries

Comunidad RePhone


Hemos estado buscando un mejor lugar donde nuestros patrocinadores (Usuarios de RePhone) puedan sentarse juntos, cálida y cómodamente, tener conversaciones sobre RePhone, discutir problemas técnicos, compartir ideas/proyectos, y dar retroalimentación sobre el desarrollo de los módulos en el futuro. Y entonces aquí vamos, la Comunidad RePhone.

¡Ahora únete a nosotros en la Comunidad RePhone! Juntos buscamos respuestas, hacemos cosas interesantes, nos cuidamos unos a otros, y compartimos nuestras experiencias.

Preguntas Frecuentes

Algunas preguntas frecuentes en la Comunidad RePhone son recopiladas y respondidas en el tema "Preguntas Frecuentes de RePhone (FAQ)" , el tema se mantendrá actualizándose cada vez que surja una nueva FAQ.

Recursos

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...