Saltar al contenido principal

Introducción a Raspberry Pi

precaución

Esta wiki está escrita para ReSpeaker 2-Mics Pi HAT v1, para distinguir los dispositivos v1 y v2, consulte Cómo Distinguir las Revisiones de Hardware de ReSpeaker 2-Mics Pi HAT.

Instalación y configuración del controlador

1. Conectar ReSpeaker 2-Mics Pi HAT a Raspberry Pi

Monte ReSpeaker 2-Mics Pi HAT en su Raspberry Pi, asegúrese de que los pines estén correctamente alineados al apilar el ReSpeaker 2-Mics Pi HAT.

Conexión Raspberry Pi

connection picture1

Conexión Raspberry Pi Zero

connection picture2

2. Configurar el controlador en Raspberry Pi

Asegúrese de que esté ejecutando la última versión de Raspberry Pi OS en su Pi. (actualizado el 2021.05.01)

  • Paso 1: Obtenga el Device Tree Source (DTS) para el ReSpeaker 2-Mics Pi HAT (V1.0), compílelo e instale la superposición del árbol de dispositivos.
git clone https://github.com/Seeed-Studio/seeed-linux-dtoverlays.git  
cd seeed-linux-dtoverlays/
make overlays/rpi/respeaker-2mic-v1_0-overlay.dtbo
sudo cp overlays/rpi/respeaker-2mic-v1_0-overlay.dtbo /boot/firmware/overlays/respeaker-2mic-v1_0.dtbo
echo "dtoverlay=respeaker-2mic-v1_0" | sudo tee -a /boot/firmware/config.txt
  • Paso 2: Reinicie su Pi.
sudo reboot
  • Paso 3. Verifique que el nombre de la tarjeta de sonido coincida con el código fuente seeed-voicecard mediante el comando aplay -l y arecord -l.
pi@raspberrypi:~/Desktop/mic_hat $ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: Headphones [bcm2835 Headphones], device 0: bcm2835 Headphones [bcm2835 Headphones]
Subdevices: 8/8
Subdevice #0: subdevice #0
Subdevice #1: subdevice #1
Subdevice #2: subdevice #2
Subdevice #3: subdevice #3
Subdevice #4: subdevice #4
Subdevice #5: subdevice #5
Subdevice #6: subdevice #6
Subdevice #7: subdevice #7
card 1: vc4hdmi0 [vc4-hdmi-0], device 0: MAI PCM i2s-hifi-0 [MAI PCM i2s-hifi-0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 2: vc4hdmi1 [vc4-hdmi-1], device 0: MAI PCM i2s-hifi-0 [MAI PCM i2s-hifi-0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 3: seeed2micvoicec [seeed-2mic-voicecard], device 0: bcm2835-i2s-wm8960-hifi wm8960-hifi-0 [bcm2835-i2s-wm8960-hifi wm8960-hifi-0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0

pi@raspberrypi:~/Desktop/mic_hat $ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 3: seeed2micvoicec [seeed-2mic-voicecard], device 0: bcm2835-i2s-wm8960-hifi wm8960-hifi-0 [bcm2835-i2s-wm8960-hifi wm8960-hifi-0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
  • Paso 4. Pruebe, escuchará lo que diga a los micrófonos (no olvide conectar un auricular o un altavoz):
arecord -D "plughw:3,0" -f S16_LE -r 16000 -d 5 -t wav test.wav
aplay -D "plughw:3,0" test.wav

Nota: "plughw:3,0" es el número del dispositivo de grabación (o reproducción), dependiendo de su sistema este número puede diferir (por ejemplo, en Raspberry Pi 0 será 0, ya que no tiene conector de audio) Podemos encontrarlo a través de "arecord -l" y "aplay -l".

3. Configurar ajustes de sonido y ajustar el volumen con alsamixer

alsamixer es un programa mezclador gráfico para la Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) que se utiliza para configurar ajustes de sonido y ajustar el volumen.

pi@raspberrypi:~ $ alsamixer

Las teclas de flecha izquierda y derecha se utilizan para seleccionar el canal o dispositivo y las flechas arriba y abajo controlan el volumen del dispositivo seleccionado actualmente. Salga del programa con ALT+Q, o presionando la tecla Esc. Más información

precaución

Por favor use F6 para seleccionar primero el dispositivo seeed-2mic-voicecard.

Resumen de uso

Para ejecutar los siguientes ejemplos, clone el repositorio https://github.com/respeaker/mic_hat.git en su Raspberry Pi

git clone https://github.com/respeaker/mic_hat.git
cd mic_hat

Todos los scripts de Python, mencionados en los ejemplos a continuación, se pueden encontrar dentro de este repositorio. Para instalar las dependencias necesarias, desde la carpeta del repositorio mic_hat, ejecute

sudo apt-get install portaudio19-dev libatlas-base-dev
pip3 install -r requirements.txt

LEDs APA102

Cada LED APA102 integrado tiene un chip controlador adicional. El chip controlador se encarga de recibir el color deseado a través de sus líneas de entrada, y luego mantener este color hasta que se reciba un nuevo comando.

python3 interfaces/pixels.py

Botón de Usuario

Hay un Botón de Usuario integrado, que está conectado a GPIO17. Ahora intentaremos detectarlo con python y RPi.GPIO.

Ejecute el siguiente código desde la carpeta del repositorio mic_hat, que clonó en el Paso 4.

python3 interfaces/button.py

Debería mostrar "on" cuando presione el botón:

python3 button.py

Salida como

pi@raspberrypi:~ $ python3 button.py
off
off
on
on
off

Grabar sonido con Python

Usamos la biblioteca de python PyAudio para grabar sonido con Python.

Primero, ejecute el siguiente script para obtener el número de índice del dispositivo del 2 Mic pi hat:

python3 recording_examples/get_device_index.py

Verá el ID del dispositivo como se muestra a continuación.

Input Device id  2  -  seeed-2mic-voicecard: - (hw:1,0)

Para grabar el sonido, abra el archivo recording_examples/record.py con nano u otro editor de texto y cambie RESPEAKER_INDEX = 2 al número de índice de ReSpeaker en su sistema. Luego ejecute el script de python record.py para hacer una grabación:

python3 recording_examples/record.py

Si desea extraer datos del canal 0 de 2 canales, eche un vistazo al contenido de record_one_channel.py. Para otro canal X, cambie [0::2] a [X::2].

python3 recording_examples/record_one_channel.py

Para reproducir las muestras grabadas puede usar la utilidad del sistema aplay, por ejemplo

aplay -f cd -Dhw:1 output.wav #for Stereo sound
aplay -D plughw:1,0 output_one_channel.wav #for Mono sound from one channel

Alternativamente puede usar el script recording_examples/play.py para reproducir los archivos .wav con PyAudio.

python3 recording_examples/play.py path-to-wav-file

¡Asegúrese de especificar el índice correcto del dispositivo de salida en play.py - de lo contrario PyAudio se congelará!

Picovoice con ReSpeaker 2-Mic Pi HAT y Raspberry Pi

Paso 1. Siga el tutorial paso a paso anterior de ReSpeaker 2-Mic Pi HAT con Raspberry Pi antes de lo siguiente.

Nota: Asegúrese de que los LEDs APA102 funcionen correctamente en el ReSpeaker 2-Mic Pi HAT con Raspberry Pi.

Paso 2. Escriba el siguiente comando en la terminal para instalar la demostración de Picovoice para ReSpeaker 2-Mic Pi HAT.

pip3 install pvrespeakerdemo

Nota: En una instalación nueva de Raspberry Pi OS puede notar la siguiente advertencia al instalar esta demostración: El script picovoice_respeaker_demo está instalado en '/home/pi/.local/bin' que no está en PATH.

Significa que para ejecutar la demostración, necesita agregar /home/pi/.local/bin a su PATH del sistema:

echo 'export PATH="$HOME/bin:$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc

Uso de la Demostración

La demostración utiliza el ReSpeaker 2-Mic Pi HAT en una Raspberry Pi con tecnología Picovoice para controlar los LEDs. Esta demostración se activa con la palabra de activación "Picovoice" y estará lista para tomar acciones de seguimiento, como encender y apagar LEDs, y cambiar colores de LED.

Después de que termine la instalación, escriba este comando para ejecutar la demostración en la terminal:

picovoice_respeaker_demo

Comandos de Voz

Aquí están los comandos de voz para esta demostración:

  • Picovoice

La demostración produce:

wake word
  • Turn on the lights

Debería ver las luces encendidas y el siguiente mensaje en la terminal:

{
is_understood : 'true',
intent : 'turnLights',
slots : {
'state' : 'on',
}
}

La lista de comandos se muestra en la terminal:

context:
expressions:
turnLights:
- "[switch, turn] $state:state (all) (the) [light, lights]"
- "[switch, turn] (all) (the) [light, lights] $state:state"
changeColor:
- "[change, set, switch] (all) (the) (light, lights) (color) (to) $color:color"
slots:
state:
- "off"
- "on"
color:
- "blue"
- "green"
- "orange"
- "pink"
- "purple"
- "red"
- "white"
- "yellow"

también, puede probar este comando para cambiar el color con:

  • Picovoice, set the lights to orange

Apagar las luces con:

  • Picovoice, turn off all lights

Demostración en Video

Código Fuente de la Demostración

La demostración está construida con el SDK de Picovoice. El código fuente de la demostración está disponible en GitHub en https://github.com/Picovoice/picovoice/tree/master/demo/respeaker.

Diferentes Palabras de Activación

El SDK de Picovoice incluye palabras de activación de muestra gratuitas licenciadas bajo Apache 2.0, incluyendo asistentes de voz principales (ej. "Hey Google", "Alexa") y otras divertidas como "Computer" y "Jarvis".

Comandos de Voz Personalizados

Los comandos de iluminación están definidos por un contexto Speech-to-Intent de Picovoice. Puedes diseñar y entrenar contextos escribiendo la gramática permitida usando Picovoice Console. Puedes probar tus cambios en el navegador mientras editas con el botón del micrófono. Ve a Picovoice Console (https://picovoice.ai/console/) y regístrate para obtener una cuenta. Usa el editor Rhino Speech-to-Intent para crear contextos, luego entrenalos para Raspberry Pi.

Ejemplos de Múltiples Palabras de Activación

Porcupine

Porcupine es un motor de palabras de activación altamente preciso y liviano. Permite construir aplicaciones habilitadas por voz que siempre están escuchando. Es aplicaciones. Es

  • usando redes neuronales profundas entrenadas en entornos del mundo real.
  • compacto y computacionalmente eficiente. Es perfecto para IoT.
  • multiplataforma. Raspberry Pi, BeagleBone, Android, iOS, Linux (x86_64), macOS (x86_64), Windows (x86_64), y navegadores web son compatibles. Además, los clientes empresariales tienen acceso al SDK ARM Cortex-M.
  • escalable. Puede detectar múltiples comandos de voz que siempre están escuchando sin huella de tiempo de ejecución adicional.
  • autoservicio. Los desarrolladores pueden entrenar modelos de palabras de activación personalizados usando Picovoice Console.

Para demostrar la capacidad de Picovoice también hemos preparado ejemplos de múltiples palabras de activación usando ReSpeaker 2-Mic Pi HAT con Raspberry Pi! Diferentes palabras de activación pueden configurarse para ejecutar ciertas tareas.

Este paquete contiene una demostración de línea de comandos para controlar los LEDs del ReSpeaker 2-Mic Pi HAT usando Porcupine.

Introducción a Múltiples Palabras de Activación

Ejecuta el siguiente comando en la terminal para instalar el controlador de demostración:

pip3 install ppnrespeakerdemo

Uso de Múltiples Palabras de Activación

Ejecuta lo siguiente en la terminal después de la instalación del controlador:

porcupine_respeaker_demo

Espera a que la demostración se inicialice e imprima [Listening] en la terminal. Di:

Picovoice

La demostración produce:

detected 'Picovoice'

Las luces ahora están configuradas en green. Di:

Alexa

Las luces están configuradas en yellow ahora. Di:

Terminator

para apagar las luces.

Palabras de Activación a Colores

A continuación se muestran los colores asociados con las palabras de activación compatibles para esta demostración:

  • #ffff33 Alexa
  • #ff8000 Bumblebee
  • #ffffff Computer
  • #ff0000 Hey Google
  • #800080 Hey Siri
  • #ff3399 Jarvis
  • #00ff00 Picovoice
  • #0000ff Porcupine
  • #000000 Terminator

Código Fuente del Ejemplo de Múltiples Palabras de Activación

Por favor consulta el código fuente completo de este ejemplo aquí: https://github.com/Picovoice/porcupine/tree/master/demo/respeaker.

Detección de palabras clave con ReSpeaker 2-Mic Pi HAT y Mycroft Precise

Mycroft Precise es un motor de detección de palabras clave completamente de código abierto. Aunque tiene funcionalidad más limitada comparado con Picovoice, también tiene una licencia más permisiva (Apache 2.0), que permite modificación y redistribución, incluyendo código cerrado y comercial, siempre que se preserve la licencia.

Para comenzar con Mycroft Precise, instala la última versión estable del fork de Mycroft Precise de Seeed:

sudo apt-get install libatlas-base-dev
pip3 install git+https://github.com/respeaker/mycroft_runner_simple.git

Nota: En una instalación nueva de Raspberry Pi OS podrías notar la siguiente advertencia al instalar esta demostración: The script picovoice_respeaker_demo is installed in '/home/pi/.local/bin' which is not on PATH.

Significa que para ejecutar la demostración, necesitas agregar /home/pi/.local/bin a tu PATH del sistema:

echo 'export PATH="$HOME/bin:$HOME/.local/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc

Luego puedes probar la instalación de Mycroft Precise simplemente ejecutando

mycroft-precise --model hey-mycroft

Si te gustaría integrar Mycroft Precise en tu propio proyecto, consulta el archivo README del repositorio de Github para más información sobre la API.

Asistente Inteligente con ReSpeaker 2-Mic Pi HAT y Mycroft Core

Mycroft es un asistente de voz de código abierto hackeable. Es similar en funcionalidad a Amazon Alexa o Google Assistant, pero tiene una licencia más permisiva (Apache 2.0), que permite modificación y redistribución, incluyendo código cerrado y comercial, siempre que se preserve la licencia.

Esta sección está actualmente en desarrollo, agregaremos más detalles sobre el uso de Mycroft Core con Respeaker

Introducción a Picovoice con ReSpeaker 2-Mic Pi HAT y Raspberry Pi Zero

Paso 1. Instala los controladores y configura el dispositivo como se describe en Instalación y configuración del controlador.

Luego clona el repositorio de github de Picovoice:

git clone --recurse-submodules https://github.com/Picovoice/picovoice.git
cd picovoice

Nota: Por favor asegúrate de que los LEDs APA102 estén funcionando correctamente en el ReSpeaker 2-Mic Pi HAT con Raspberry Pi Zero.

Paso 2. Instala la librería wiringpi escribiendo lo siguiente en la terminal.

sudo apt-get install wiringpi

Paso 3. Desde la raíz del repositorio, escribe el siguiente comando en la terminal para instalar la demostración de Picovoice para ReSpeaker 2-Mic Pi HAT.

gcc -std=c99 -O3 -o demo/respeaker-rpi0/picovoice_demo_mic \
-I sdk/c/include/ demo/respeaker-rpi0/picovoice_demo_mic.c \
-ldl -lasound -lwiringPi

Uso de la Demostración

La demostración utiliza el ReSpeaker 2-Mic Pi HAT en un Raspberry Pi Zero con tecnología Picovoice para controlar los LEDs. Esta demostración se activa con la palabra de activación "Picovoice" y estará lista para tomar acciones de seguimiento, como encender y apagar LEDs, y cambiar colores de LED.

Después de que termine la instalación, escribe este comando desde la raíz del repositorio, para ejecutar la demostración en la terminal:

./demo/respeaker-rpi0/picovoice_demo_mic \
sdk/c/lib/raspberry-pi/arm11/libpicovoice.so \
resources/porcupine/lib/common/porcupine_params.pv \
resources/porcupine/resources/keyword_files/raspberry-pi/picovoice_raspberry-pi.ppn \
0.65 \
resources/rhino/lib/common/rhino_params.pv \
demo/respeaker/pvrespeakerdemo/respeaker_raspberry-pi.rhn \
0.5 \
plughw:CARD=seeed2micvoicec,DEV=0

Comandos de Voz

Aquí están los comandos de voz para esta demostración:

  • Picovoice

La demostración produce:

wake word
  • Turn on the lights

Deberías ver las luces encendidas y el siguiente mensaje en la terminal:

{
is_understood : 'true',
intent : 'turnLights',
slots : {
'state' : 'on',
}
}

La lista de comandos se muestra en la terminal:

context:
expressions:
turnLights:
- "[switch, turn] $state:state (all) (the) [light, lights]"
- "[switch, turn] (all) (the) [light, lights] $state:state"
changeColor:
- "[change, set, switch] (all) (the) (light, lights) (color) (to) $color:color"
slots:
state:
- "off"
- "on"
color:
- "blue"
- "green"
- "orange"
- "pink"
- "purple"
- "red"
- "white"
- "yellow"

también, puedes probar este comando para cambiar el color con:

  • Picovoice, set the lights to orange

Apagar las luces con:

  • Picovoice, turn off all lights

Demostración en Video

Código Fuente de la Demostración

La demostración está construida con el SDK de Picovoice. El código fuente de la demostración está disponible en GitHub en https://github.com/Picovoice/picovoice/tree/master/demo/respeaker-rpi0.

Diferentes Palabras de Activación

El SDK de Picovoice incluye palabras de activación de muestra gratuitas licenciadas bajo Apache 2.0, incluyendo asistentes de voz principales (ej. "Hey Google", "Alexa") y otras divertidas como "Computer" y "Jarvis".

Comandos de Voz Personalizados

Los comandos de iluminación están definidos por un contexto Speech-to-Intent de Picovoice. Puedes diseñar y entrenar contextos escribiendo la gramática permitida usando Picovoice Console. Puedes probar tus cambios en el navegador mientras editas con el botón del micrófono. Ve a Picovoice Console (https://picovoice.ai/console/) y regístrate para obtener una cuenta. Usa el editor Rhino Speech-to-Intent para crear contextos, luego entrenalos para Raspberry Pi Zero.

Ejemplos de Múltiples Palabras de Activación

Para demostrar la capacidad de Picovoice también hemos preparado ejemplos de múltiples palabras de activación usando ReSpeaker 2-Mic Pi HAT con Raspberry Pi Zero! Diferentes palabras de activación pueden configurarse para ejecutar ciertas tareas.

Este paquete contiene una demostración de línea de comandos para controlar los LEDs del ReSpeaker 2-Mic Pi HAT usando Porcupine.

Porcupine

Porcupine es un motor de palabras de activación altamente preciso y liviano. Permite construir aplicaciones habilitadas por voz que siempre están escuchando. Es aplicaciones. Es

  • utiliza redes neuronales profundas entrenadas en entornos del mundo real.
  • compacto y computacionalmente eficiente. Es perfecto para IoT.
  • multiplataforma. Raspberry Pi, BeagleBone, Android, iOS, Linux (x86_64), macOS (x86_64), Windows (x86_64), y navegadores web son compatibles. Además, los clientes empresariales tienen acceso al SDK ARM Cortex-M.
  • escalable. Puede detectar múltiples comandos de voz siempre escuchando sin huella de tiempo de ejecución adicional.
  • autoservicio. Los desarrolladores pueden entrenar modelos de palabras de activación personalizados usando Picovoice Console.

Introducción a Múltiples Palabras de Activación

Paso 1 Instala la librería wiringpi (si no la has instalado ya) escribiendo lo siguiente en la terminal.

sudo apt-get install wiringpi

Luego clona el repositorio de github de Picovoice:

git clone --recurse-submodules https://github.com/Picovoice/porcupine.git
cd picovoice

Paso 2. Desde la raíz del repositorio, escribe el siguiente comando en la terminal para instalar la demostración de Porcupine para ReSpeaker 2-Mic Pi HAT.

gcc -std=c99 -O3 -o demo/respeaker-rpi0/porcupine_demo_mic \
-I include/ demo/respeaker-rpi0/porcupine_demo_mic.c \
-ldl -lasound -lwiringPi

Uso de Múltiples Palabras de Activación

Ejecuta lo siguiente en la terminal desde la raíz del repositorio:

./demo/respeaker-rpi0/porcupine_demo_mic \
lib/raspberry-pi/arm11/libpv_porcupine.so \
lib/common/porcupine_params.pv \
0.65 \
plughw:CARD=seeed2micvoicec,DEV=0 \
resources/keyword_files/raspberry-pi/alexa_raspberry-pi.ppn \
resources/keyword_files/raspberry-pi/computer_raspberry-pi.ppn \
resources/keyword_files/raspberry-pi/hey\ google_raspberry-pi.ppn \
resources/keyword_files/raspberry-pi/hey\ siri_raspberry-pi.ppn \
resources/keyword_files/raspberry-pi/jarvis_raspberry-pi.ppn \
resources/keyword_files/raspberry-pi/picovoice_raspberry-pi.ppn \
resources/keyword_files/raspberry-pi/porcupine_raspberry-pi.ppn \
resources/keyword_files/raspberry-pi/bumblebee_raspberry-pi.ppn \
resources/keyword_files/raspberry-pi/terminator_raspberry-pi.ppn

Espera a que la demostración se inicialice e imprima [Listening] en la terminal. Di:

Picovoice

La demostración produce:

detected 'Picovoice'

Las luces ahora están configuradas en green. Di:

Alexa

Las luces ahora están configuradas en yellow. Di:

Terminator

para apagar las luces.

Palabras de Activación a Colores

A continuación se muestran los colores asociados con las palabras de activación compatibles para esta demostración:

  • #ffff33 Alexa
  • #ff8000 Bumblebee
  • #ffffff Computer
  • #ff0000 Hey Google
  • #800080 Hey Siri
  • #ff3399 Jarvis
  • #00ff00 Picovoice
  • #0000ff Porcupine
  • #000000 Terminator

Código Fuente del Ejemplo de Múltiples Palabras de Activación

Por favor consulta el código fuente completo de este ejemplo aquí: https://github.com/Picovoice/porcupine/tree/master/demo/respeaker-rpi0.

Soporte Técnico de Picovoice

Si encuentras problemas técnicos usando Picovoice, por favor visita Picovoice para discusiones.

FAQ

P1: Error #include "portaudio.h" al ejecutar "sudo pip install pyaudio".

R1: Por favor ejecuta el siguiente comando para resolver el problema.

sudo apt-get install portaudio19-dev

P2: ¿Cómo cambiar la fuente de Raspbian Mirrors?

R2: Por favor consulta Raspbian Mirrors y sigue las siguientes instrucciones para modificar la fuente al principio.

pi@raspberrypi ~ $ sudo nano /etc/apt/sources.list

Por ejemplo, sugerimos usar la fuente de Tsinghua para usuarios de China. Así que por favor modifica el sources.list como se muestra a continuación.

deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ stretch main non-free contrib
deb-src http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/ stretch main non-free contrib
Loading Comments...