Saltar al contenido principal

ReSpeaker Core V2 & Wio Link

Aquí está el tutorial sobre cómo usar el ReSpeaker Core V2 para controlar Wio Link a través de IFTTT.

1. Configurar ReSpeaker Core v2.0

Sigue la Demostración Fuera de la Caja del ReSpeaker Core v2.0 para configurar el respeaker core e iniciar sesión en alexa con nombre de usuario y contraseña.

Sigue Primeros Pasos con Wio Link para conectar un LED en el puerto D0 y configurar la APP Wio.

3. Configurar IFTTT

  • Paso 1. Regístrate en una cuenta IFTTT.
  • Paso 2. Selecciona My Applets
  • Paso 3. Selecciona New Applet
  • Paso 4. Haz clic en +this

  • Paso 5. Selecciona amazon alexa e inicia sesión en la misma cuenta de amazon que ReSpeaker Core v2.0.

  • Paso 6. Selecciona Say a specific phrase

  • Paso 7. Ingresa la palabra clave en minúsculas on y luego haz clic en Create Trigger

  • Paso 8. Haz clic en +that

  • Paso 9. Elige Seeed Wio como servicio de acción.

  • Paso 10. Selecciona on, off or trigger Grove

  • Paso 11. Selecciona el módulo Grove en línea correcto y on como do.

  • Paso 12. Sigue los Pasos 3 ~ 11 para agregar la función off.

4. Diviértete con Alexa

Digamos "Alexa trigger on" y podemos ver que el Grove-LED se enciende y el LED se apaga cuando decimos "Alexa trigger off". También podemos usar las otras funciones en Wio Link, como la cadena de LED y demás.

nota

También podemos usar el asistente de google para trabajar con Wio Link.

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...