Saltar al contenido principal

Rephone Core 2G-AtmelSAMD21

RePhone es una de las plataformas de placa de desarrollo más únicas e interesantes creadas por Seeed Studio. Desde su primera aparición en el escenario de KickStarter, ha recibido toneladas de atención y apoyo de makers de todo el mundo porque con RePhone no solo puedes crear un teléfono especial para ti, sino también dotar de conectividad celular a las cosas que te rodean.

El RePhone Core 2G-AtmelSAMD21 v1.0 es una nueva placa RePhone core 2G compatible con Arduino, que está basada en el SAMD21 de Atmel y SIM800H. La mayoría de las características del RePhone Core 2G-AtmelSAMD21 v1.0 son las mismas que las del Xadow – GSM+BLE, como ofrecer una amplia gama de protocolos de comunicación – GSM, GPRS y Bluetooth, soportar cuatro bandas 850/900/1800/1900Mz, y soportar tarjeta Nano SD 2G. Pero la solución del SAMD21 de Atmel más SIM800H ha reducido mucho el consumo de energía comparado con el Xadow – GSM+BLE. Si estás buscando un núcleo Rephone de alto rendimiento y bajo consumo de energía para encantar al mundo, entonces este nuevo módulo RePhone core 2G es la mejor opción.

nota

El RePhone Core 2G-AtmelSAMD21 v1.0 es compatible con todos los Xadow v2.0 excepto el Xadow 1.54 inch Touchscreen Por favor conecta una batería a la placa si quieres usar la función GSM o GPRS en caso de que la alimentación del USB no sea suficiente y falle la comunicación.

aviso

Este producto NO incluye una batería lipo, y tampoco hay baterías lipo vendidas en nuestro Bazaar, cualquier batería lipo de 3.7V funcionará.

Este producto NO incluye un Micrófono, Altavoz y entrada de auriculares de 3.5mm, necesitas comprar un Xadow Audio para esas funciones.

Características


Arduino/Procesador

  • ATSAMD21G18 @ 48MHz con lógica/alimentación de 3.3V
  • Compatible con Arduino (basado en el bootloader de Arduino Zero)
  • Integrado con chip de gestión de batería de litio
  • Botón de usuario

SIM800H

  • Cuatro bandas 850/900/1800/1900MHz
  • GPRS multi-slot clase 12/10
  • Estación móvil GPRS clase B
  • Cumple con el estándar GSM 2/2+
    • Clase 4 (2 W @850/900MHz)
    • Clase 1 (1 W @1800/1900MHz)
  • bluetooth: compatible 3.0+EDR
  • FM: límites de banda 76~109MHz, sintonización paso a paso 50KHz
  • Control vía comando AT 3GPP TS 27.007, 27.005 y conjunto de comandos AT mejorados de SIMCOM
  • SIM USAT
  • Bajo consumo
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 ~+85 °C

Especificaciones


ElementoValor
MicrocontroladorATSAMD21G18, ARM Cortex M0+ de 32 bits
Voltaje de Funcionamiento3.3V
Corriente DC por Pin I/O7 mA
Memoria Flash256 KB
SRAM32 KB
EEPROMNinguna
Velocidad de Reloj48 MHz
Longitud68 mm
Ancho30 mm
Peso12 gr.

Descripción General del Hardware


  • **1-**Conector Xadow de 11 pines
  • **2-**Botón de Usuario(D3)
  • **3-**Conector Micro USB para programación y alimentación
  • **4-**Conector Xadow de 35 pines
  • **5-**Conector de Batería Jst1.0
  • **6-**Tarjeta Nano Sim (igual que iPhone 5/6/7)
  • **7-**IC ATSAMD21G18
  • **8-**LED monitor de estado de carga
    • parpadea - no hay batería insertada
    • encendido - cargando
    • apagado - carga completa
  • **9-**IC - ETA6003(hoja de datos)
  • **A-**Puerto de depuración SWD
  • **B-**Conector de Antena
  • **C-**Pad de PIN E/S
  • **D-**SIM800H

Mapa de pines

tip

Haz clic para ver una imagen más grande.

nota
  • INT1 conecta a D7
  • INT2 conecta a D12

Arduino IDE

Después de descargar e instalar el Arduino IDE más reciente, hay algo que necesita configurarse. Abre tu Arduino IDE, y haz clic en Archivo > Preferencias Copia el código de abajo en URLs Adicionales del Gestor de Placas, y luego OK

https://raw.githubusercontent.com/Seeed-Studio/Seeed_Platform/master/package_legacy_seeeduino_boards_index.json

Luego vamos a Tools > Board > Boards Manager

Haz clic en el botón Install y espera unos minutos antes de que la placa se instale.

Después de que se complete la instalación, puedes encontrar RePhone core 2G-AtmelSAMD21 en la parte inferior de Tools > Board.

Instalar el Controlador (Para Windows)

Cuando insertes la placa por primera vez, deberías obtener un dispositivo USB COM llamado RePhone 2G SAMD21 que necesita instalar un controlador. Haz clic en el botón de abajo para descargar el controlador para la placa.

Para asegurarte de que el controlador se instaló correctamente, abre tu Administrador de dispositivos para ver si existe RePhone 2G SAMD21.

Hello World

Ahora podemos subir nuestra primera demostración - Hello World a la placa.

Abre tu Arduino IDE y copia el código de abajo:

void setup()
{
SerialUSB.begin(115200);
}

void loop()
{
SerialUSB.println("Hello world!");
delay(1000);
}

Y luego,

  • Haz clic en Tools > Board > RePhone core 2G-AtmelSAMD21
  • Haz clic en Tools > Port para seleccionar el número de puerto correcto. (No elijas COM1)

Luego haz clic en el botón Upload en la parte superior izquierda del IDE de Arduino, segundos después el sketch se cargó exitosamente.

Si la carga es exitosa, deberías ver alguna información en rojo.

Abre el Monitor Serie de tu IDE de Arduino y obtendrás "Hello World" impreso cada segundo.

Modo de Comando AT


La placa RePhone core 2G soporta el modo de comando AT. TX/RX del SIM800H está conectado al Serial1(D0/D1) del AtemlSAMD21.

Copia el código de abajo y cárgalo a tu placa.

#include "atmelsamd21_gprs.h"

void setup()
{
SerialUSB.begin(115200);
while(!SerialUSB);

SerialUSB.println("RePhone core 2G - AtmelSAMD21 AT Command Test");
gsm.preInit(); // power on

while(0 != gsm.init())
{
SerialUSB.println("GSM init error.");
delay(2000);
}

SerialUSB.println("GSM init ok.");
}

void loop()
{
while(SerialUSB.available())Serial1.write(SerialUSB.read());
while(Serial1.available())SerialUSB.write(Serial1.read());
}

Abre tu monitor Serie y espera a que se imprima GSM init ok. en el monitor, luego puedes introducir un comando. Intenta introducir un "AT" para obtener un "OK".

tip

Todos los comandos deben terminar con una nueva línea(\r\n).

Haz clic en el botón de abajo para obtener la documentación detallada de comandos AT.

Ejemplos


Hemos creado muchos ejemplos para mostrarte cómo funciona este módulo. Al principio, por favor

  1. Inserta una tarjeta nano SIM
  2. Inserta la antena
  3. Si tienes una batería lipo, insértala también en la placa

Haz clic en Archivo > Ejemplos y luego puedes abrir esos ejemplos.

AtmelSAMD21_SIM800

  • Bluetooth_AT_Command_And_Music_Play: Reproducir música vía bluetooth
  • GSM_GPRS_HTTP_GET: Http get hello.txt desde mbed.org
  • GSM_Receive_SMS: Recibir SMS
  • GSM_Voice_Call: Recibir llamada de voz

RePhone_API_for_Arduino

rephone_button

  • button_test: Prueba del botón integrado

rephone_lcm

  • lcm_display_test: Ejemplo de pantalla LCD

rephone_menu_all

  • rephone_menu_test

TwilioMessage

  • message_test: Envío/Recepción de Mensajes Twilio

Familia RePhone

Hay varios módulos complementarios encadenables para extender las características y funcionalidades – Xadow Audio, Xadow LED 5x7, Xadow Basic Sensors, Xadow Duino, Xadow GPS v2 y Xadow NFC v2.

GPS v2Basic SensorsNFC v2
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Obtener Más DetallesObtener Más DetallesObtener Más Detalles
LED 5 x 7AudioXadow GSM Breakout
-------------------------------------------
Obtener Más DetallesObtener Más DetallesObtener Más Detalles

Visor de Esquemas en Línea

Recursos


Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...