Saltar al contenido principal

Pantalla LCD de Repuesto para DSO nano

https://www.seeedstudio.com/depot/images/product/P1230020.jpg

LCD de repuesto para DSO nano, compra esto si rompiste la original de tu DSO. Ten en cuenta que necesitas habilidades básicas de soldadura para instalar esta LCD en tu DSO.

Uso

Instalación de Hardware

Desmonta tu DSO nano

Desmontar tu DSO nano es bastante fácil, pero aún vale la pena escribir un tutorial para que la gente sepa cómo se ve el DSO nano por dentro antes de abrirlo.

Nota: Este tutorial es solo para fines informativos. ¡Desmonta el DSO nano y sigue este tutorial bajo tu propio riesgo!

Necesitarás:

  1. Un cuchillo afilado (O algo más afilado)

  2. Un destornillador de 1.4mm

https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/P1230049.jpg

Primero necesitas remover el panel superior usando un cuchillo afilado. El panel superior está adherido al cuerpo con pegamento, asegúrate de hacer esto lentamente, o dañarás el panel acrílico.

https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/123.jpg

Aquí puedes ver 6 tornillos (marcados con círculo blanco) después de que se remueve el panel superior. Remuévelos con un destornillador de 1.4mm, luego ve al siguiente paso.

https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/P1230039.jpg https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/P1230043-300x225.jpg

Remueve los 2 tornillos restantes, ahora deberías poder separar la sub-placa de la placa madre.

https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/P1230031-300x225.jpg https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/P1230028-300x225.jpg

Imágenes detalladas de la Sub-Placa. 6 botones de domo metálico fueron soldados en el lado superior, y 1 conector TRS de 3.5MM, 1 conector Mini USB en la parte inferior. También hay un conector placa a placa para conectar las 2 PCB separadas.

https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/P1230019.jpg

Aquí vamos, ahora puedes sacar la pantalla y la placa madre de la carcasa.

https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/P1230020.jpg https://www.seeedstudio.com/blog/wp-content/uploads/2009/12/dsoboard2%E5%89%AF%E6%9C%AC.jpg

  1. controlador: STM32

  2. fuente de voltaje estabilizada: salida de voltaje de 3.3V

  3. fuente de voltaje estabilizada: salida de voltaje de 3.0V

  4. fuente de voltaje estabilizada: usa un transceptor RS-232 P3232 para generar voltaje de +5V y -5V

  5. amplificador operacional J-FET dual de propósito general: para separar y escalar la señal de entrada

  6. Multiplexor Analógico de 8 Canales: cambia el canal de coincidencia para diferentes V/div

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...