Saltar al contenido principal

SEEED IOT BUTTON FOR AWS

El Seeed IoT Button For AWS es un botón programable basado en Wi-Fi que es fácil de configurar y simple de usar. Puedes usar el Seeed IoT Button For AWS para capturar comentarios rápidos de los clientes sin abrumarlos con cuestionarios que consumen mucho tiempo. Está diseñado para empresas y desarrolladores para integrarse fácilmente con flujos de trabajo y sistemas empresariales existentes usando el servicio AWS IoT 1-Click. Y este IoT Button es completamente compatible con la aplicación oficial AWS IoT 1-Click para iOS y Android. La batería para este dispositivo es una batería recargable de iones de litio NCR18650B. Por favor, ten en cuenta que no hay batería incluida en el paquete, aunque la batería está disponible en tiendas de conveniencia regulares y el cliente necesita prepararla por sí mismo. Y lo que proponemos es Panasonic NCR18650B 3.6V 3400mAh. Hay un soporte para este IoT Button. El cliente puede pegarlo en la pared u otra superficie y fácilmente colocar el IoT Button dentro y sacarlo del soporte. El Seeed IoT Button for AWS soporta tres tipos de clics: simple, doble y pulsación larga, y 3 LEDs para diferentes indicaciones.

Características​

  • Eventos de Clic Simple/Doble/Pulsación Larga
  • LED de Estado de Alimentación/Evento/Configuración Wi-Fi Integrado
  • Equipado con Realtek RTL8720DN, Wi-Fi de banda dual 2.4Ghz / 5Ghz
  • Batería NCR18650B Removible y Recargable
  • Protección e indicación de polaridad inversa de batería
  • Carga USB Tipo-C
  • Soporte Adhesivo

Especificaciones​

ParámetroValor
Tamaño92*32*25mm
MCURealteak, RTL8720DNL 20MHz Cortex M0; 200MHz Cortex M4F
Flash4MB
Botón100,000 Ciclos
LEDRGB
Wi-Fi802.11 a/b/g/n 2.4GHz & 5GHz
BluetoothBLE 5.0
BateríaBatería recargable de iones de litio 3.6V 18650
Interfaz de CargaUSB Tipo-C
Corriente de Carga500mA
Tiempo de carga4-6 Horas(Según la capacidad de la batería)
Protección de BateríaSobrecarga, Sobrecorriente, Sobredescarga, Protección de polaridad inversa
Actualización de FirmwareSoporta OTA

Descripción General del Hardware​

Indicaciones de Estado LED​

Estado del LED de AlimentaciónIndicación
Batería InvertidaRojo
Batería CargandoVerde ENCENDIDO
Batería Terminó de CargarVerde APAGADO
Estado del LED de EventoIndicación
Rojo SiempreEl certificado no ha sido grabado o el certificado es inválido
Blanco parpadea -> VerdeEvento enviado exitosamente
Blanco parpadea -> RojoEvento falló al enviarse
Blanco parpadea -> NaranjaConexión Wi-Fi falló, por favor verifique el router o cambie la configuración de red
Blanco parpadea -> PúrpuraLa conexión al servidor falló, por favor verifique el entorno de red
Estado del LED de Configuración Wi-FiIndicación
Azul parpadeandoConfiguración de red BLE

Comenzando​

Encendido​

El primer paso para comenzar es encender el botón IoT. Hay dos formas de encender los botones:

Método 1 - USB Tipo-C​

Simplemente conecta el cable USB Tipo-C al puerto USB para encender el dispositivo. Deberías ver que el LED indicador de alimentación parpadea Verde una vez.

nota

Después de que la luz verde parpadee una vez, también deberías ver el LED parpadear una luz verde con un brillo muy bajo. Puedes verlo en un entorno más oscuro.

Método 2 - Usando Batería​

También puedes usar la batería para encender el botón IoT. Abre la carcasa (consulta el gif a continuación) e inserta la batería. Una vez que la batería esté instalada, también necesitarás conectar el botón IoT a una computadora o un adaptador de corriente a través de USB Tipo-C una vez para inicializar el circuito de la batería. Deberías ver que el LED indicador de alimentación está Verde. Ahora puedes quitar la conexión USB y el LED se apagará y todo estará listo.

nota

Cuando el LED de Estado de Alimentación está rojo, ¡indica que la batería está invertida!

Cómo Sacar la Carcasa​

El siguiente gif demuestra cómo sacar la carcasa usando la Herramienta de Apertura de Palanca de Plástico Triangular proporcionada en el paquete.

Configurando Wi-Fi en el Botón​

1.Descarga la aplicación más reciente AWS IoT 1-Click desde Apple App Store o Google Play Store

2.Inicia la Aplicación AWS IoT 1-Click y regístrate con una cuenta de Amazon AWS

nota

Por favor asegúrate de que el Bluetooth esté activado, o aparecerá un error como se muestra.

3.Presiona Reclamar con ID de Dispositivo en la Aplicación. Presiona Escanear en la aplicación y Escanea el DSN desde la parte inferior del Botón IoT Seeed para AWS.

4.Presiona Configurar

5.Presiona tu Botón IoT Seeed para AWS durante 7 segundos hasta que la luz azul parpadee

6.Selecciona una red Wi-Fi de la lista de redes. Esta es la red Wi-Fi que quieres que usen tus botones

7.Ingresa la contraseña (si la hay) para la red Wi-Fi y Continúa

8.Espera hasta que aparezca configuración exitosa en la Aplicación y presiona Finalizar. La configuración está completa

¡Ahora puedes comenzar a jugar con tu servicio AWS 1-Click!

Por favor asegúrate de actualizar al firmware más reciente siguiendo esto.

Instrucciones de Operación​

  • Clic Simple: Enviar evento de clic simple

  • Doble-Clic: Enviar evento de doble clic

  • Presión Larga(2s~5s): Enviar evento de presión larga

  • Presión Larga(>7s): Entrar al modo de configuración de red BLE. En este modo, otros eventos están bloqueados. Si necesitas salir manualmente del modo de distribución BLE, puedes mantenerlo presionado por más de 7s nuevamente, y saldrá automáticamente en dos minutos.

Actualización OTA​

Mantén presionado 15s para comenzar a buscar nuevas actualizaciones de versión:

  1. Mantén presionado (>7s), el LED de Configuración Wi-Fi comienza a parpadear. Si se suelta ahora entrará en modo de configuración de red.

  2. Continúa manteniendo presionado >8s (total > 15s), el LED de Estado de Evento comienza a parpadear en azul y entra en modo OTA.

Cuando es la versión más reciente, el LED de Estado de Evento parpadea de Azul a Verde. Para más información, consulta la tabla a continuación:

Estado del LED de EventoIndicación
Parpadea azul -> VerdeActualización enviada exitosamente
Parpadea azul -> RojoEnvío de actualización falló
Parpadea azul -> NaranjaFalló la conexión Wi-Fi, por favor verifica el router o cambia la configuración de red
Parpadea azul -> PúrpuraFalló la conexión al servidor, por favor verifica el entorno de red

Preguntas Frecuentes​

P1. El SN (Número de Serie) de la carcasa exterior está borrado.

También hay una etiqueta de SN de respaldo dentro de la carcasa del botón AWS, debajo de la batería.

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...