Saltar al contenido principal

Caja Secreta

Función

LinkIt ONE con Grove - Sensor de Luz, colocado dentro de una caja. Cuando la caja se abre, se enviará un mensaje a tu teléfono.

Conexión

  • Antena GSM

  • Tarjeta SIM

  • Batería Li

Código

// demo of Grove Starter kit for LinkIt ONE
// Secret box

#include <LGSM.h>

char num[20] = "13425171053"; // your number write here
char text[100] = "Warning: Your box had been opened!!"; // what do you want to send


const int pinLight = A0; // light sensor connect to A0

bool isLightInBox()
{
return (analogRead(pinLight)<50); // when get data less than 50, means light sensor was in box
}

void setup()
{
Serial.begin(115200);

while(!isLightInBox()); // until put in box
delay(2000);
}


void loop()
{
if(!isLightInBox()) // box is open
{
Serial.println("box had been opened");

while(!LSMS.ready())
{
delay(1000);
}

Serial.println("SIM ready for work!");
LSMS.beginSMS(num);
LSMS.print(text);

if(LSMS.endSMS())
{
Serial.println("SMS is sent");
}
else
{
Serial.println("SMS send fail");
}

while(!isLightInBox()); // until put in box
delay(2000);
}

delay(10);
}

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarle diferentes tipos de soporte para asegurar que su experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...