Saltar al contenido principal

Seeed BLE Shield v1

Este Seeed BLE Shield utiliza un módulo HM-11 para proporcionar a tu Arduino/Seeeduino funcionalidad BLE serie. Solo necesita dos pines del microcontrolador para comunicar tu dispositivo con este shield. Con soporte para una APK BLE ComAssistant, este BLE Shield puede comunicarse con tu teléfono móvil más fácilmente sin emparejamiento. Puedes usarlo en muchas condiciones, como controles de robot o equipos de control remoto, etc. Preparamos un conjunto de comandos fácil y conveniente para este shield para que puedas usar código limpio y conciso para ejecutar la función.

Especificaciones


EspecificacionesValor
Versión BTEspecificación Bluetooth V4.0 BLE
Frecuencia de TrabajoBanda ISM de 2.4GHz
Corriente de Trabajo< 15 mA
Corriente de Suministro< 30 mA
Corriente en Reposo< 3 mA
Método de ModulaciónGFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)
Potencia RF-23dbm, -6dbm, 0dbm, 6dbm, se puede modificar a través del Comando AT AT+POWE
VelocidadAsíncrono: 6K Bytes, Síncrono: 6K Bytes
Sensibilidad≤-84dBm al 0.1% BER
SeguridadAutenticación y encriptación
ServicioCentral & Periférico UUID FFE0,FFE1
Alimentación5v
Temperatura de Trabajo–5 ~ +65 Centígrados
Tamaño68mm x 43mm
Código PIN000000(por defecto)

Descripción del Hardware

  • HM-11: El módulo básico es HM-11, para más información puedes consultar este wiki de HM-11.

  • Lámpara indicadora: La lámpara parpadeará si nadie se conecta al BLE, pero la lámpara se mantendrá encendida después de que el BLE haya sido conectado.

  • Conectores Grove: Hay dos conectores Grove en el shield BLE, puedes conectar productos Grove en la placa convenientemente.

  • Puerto serie por hardware o software: Puedes elegir dos de siete pines digitales como canal de comunicación. Solo conecta los jumpers en los headers. Hay dos errores en la serigrafía, por favor considera "WIFI_TX" y "WIFI_RX" como "BLE_TX" y "BLE_RX".

  • Pines reservados del HM-11: Hay algunos pines reservados del módulo HM-11, como CTS1, RTS1 y PIO2, etc.

  • Botón de reset: Presiona el botón de reset si necesitas reiniciar el BLE Shield. Sin embargo, este botón de reset no afecta el estado de la placa principal (como Arduino Uno) si el BLE Shield está conectado a la placa principal.

Aplicaciones


Conexión de Hardware

Conecta el Seeed BLE Shield directamente al Arduino/Seeeduino. Por favor presta atención a la posición de los jumpers en el BLE Shield.

Comunicación SoftwareSerial

El Seeed BLE Shield puede actuar como maestro o esclavo, puedes usar uno a través de diferentes demos. Si vas a usar el siguiente programa SoftwareSerial, por favor consulta la forma de conexión en la imagen anterior. BLE_TX-->D2, BLE_RX-->D3.

Abre Arduino IDE, copia el siguiente programa y súbelo a la placa Arduino/Seeeduino. Y entonces dos BLE Shields pueden comunicarse entre sí.

Demo : BLE Esclavo

#include <SoftwareSerial.h>   //Software Serial Port
#define RxD 2
#define TxD 3

#define DEBUG_ENABLED 1

SoftwareSerial BLE(RxD,TxD);

void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
setupBleConnection();

}

void loop()
{
char recvChar;
while(1){
if(BLE.available()){//check if there's any data sent from the remote BLE shield
recvChar = BLE.read();
Serial.print(recvChar);
}
if(Serial.available()){//check if there's any data sent from the local serial terminal, you can add the other applications here
recvChar = Serial.read();
BLE.print(recvChar);
}
}
}

void setupBleConnection()
{
BLE.begin(9600); //Set BLE BaudRate to default baud rate 9600
BLE.print("AT+CLEAR"); //clear all previous setting
BLE.print("AT+ROLE0"); //set the bluetooth name as a slaver
BLE.print("AT+SAVE1"); //don't save the connect information
}

Demo : BLE Maestro

#include <SoftwareSerial.h>   //Software Serial Port
#define RxD 2
#define TxD 3

#define DEBUG_ENABLED 1

SoftwareSerial BLE(RxD,TxD);

void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
setupBleConnection();

}

void loop()
{
char recvChar;
while(1){
if(BLE.available()){//check if there's any data sent from the remote BLE shield
recvChar = BLE.read();
Serial.print(recvChar);
}
if(Serial.available()){//check if there's any data sent from the local serial terminal, you can add the other applications here
recvChar = Serial.read();
BLE.print(recvChar);
}
}
}

void setupBleConnection()
{
BLE.begin(9600); //Set BLE BaudRate to default baud rate 9600
BLE.print("AT+CLEAR"); //clear all previous setting
BLE.print("AT+ROLE1"); //set the bluetooth name as a master
BLE.print("AT+SAVE1"); //don't save the connect information
}

Comunicación HardwareSerial

Además, puedes usar BLE Shield a través de comandos AT sin ningún programa, pero necesitas cambiar las posiciones de dos jumpers. BLE_TX-->D1, BLE_RX-->D0.

Luego abre una Herramienta de Puerto Serie, como CoolTerm u otras. Las siguientes son algunas configuraciones: Baudrate: 9600(por defecto), Data Bits: 8, Parity: none, Stop Bits: 1.

Primero, puedes enviar un(os) comando(s) "AT" a BLE Shield para hacer una prueba. Si devuelve un "OK", entonces puedes hacer los siguientes pasos. Si no, puedes cargar un programa en blanco a Arduino/Seeeduino, y ver si puedes obtener respuesta de la Herramienta de Puerto Serie a través de la operación anterior.

void setup()
{
}

void loop()
{
}

Luego, envía un comando "AT+ROLE0" al BLE Shield; devolverá un "OK+Set:0", lo que significa que ahora el BLE Shield está listo para actuar como esclavo.

Comandos AT

Para más información sobre los Comandos AT, consulta la hoja de datos del módulo BLE. Puedes descargarla desde el espacio de Recursos.

Lectura Relacionada


  • FAQ sobre Seeed BLE Shield. También puedes acceder a la página de FAQ haciendo clic en el botón "FAQ" que está en el lado derecho de la página wiki del producto.

Visor de Esquemas en Línea

Recursos

Esquema del Seeed BLE Shield

BLE_apk_para_Android

Hoja de Datos del módulo BLE

Soporte Técnico y Discusión del Producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...