Saltar al contenido principal

Guía de Selección de Relés Seeed

Hemos lanzado varios tipos de relés en nuestro sitio web. Puede que encuentres difícil tomar una decisión. Entendemos tu situación, hablemos sobre cuál es la diferencia entre todos esos relés, y cuáles son las ventajas o desventajas entre ellos.

Para todos los relés en nuestro bazar, por favor haz clic en etiqueta de relés del bazar para verificar.

Antes de comenzar, revisemos el diagrama de selección rápida de relés seeed.

Para más detalles, por favor consulta la siguiente tabla, quizás, todo lo que necesitas es solo una tabla.

NombreMiniaturaVoltaje de operaciónCorriente de entradaCarga nominalResistencia de contactoResistencia de aislamientoTiempo de operaciónTiempo de liberaciónInterfaz de entradaTipoClic para comprar
Grove - Relay3.3V-5V100mA5A@250VAC
5A@30VDC
50mΩ
@6VDC 1A
100MΩ10ms Máx.5ms Máx.DigitalElectromecánicoComprar Ahora
Grove - SPDT Relay(30A)5V185mA30A@250VAC
30A@30VDC
100mΩ Máx.100MΩ Mín.@500VDC15ms Máx.10ms Máx.DigitalElectromecánicoComprar Ahora
Grove - 2-Channel SPDT Relay5V90mA10A@250VAC
10A@30VDC
100mΩ Máx.100MΩ Mín.@500VDC10ms Máx.5ms Máx.DigitalElectromecánicoComprar Ahora
Grove - 4-Channel SPDT Relay5V90mA10A@250VAC
10A@30VDC
100mΩ Máx.100MΩ Mín.@500VDC10ms Máx.5ms Máx.I2CElectromecánicoComprar Ahora
Grove - Solid State Relay3V-5V16mA Mín.
20mA Típ.
50mA Máx.
4A@220VAC1000MΩ10ms10msDigitalEstado SólidoComprar Ahora
Grove - Solid State Relay V24V-6V2A@100VAC a 240VAC1000MΩ Mín.@500VDC1/2 del ciclo de fuente de alimentación de carga +1 ms máx1/2 del ciclo de fuente de alimentación de carga + 1 ms máxDigitalEstado SólidoComprar Ahora
Grove - 2-Channel Solid State Relay4V-6V2A@100VAC a 240VAC1000MΩ Mín.@500VDC1/2 del ciclo de fuente de alimentación de carga +1 ms máx1/2 del ciclo de fuente de alimentación de carga + 1 ms máxDigitalEstado SólidoComprar Ahora
Grove - 4-Channel Solid State Relay4V-6V2A@100VAC a 240VAC1000MΩ Mín.@500VDC1/2 del ciclo de fuente de alimentación de carga +1 ms máx1/2 del ciclo de fuente de alimentación de carga + 1 ms máxI2CEstado SólidoComprar Ahora
Grove - 8-Channel Solid State Relay4V-6V2A@100VAC a 240VAC1000MΩ Mín.@500VDC1/2 del ciclo de fuente de alimentación de carga +1 ms máx1/2 del ciclo de fuente de alimentación de carga + 1 ms máxI2CEstado SólidoComprar Ahora
Grove - 2-Coil Latching Relay5V1A@125VAV
3A@30VDC
50mΩ Máx.1000MΩ@500VDC4.5ms Máx.3.5ms Máx.DigitalElectromecánicoComprar Ahora
Grove - Dry-Reed Relay5V0.1A@100VAC
0.5A@24VDC
150mΩ Máx.100MΩ @500VDC
1000MΩ @100VDC
1ms Máx.0.5ms Máx.DigitalReed RelaysComprar Ahora
Grove - Optocoupler Relay (M281)3.3-5V1000mA100GΩ1.4ms Máx.0.2ms Máx.DigitalSolid StateComprar Ahora
Tabla 1.Parámetros de Relés Seeed

Puedes hacer clic aquí para ver la tabla completa en una pestaña separada.

Glosario​

Un relé es un interruptor operado eléctricamente, el relé se abre cuando los dos contactos están desconectados, y el relé se enciende cuando los dos contactos se tocan.

Relay
Figura 2. Contactos de Relé

Cada contacto se conecta a un terminal de entrada o salida. El terminal de entrada se llama Polo, y el terminal de salida se llama Tiro. Según el número de terminales, el relé se divide en varios tipos. que son SPST,SPDT,DPDT, y así sucesivamente.

SPST(Single Pole Single Throw):
SPST es el relé más simple, puedes considerarlo como un botón. Este 'botón' está normalmente abierto, cuando llega la señal de disparo, el contacto del polo se conectará al contacto del tiro, lo llamamos cerrar. Es excelente para aplicaciones que necesitan solo un estado encendido o apagado. Un representante típico de SPST es nuestro Grove - Relay

SPST
Figura 3. Relé SPST

SPDT(Single Pole Double Throw):
El relé SPDT a menudo se llama interruptor A/B, como puedes ver en la figura 3, hay dos tiros, este tipo de relé es excelente para seleccionar entre dos opciones.

SPDT
Figura 4. Relé SPDT

Puedes encontrar que estos dos tiros se llaman NC y NO respectivamente, y el polo se llama COM. NC significa normalmente conectado, NO significa normalmente abierto. Lo que significa que si no hay señal de disparo, el terminal NC estará conectado al terminal COM, una vez que llega la señal de disparo, el terminal NC se desconectará y el terminal NO se conectará al terminal COM. Por ejemplo, puedes consultar nuestro Grove - 2-Channel SPDT Relay.

Grove - 2-Channel SPDT Relay
Figura 5. Grove - 2-Channel SPDT Relay

Solo tenemos relés SPST y SPDT en nuestro sitio web ahora, si quieres verificar otros tipos de relés por favor consulta la página de relés de NATIONAL INSTRUMENTS.

Relé de Enclavamiento

El Relé de Enclavamiento es un relé que se establece (ON) o se reinicia (OFF) por la entrada de un voltaje de pulso. Incluso después de que se interrumpe el voltaje de entrada, este relé mantiene su condición de establecimiento o reinicio hasta que recibe la siguiente entrada inversora. También se llama relé de mantenimiento. Por el contrario, un relé sin enclavamiento mantiene su estado solo mientras está siendo accionado, la mayoría de los relés en nuestro sitio web son relés sin enclavamiento excepto el Grove - 2-Coil Latching Relay.

Tipos de Relés​

Aunque hay más de una docena de relés en nuestro sitio web, en general, solo hay tres tipos: Relé Electromecánico, Relé de Estado Sólido y Relé Reed. Puedes ver la información de clasificación en la última columna de la Tabla 1.

Relé Electromecánico​

Principio​

La mayoría de los relés en nuestro bazar son Relés Electromecánicos. Normalmente un Relé Electromecánico está compuesto por bobinas, armaduras y contactos.

Electromechanical Relay
Figura 6. Relé Electromecánico

Cuando la bobina se energiza, el campo magnético inducido mueve la armadura, que abre o cierra el contacto.

Ventajas y Desventajas​

Ventajas:

  • Capaz de soportar grandes corrientes de arranque
  • Alta confiabilidad de la estructura mecánica, no susceptible al entorno electromagnético externo
  • Barato y rentable
  • Relativamente hablando, puede soportar cargas de alto voltaje y alta corriente

Desventajas:

  • Los relés electromecánicos son más lentos que otros tipos de relés, típicamente conmutan y se estabilizan en 5 a 15 ms
  • Tamaños de paquete más grandes, no adecuados para ocasiones sensibles al tamaño
  • En general, los relés electromecánicos tienen una vida útil más corta que otros tipos de relés debido al desgaste mecánico

Relés de Estado Sólido​

Principio​

Los Relés de Estado Sólido también se conocen como SSR, que es un dispositivo de conmutación electrónico que se enciende o apaga cuando se aplica un pequeño voltaje externo a través de sus terminales de control. Los relés de estado sólido típicamente usan dispositivos semiconductores para conmutar la conducción y desconexión de cargas de alto voltaje. Normalmente un Relé de Estado Sólido está compuesto por un controlador LED y un MOSFET fotosensible. Cuando llega la señal de disparo, el LED se enciende para activar el MOSFET fotosensible, entonces el circuito de alto voltaje se encenderá.

Solid State Relay
Figura 7. Relé de Estado Sólido

Ventajas y Desventajas​

Ventajas:

  • Velocidad de conmutación rápida, el tiempo de conmutación depende del tiempo requerido para encender y apagar el LED—aproximadamente 1 ms y 0.5 ms. Por ejemplo, el SSR serie G3MC202p que usamos es 1/2 del ciclo de la fuente de alimentación de carga +1 ms.
  • Operación totalmente silenciosa, casi sin ruido
  • Sin contactos físicos significa sin chispas, permite su uso en ambientes explosivos, donde es crítico que no se generen chispas durante la conmutación.
  • Mayor vida útil, incluso si se activa muchas veces, ya que no hay partes móviles que se desgasten y no hay contactos que se corroan o acumulen carbón
  • Compacto, SSR de perfil delgado de construcción monobloque con un marco de plomo todo en uno incorpora una PCB, terminales y disipador de calor, que es mucho más pequeño que los relés mecánicos, y puede integrar más canales
  • No susceptible al choque físico

Desventajas:

  • La resistencia de contacto es relativamente grande, usualmente por encima de 100 ohmios, lo que generará más calor, por lo que necesita ser usado con ventilador de calor.
  • Alto costo y bajo rendimiento de costo
  • Solo funciona para carga AC
tip

Ten en cuenta que algunos tipos de relés de estado sólido soportan carga DC, pero todos los relés de estado sólido actualmente vendidos por seeed no soportan carga DC.

Relés Reed​

Principio​

Los relés reed son interruptores que usan electroimanes para controlar uno o más interruptores reed. Los contactos son de material magnético y el electroimán actúa directamente sobre ellos sin requerir una armadura para moverlos. Sellados en un tubo de vidrio largo y estrecho, llenan el tubo de vidrio con gas inerte para que los contactos estén protegidos de la corrosión.

Reed Relay
Figura 8. Relé Reed

Como se muestra en la Figura 7, no se genera campo magnético axial cuando no hay excitación de señal de disparo, la lámina reed se desconectará debido a la rigidez. Cuando se dispara la señal, se generará un campo magnético transversal y el reed se magnetizará. Un contacto se convierte en polo N y el otro se convierte en polo S, se conectarán.

Ventajas y Desventajas​

Ventajas:

  • Bajo consumo de energía, tamaño pequeño
  • Porque está sellado en un gas inerte, muy poco afectado por factores ambientales como temperatura y humedad, alta adaptabilidad ambiental
  • La velocidad de conmutación es rápida, aproximadamente 10 veces mayor que el relé electromecánico

Desventajas:

  • Bajo voltaje de carga y baja corriente
  • Susceptible a cargas inductivas
nota

Si necesitas usar un relé reed con una carga inductiva (como un motor), necesitas agregar un circuito de protección entre el relé y la carga.

Relés de Función Especial​

Además de los relés típicos descritos anteriormente, tenemos varios relés de función especial en nuestro sitio web.

1.Relay Shield v3.0

También proporcionamos un shield de relé para arduino, este shield integra cuatro relés mecánicos, puede soportar una carga de 8A, 30V.

2.Heelight Relay

Puedes controlar el relé a través de un comando de sonido, ¿no es interesante!?

3.315MHz Codec-Adaptive Wireless Relay

Un relé inalámbrico es un receptor RF adaptativo de códec con relé de canal único.

Recursos​

Soporte Técnico y Discusión de Productos​

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para proporcionarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para atender diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...