Saltar al contenido principal

Guía de Compra de Seeeduino

Bueno, tenemos muchas placas Seeeduino para lograr todo tipo de funciones. Pero puedes encontrar que es difícil hacer una elección entre todas ellas. Así que hicimos la lista de abajo y esperamos que te pueda ayudar.

Cuál es la diferencia

Haz clic en la imagen para verla más claramente.

Cómo hacer una elección

Consejos: Puedes ir al enlace de compra haciendo clic en el nombre de la placa de abajo.

Seeeduino Mega : Si quieres una placa que tenga suficientes pines para controlar, ok, Mega cumple totalmente tu demanda. 70 pines digitales más 14 pines analógicos. En la búsqueda de un factor de forma pequeño, flexibilidad y funcionalidad viene Seeeduino Mega - derivado de Arduino Mega aprovecha el poder del ATmega2560 para darle sabor a tu experiencia de construcción de proyectos. Para más información, por favor haz clic aquí

Seeeduino Lotus : Desde que descubrimos que nuestra interfaz grove es popular, decidimos hacer una placa seeeduino que contenga más interfaz grove. Así que aquí está, seeeduino Lotus tiene 12 interfaces grove incluyendo digital, analógico, UART, I2C. Para más información, por favor haz clic aquí

Seeeduino V4.2 : Seeeduino V4.2 es una placa compatible con Arduino, que está basada en el MCU ATmga328P. Hay tantos Arduinos y placas compatibles con Arduino en el mundo, y pensamos que Seeeduino V4.2 es uno de los mejores Arduinos, Seeeduino V4.2 es mucho más estable, fácil de usar e incluso de buen aspecto. Para más información, por favor haz clic aquí

Seeeduino Ethernet : Seeeduino Ethernet es una plataforma de desarrollo compacta y multifuncional, que fusiona el registro y procesamiento de datos, control de dispositivos y comunicación Ethernet en uno. Está armado con un chip MEGA328P y un Wiz5100: el primero proporciona un estilo de control Arduino y el segundo proporciona capacidad de comunicación Ethernet TCP y UDP. Para más información, por favor haz clic aquí

Seeeduino Stalker : Si vas a hacer una aplicación de registro de datos al aire libre, encontrarás que Seeeduino Stalker es la mejor placa. El propósito principal de crear esta serie es crear una placa portadora X-bee para que los usuarios puedan hacer aplicaciones al aire libre más convenientemente. Para más información, por favor haz clic aquí

Seeeduino GPRS : Seeeduino GPRS es un panel IoT, puedes conectarte a internet a través de la red inalámbrica GPRS con él. También se admite hacer/responder llamadas de voz y enviar/recibir mensajes SMS. Mientras tanto, Seeeduino GPRS admite función de radio FM y comunicación bluetooth. Para más información, por favor haz clic aquí

Seeeduino Lite Seeeduino Lite comparte muchas similitudes con Arduino Leonardo. Es una placa microcontroladora basada en el chip Atmega32U4. El chip tiene aproximadamente la misma cantidad de flash, RAM y capacidad que el ATmega328 encontrado en el Seeeduino. Seeeduino Lite difiere de todas las placas Arduino en que el interruptor de selección de voltaje afecta el voltaje de salida I/O, el nivel alto de salida I/O es consistente con el interruptor de voltaje. Para más información, por favor haz clic aquí

Seeeduino Cloud Seeeduino Cloud es una placa microcontroladora basada en el módulo WiFi IoT Dragino HE y ATmega32u4. Seeeduino Cloud tiene soporte integrado de Ethernet y WiFi, un puerto USB-A que lo hace muy adecuado para esos diseños de prototipo que necesitan conexión de red y almacenamiento masivo. También es una buena idea hacer que Seeeduino Cloud sea una puerta de enlace IoT. Para más información, por favor haz clic aquí

Seeeduino LoRaWAN Seeeduino LoRaWAN es una placa de desarrollo Arduino con protocolo LoRaWan embebido, a través del cual puedes comenzar rápidamente a experimentar la ventaja de LoRa en el campo del IoT. Para más información, por favor haz clic aquí

Seeeduino LoRaWAN W/GPS : Seeeduino LoRaWAN W/GPS es una placa de desarrollo Arduino con protocolo LoRaWan y función GPS embebidos, a través del cual puedes comenzar rápidamente a experimentar la ventaja de LoRa en el campo del IoT. Para más información, por favor haz clic aquí

Soporte Técnico y Discusión de Productos

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...