Saltar al contenido principal

Seeeduino Lotus

enter image description here

Seeeduino Lotus es una placa de desarrollo de microcontrolador ATMEGA328. Es una combinación de Seeeduino y Base Shield. Seeeduino Lotus v1.0 utiliza un Atmel ATMEGA328P-MU y CH340. ATMEGA328P-MU es un microcontrolador AVR de 8 bits de alto rendimiento y bajo consumo. CH340 es un chip convertidor de bus USB que puede realizar una interfaz USB a serie. Seeeduino Lotus v1.1 reemplaza CH340 con CP2102N para habilitar la compatibilidad con MAC, no hay ningún otro cambio comparado con Seeeduino Lotus v1.0. Seeeduino Lotus tiene 14 entradas/salidas digitales (6 de las cuales pueden generar PWM) y 7 entradas/salidas analógicas, una conexión micro USB, un header ICSP, 12 conexiones Grove, un botón de reset.

aviso

Seeeduino Lotus 1.0 funciona SOLO en el Sistema Operativo Windows. Seeeduino Lotus 1.1 funciona con Windows y Mac.

Versión


RevisiónDescripcionesLanzamientoCómo comprar
v1.0Lanzamiento público inicial (beta)Jul 22, 2014enter image description here
v1.1Reemplaza CH340 con CP2102N para habilitar la compatibilidad con MACDic 22,2016enter image description here

Ideas de Aplicación

  • DIY
  • IoT y Hogar Inteligente
  • Robot
  • Aprendizaje
  • Juguete

Aquí tienes algunos proyectos divertidos para tu referencia.

Auto Controlado por Track BallReceptor FMHacer una Pistola de Madera
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Hazlo Ahora Hazlo Ahora Hazlo Ahora

Característica

  • Totalmente compatible con Arduino UNO
  • Microcontrolador ATmega328
  • 12 conectores Grove integrados
  • 14 Pines de E/S Digitales (6 salidas PWM)
  • 6 Entradas Analógicas
  • Cabecera ISP
  • Compatible con Shield Arduino UNO-R3
  • Programación y alimentación por Micro USB
  • Voltaje de Operación de 5V

Especificación

ElementoValor
MicrocontroladorATmega328P-MU
Voltaje de Operación5V
Pines de E/S Digitales14
Canales PWM6
Canales de Entrada Analógica7
Corriente DC por Pin de E/S40 mA
Memoria Flash32 KB
RAM2 KB
EEPROM1 KB
Velocidad de Reloj16 MHz

Descripción General del Hardware

Las imágenes a continuación muestran una descripción general de las características del hardware de Seeeduino Lotus. El diagrama de pines y las funciones alternativas de varios pines de Seeeduino Lotus se muestran en el diagrama de pines. Esto podría usarse como una referencia rápida.

enter image description here

  • LED-D13 Un LED está conectado al pin D13 de la placa. Esto puede usarse como un indicador LED integrado para programas/sketches.
  • Entrada USB El puerto USB se usa para conectar la placa a tu PC para programación y para alimentación. Micro USB es la versión ubicua de USB, que se encuentra en la mayoría de teléfonos Android y otros dispositivos. Probablemente tengas docenas de estos cables por toda tu casa.
  • Reset Este botón está convenientemente ubicado en el lateral para permitirte reiniciar la placa Seeeduino incluso cuando un shield está colocado encima. Este no es el caso en otras placas Arduino donde el botón está colocado arriba haciéndolo difícil de acceder.
  • Pines de Alimentación y Pines Analógicos Al igual que las almohadillas de cabecera Digital adicionales, estas conexiones extra son algo que personalmente hemos llegado a darnos cuenta de que la gente necesita en sus proyectos, especialmente las conexiones de alimentación si quieres alimentar más de un sensor/dispositivo sin el uso de una protoboard.
  • Conectores Grove SeeedStudio tiene una variedad de sensores/dispositivos que pueden hacer uso de esta conexión Analógica, Digital, I2C y UART. Además, vendemos conectores Grove independientes para ayudarte a hacer tus propias conexiones de sensores.
  • ICSP Esta es la conexión ICSP para el ATmega328P, está ubicada en la posición estándar ICSP/SPI para hardware compatible con Arduino Uno, Due, Mega y Leonardo (por ejemplo, shields) que pueden usar este conector. Los pines SPI en este puerto: MISO, SCK y MOSI, también están conectados a los pines digitales 12, 13 y 11 respectivamente, al igual que los del Arduino Uno.
  • USB 2 Uart Distribución de pines de USB-2-Uart. Estas almohadillas pueden usarse para interactuar con otros dispositivos UART poniendo el ATmega328 integrado en modo reset. Esto hace que Seeeduino Lotus se use como una placa de utilidad USB2UART.
aviso

Ten cuidado suave al manejar el conector micro USB, o podrías romper el conector.

Instalar el Controlador

Primero que todo, necesitas:

  • Obtener un cable Micro-USB Necesitas un cable Micro-USB primero; el cable de datos de un teléfono Android funcionará bien. Si no puedes encontrar uno, puedes comprar uno aquí.

  • Conectar la placa Conecta la placa Arduino a tu computadora usando el cable USB. El LED verde de alimentación (etiquetado PWR) debería encenderse.

nota

Este controlador CH340 (Seeeduino_Lotus V1.0) está disponible para Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 y Windows 10.

enter image description here

Haz doble clic en el controlador e instálalo.

enter image description here

nota

Este controlador CP2102N (Seeeduino_Lotus V1.1) está disponible para Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10 y Mac.

enter image description here

Primeros Pasos

nota

Esta parte está basada en Arduino 1.6.9 bajo Windows 10.

Primero que todo, necesitas instalar un Software de Arduino.

enter image description here

Ejecutar la aplicación Arduino

Haz doble clic en la aplicación Arduino (arduino.exe) que has descargado previamente.

nota

Si el Software de Arduino se carga en un idioma diferente, puedes cambiarlo en el diálogo de preferencias. Consulta la página del Software de Arduino (IDE) para más detalles.

Abrir el ejemplo Blink

Abre el sketch de ejemplo de parpadeo LED: File > Examples >01.Basics > Blink.

enter image description here

Agregar Seeeduino Lite a tu Arduino IDE

No hay una opción Seeeduino Lite en las placas de tu Arduino IDE, haz clic en Cómo Agregar placas Seeed al Arduino IDE para las instrucciones.

Seleccionar tu placa Necesitarás seleccionar la entrada en el menú Tools > Board que corresponde a tu Arduino. Seleccionando un Seeeduino Lotus.

enter image description here

Seleccionar tu puerto serie Selecciona el dispositivo serie de la placa Arduino desde el menú Tools | Serial Port. Es probable que sea COM3 o superior (COM1 y COM2 usualmente están reservados para puertos serie de hardware). Para averiguarlo, puedes desconectar tu placa Arduino y volver a abrir el menú; la entrada que desaparezca debería ser la placa Arduino. Reconecta la placa y selecciona ese puerto serie.

enter image description here

Subir el programa Ahora, simplemente haz clic en el botón "Upload" en el entorno. Espera unos segundos y si la subida es exitosa, el mensaje "Done uploading." aparecerá en la barra de estado.

enter image description here

Unos segundos después de que termine la subida, deberías ver el LED del pin 13 (L) en la placa comenzar a parpadear (en naranja). Si lo hace, ¡felicitaciones! Has puesto Arduino en funcionamiento. Si tienes problemas, por favor consulta las sugerencias de solución de problemas.

Visor Online del Esquemático Seeeduino Lotus v1.0

Visor Online del Esquemático Seeeduino Lotus v1.1

Recursos

Preguntas frecuentes

P1. ¿Cuál es la diferencia entre Arduino UNO y Seeeduino Lotus?

Seeeduino Lotus es completamente compatible con Arduino UNO. Y Seeeduino Lotus tiene 12 conectores Grove, lo que hace conveniente crear tu demostración con los módulos Grove de Seeed Studio. Además, Seeeduino Lotus usa un micro USB para alimentar y programar.

P2. No puedo cargar mi sketch a Seeeduino Lotus

Por favor verifica,

  • Si el LED de alimentación está encendido
  • Si elegiste el puerto y placa correctos (Seeeduino Lotus)
  • Cierra y vuelve a abrir Arduino IDE e intenta de nuevo

Proyecto

El Código Da Vinci El trabajo combina arte y electrónica. La parte artística forma el esqueleto y consiste en 11 capas de tablero de fibra de densidad media.

El Pequeño Universo, una Lámpara de Pie Controlada por Gestos El Pequeño Universo es una lámpara de pie controlada por gestos con tres patas de madera y una cabeza de lámpara artística.

Soporte técnico y discusión del producto

¡Gracias por elegir nuestros productos! Estamos aquí para brindarte diferentes tipos de soporte para asegurar que tu experiencia con nuestros productos sea lo más fluida posible. Ofrecemos varios canales de comunicación para satisfacer diferentes preferencias y necesidades.

Loading Comments...